Festo

Virtueller Rundgang - Hilfe

 

Dieser virtuelle Rundgang führt Sie in mehreren Stationen durch das Festo Aus- und Weiterbildungszentrum in Esslingen-Berkheim. Jede dieser Stationen steht für ein 360°-Panorama-Foto, das Ihnen einen umfassenden Eindruck des dargestellten Raumes vermittelt.


Hinweise zur Bedienung

Auf der linken Seite finden Sie einen Grundriss des Gebäudes. Jeder der blauen Punkte auf den drei Etagen steht für eine Station auf dem Rundgang. Klicken Sie auf eine dieser Stationen, um das Panorama zu laden. Alternativ können Sie die gewünschte Station auch aus der Liste auf der linken Seite auswählen.
Sobald das Panoramabild vollständig geladen wurde, beginnt es sich zu drehen - Sie können den Raum nun von allen Seiten betrachten. Wenn Sie selbst die Steuerung übernehmen möchten, klicken Sie einfach auf das Bild und drehen es mit gedrückter Maustaste in die gewünschte Richtung. Im Gebäudegrundriß sehen Sie nun an dem Pfeil, in welche Richtung Sie gerade schauen.
Sie können sich das Panorama auch in verbesserter Qualität in einem neuen Browser-Fenster anzeigen lassen. Klicken Sie dazu auf den Link "Ansicht vergrößern" innerhalb des Bildes. In der vergrößerten Ansicht können Sie in das Bild hinein- und herauszoomen. Klicken Sie hierfür entweder auf die Zoom-Schaltflächen am unteren Bildrand oder drücken Sie die Shift- oder Strg- (Ctrl-)Taste.


Technische Voraussetzungen

Für die Darstellung des Virtuellen Rundganges benötigen Sie den Macromedia Flash-Player. Sollte die Seite bei Ihnen nicht korrekt angezeigt werden, können Sie sich den aktuellen Player hier kostenlos herunterladen.

Für die Darstellung der vergrößerten Ansicht muss Ihr Internet-Browser darüber hinaus Java unterstützen. Werden die vergrößerten Panoramen nicht angezeigt, ist vermutlich Java nicht installiert. Sie können Java von hier aus direkt kostenlos installieren. Dazu wird ein schneller Internet-Zugang z.B. DSL empfohlen.

Zurück zum virtuellen Rundgang
© 2009 Festo AG & Co. KG