1. Eficiencia energética: clave para reducir costes
Los costes energéticos son un factor importante en la fabricación de semiconductores. En la producción de semiconductores, por ejemplo, la calidad, la fiabilidad y el rendimiento de los elementos semiconductores producidos dependen del nitrógeno de gran pureza. Su producción en un sistema de separación de aire dentro de la empresa, por ejemplo, consume mucha energía.
El proceso litográfico, en el que se transfieren diminutas estructuras a la superficie del wafer mediante equipos de fotoexposición intensivos en energía, también requiere una gran cantidad de energía. Dado que la producción de semiconductores está casi totalmente automatizada, existe un gran potencial de ahorro energético en el sector de la tecnología de automatización. Con una supervisión periódica, podrá identificar procesos ineficaces y descubrir el potencial de ahorro dentro de su empresa.
2. Administración de materiales: la eficiencia de los recursos como factor de éxito en su empresa
El uso eficiente de materias primas y consumibles desempeña un papel decisivo en la optimización de costes en la producción de semiconductores. Las empresas pueden reducir sus costes de almacén mediante una gestión precisa de las existencias y evitando el exceso de stock. Un uso selectivo y eficiente de los materiales reduce sus costes operativos y aumenta su éxito económico y ecológico.
Con la aplicación optimizada y precisa de las costosas fotorresinas, por ejemplo, puede conseguir resultados de alta calidad y minimizar los residuos. También se puede ahorrar en el uso de gases de proceso, que se utilizan, por ejemplo, para el grabado y el revestimiento. Para el control fiable y seguro del caudal de gas se utilizan válvulas especiales de acero inoxidable.
El uso eficiente y la configuración de la instalación mediante sistemas avanzados de control y supervisión del proceso optimizan el consumo de gases de proceso en la producción de semiconductores. Esto le permite conseguir un considerable ahorro de costes en su empresa.
3. Estrategia de mantenimiento: prevención en lugar de reacción
Un mantenimiento periódico y planificado cuidadosamente minimiza los tiempos de inactividad imprevistos en la producción de semiconductores y la consiguiente pérdida de los wafers que se encuentran en el proceso.
Mediante el uso de sistemas de IA en la producción de semiconductores, podrá utilizar los algoritmos para analizar grandes volúmenes de datos de producción e identificar patrones que indiquen anomalías o desviaciones. Esto le permitirá detectar con antelación potenciales problemas y reaccionar rápidamente mediante el mantenimiento predictivo. Esta subsanación predictiva de averías mantiene la calidad y la eficiencia del producto en un nivel elevado, evita los rechazos y ayuda a maximizar el rendimiento de toda la producción.
4. Gestión medioambiental: combinar sostenibilidad y ahorro de costes
La gestión eficaz de los residuos en la producción de semiconductores es importante tanto desde el punto de vista ecológico como económico. Si gestiona correctamente los residuos y los productos químicos, no sólo podrá alcanzar objetivos sostenibles, sino también ahorrar costes considerables. Para un filtrado eficiente y eficaz de los gases de escape, unas válvulas especiales permiten controlar y regular con precisión el caudal de gas.
Algunos productos químicos y sustancias utilizados en la producción de semiconductores también pueden llegar a las aguas residuales. Con agentes específicos y el uso de filtros, estas sustancias pueden eliminarse eficazmente de las aguas residuales y separarse entre sí de forma respetuosa con el medioambiente.
Conclusión: incrementando la eficiencia y sostenibilidad en la fabricación de semiconductores
Entender los factores que influyen en los costes operativos es crucial para los fabricantes de semiconductores, de manera que puedan reducirlos, actuando así de forma sostenible y exitosa a largo plazo. Incluso los pequeños factores pueden tener una gran influencia.
Explore las soluciones de automatización para la industria de semiconductores y descubra cómo Festo ofrece soporte para una producción de semiconductores estable y eficiente.
Las maneras en las que puede reducir significativamente los costes operativos de su empresa y, por ende, maximizar la rentabilidad y la competitividad, son a través de un mantenimiento optimizado de la planta, procesos mejorados y energéticamente eficientes, una gestión ambiental eficaz y una gestión estratégica del material en la adquisición, almacenamiento y producción. Tener una visión integral de todos los aspectos que pueden optimizar los costes y aumentar la edición a lo largo de la producción es fundamental para el éxito en la industria de semiconductores.