Un bloque para montaje en batería para fluídica dirige los líquidos o gases a través de canales internos en lugar de depender únicamente de tubos externos, racores y conexiones manuales. En términos prácticos, convierte el recorrido del fluido en un componente o montaje definido. Esto puede hacer que el trayecto sea más compacto, más fácil de replicar y más sencillo de revisar antes de la producción.

Un bloque para montaje en batería puede ser un simple bloque de trazado o formar parte de una arquitectura fluídica integrada con válvulas, racores, sensores o componentes de control de presión. Proporciona más estructura que solo los tubos, por lo que los ingenieros suelen evaluar un bloque para montaje en batería fluídico.

El uso de tubos no está desfasado. Inclúyalo en la comparación cuando su sistema necesite más flexibilidad que integración. Esto es habitual en las primeras etapas de desarrollo, configuraciones de investigación y disposiciones sencillas donde el recorrido del fluido aún cambia con frecuencia.

Una configuración basada en tuberías aún puede ser eficaz cuando:

  • El trazado es simple y fácil de inspeccionar
  • La disposición necesita cambios frecuentes
  • El equipo sigue siendo un concepto de prueba inicial
  • El esfuerzo de montaje debe ser manejable
  • El espacio requerido aún no es un factor limitante
  • La cantidad de racores y de interfaces externas sigue siendo baja
  • La velocidad de configuración de prototipos importa más que la repetibilidad en la producción

En las fases iniciales de concepto y prototipo, el uso de tubos podría brindarle la libertad que necesita. Se vuelve arriesgado cuando esa libertad se convierte en variaciones del montaje, restricciones de espacio o incertidumbre para la ampliación.

Vista previa de una guía de Festo para elegir bloques para montaje en batería para fluídica, con páginas que muestran contenido sobre la selección de bloques para montaje en batería y elementos visuales de diseño.

Este blog le proporciona los primeros puntos de comparación. La guía de soluciones le llevará al siguiente paso y ayudará a su grupo de trabajo a revisar las tecnologías de tubos, bloques para montaje en batería, los bonded manifolds, materiales y modelos de proveedores antes de definir el diseño de un recorrido.

Úsela como un filtro práctico para su próxima revisión interna o conversación con proveedores. Obtendrá preguntas más claras, una mejor visión de las compensaciones y una base más estructurada para decidir qué arquitectura de fluidos debe evaluarse con mayor profundidad.

Compare sus opciones

Un bloque para montaje en batería para fluídica es relevante cuando el uso de los tubos dificulta la construcción, el ensayo, el mantenimiento o la escalabilidad del sistema.

Al decidir si un bloque para montaje en batería para fluídica es la opción correcta, recuerde incluir los puntos indicados a continuación. Cada punto por sí solo puede no justificar un bloque para montaje en batería, pero varios juntos pueden hacer que una comparación sea valiosa:

  • Los recorridos de los tubos son difíciles de montar de manera consistente
  • Es necesario reducir el espacio que ocupa el equipo
  • Las conexiones externas están aumentando los posibles puntos de fuga.
  • El volumen muerto es más difícil de controlar.
  • La limpieza, el mantenimiento o el acceso están volviéndose más difíciles.
  • Las burbujas atrapadas o la contaminación cruzada por arrastre requieren una revisión más detallada del diseño.
  • El escalado requiere pasos de montaje más repetibles.

Normalmente, un alejamiento de los tubos ocurre cuando una unidad de diagnóstico in vitro (IVD) o de punto de atención se mueve del desarrollo de ensayos hacia una arquitectura de sistema más definida. El tubo abierto puede ser efectivo mientras el ensayo aún está cambiando. Pero, una vez que el diseño necesita adaptarse a un cuerpo más pequeño o requiere un montaje repetible mientras aumentan las cantidades de producción, la misma disposición de los tubos es más difícil de justificar.

En esa etapa, la pregunta cambia de “¿Podemos hacer que este trazado funcione?” a “¿Se puede escalar este trazado en una arquitectura de equipo fiable?”

Un bloque para montaje en batería para fluídica bien adaptado puede ayudar a que el recorrido del fluido sea más claro, más compacto y más repetible. También puede reducir el número de conexiones externas en comparación con una disposición que usa muchos tubos y facilitar la reproducción del montaje del bloque para montaje en batería, ya sea para prototipos o para producción en serie. Esto puede ser útil al revisar el diseño en términos de volumen muerto, interfaces y acceso para mantenimiento. También puede simplificar la integración de componentes cuando las válvulas, racores o sensores deben colocarse cerca del recorrido del fluido.

El bloque para montaje en batería debe ser adecuado para la aplicación. La compatibilidad con los fluidos, las condiciones de funcionamiento, la geometría de los canales, la elección de materiales, las necesidades de validación y la estrategia de producción son factores clave.

Antes de elegir un diseño de bloque para montaje en batería para fluídica, concéntrese en las opciones que afectan al espacio necesario, al esfuerzo de montaje, a la compatibilidad de materiales y a la viabilidad de escalado. Una primera comparación clara puede mostrar qué opciones deben evaluarse completamente antes de que su grupo de trabajo dedique tiempo de ingeniería.

Tecnología de bloques para montaje en batería

Comience comparando el método básico de fabricación. Deben evaluarse enfoques como los bloques para montaje en batería mecanizados, moldeados, impresos en 3D, así como los bonded manifolds teniendo en cuenta las demandas del recorrido del fluido, como la complejidad de los canales, la etapa de prototipo, el tamaño y las expectativas de producción.

Tecnología diffusion bonded

Si un bonded manifold es relevante, verifique cómo se unen las capas y qué significa eso para la aplicación. Puede valer la pena considerar un diffusion bonded manifold cuando el trazado compacto de múltiples capas, las cámaras internas o las capas sin adhesivos son importantes.

Selección de material

La selección del material debe adaptarse al material y a las condiciones de funcionamiento. Un bloque para montaje en batería de PMMA puede ser apropiado cuando la transparencia o la inspección visual son importantes. Un bloque para montaje en batería de PEI puede ser una buena opción si se deben cumplir requisitos térmicos o químicos más exigentes.

Modelo del proveedor

Finalmente, compare las capacidades del proveedor. Algunos proyectos solo necesitan un bloque para montaje en batería. En otros proyectos, puede ser necesario contar con apoyo para la ingeniería y para un montaje más extenso del bloque para montaje en batería, incluyendo válvulas, racores, tubos, sensores, control de presión, montaje y pruebas.

¿Quiere analizar su enfoque de diseño fluidico o empezar a definir el proyecto antes de definir la disposición? Comparta con nosotros sus requisitos actuales, preguntas abiertas o idea inicial. Podemos ayudar a aclarar qué arquitectura, opciones de materiales y nivel de integración deben revisarse primero.

Analice su concepto.