¿Qué es el control de movimiento?

El control de movimiento —o motion control— es el conjunto de tecnologías que gobiernan el movimiento de una máquina regulando con exactitud su posición, velocidad, aceleración y par en tiempo real. En lugar de encender y apagar un motor, un sistema de control de movimiento define una trayectoria y la ejecuta punto por punto, corrigiendo cualquier desviación mientras ocurre.

La diferencia frente a un accionamiento convencional está en el lazo cerrado: el sistema compara de forma continua el movimiento ordenado con el movimiento real y ajusta la señal para eliminar el error. Ese detalle es lo que permite coordinar varios ejes a la vez sin golpes ni desfases.

¿Cómo funciona un sistema de control de movimiento?

Todo sistema de control de movimiento, por simple o complejo que sea, se apoya en tres bloques que trabajan en un lazo continuo:

  • Controlador: genera la trayectoria y envía las consignas de posición, velocidad y par. Es el "cérebro" que decide qué debe pasar.


  • Servo drive (accionamiento): recibe esas consignas y entrega al motor la corriente y la tensión exactas. Además cierra el lazo leyendo la realimentación y corrigiendo el error.


  • Motor + realimentación: el servomotor ejecuta el movimiento y un encoder informa su posición real, cerrando el ciclo.

El flujo es cíclico: el controlador ordena, el drive alimenta y corrige, el motor se mueve y el encoder informa. Ese lazo se repite miles de veces por segundo. Por eso un buen sistema mantiene la trayectoria aunque cambie la carga de golpe.

Componentes del control de movimiento (y una confusión frecuente)

En la práctica se mezclan tres términos que conviene separar, porque en la búsqueda casi nadie lo aclara:

Dicho simple: el servomotor mueve, el servo drive decide cómo mover, y el servosistema es el conjunto. Hablar de "un servomotor que controla la posición" mezcla dos cosas: sin drive y sin realimentación, no hay control de movimiento.

Control de movimiento eléctrico o neumático: cómo decidir

No todo movimiento necesita un servosistema. La decisión pasa por lo que exige la aplicación:

  • Elegí eléctrico cuando: necesitás posicionamiento intermedio libre, perfiles de movimiento programables, sincronización de varios ejes o control fino de fuerza a lo largo del recorrido.


  • Elegí neumático cuando: el movimiento es entre dos topes, el ciclo es rápido y simple, el ambiente es agresivo o buscás el menor costo por accionamiento.

Muchas máquinas combinan ambos: neumático en los movimientos de trabajo pesados y control de movimiento eléctrico donde la precisión y la flexibilidad marcan la diferencia.

Cómo elegir el sistema de control de movimiento correcto

Una selección ordenada evita sobredimensionar y pagar de más. Definí en este orden:

  • La tarea de movimiento: recorrido, carga, velocidad, aceleración y precisión de posición requeridas.


  • La cantidad de ejes y si necesitan sincronizarse entre sí.


  • El protocolo de comunicación de tu PLC: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus o CANopen.


  • El nivel de seguridad funcional necesario: STO, SS1, SBC integrados evitan cableado y componentes externos.


  • El emparejamiento drive-motor: usar motor y accionamiento diseñados para trabajar juntos acorta la puesta en marcha y asegura el rendimiento.

El enfoque de Festo: sistema en lugar de piezas sueltas

Festo aborda el control de movimiento como un sistema integrado, no como componentes aislados. El servo drive CMMT-AS y el servomotor EMMT-AS se conectan mediante una solución unicable (OCP) y se ponen en marcha en pocos minutos con el Festo Automation Suite, el software gratuito que centraliza parametrización, programación y mantenimiento.

Dónde se aplica el control de movimiento

El control de movimiento está presente en casi toda la fabricación avanzada, siempre que la calidad del movimiento impacta en el resultado:

  • Packaging: sincronización multieje para sellado, corte y alimentación a alta velocidad.


  • Manipulación y montaje: pick & place y posicionamiento exacto en electrónica.


  • Farmacéutica y alimentaria: dosificación, llenado y etiquetado con trazabilidad.


  • Máquina-herramienta y CNC: trayectorias interpoladas en varios ejes simultáneos.

Conclusión

El control de movimiento es la base de cualquier máquina que deba moverse rápido, con precisión y de forma repetible. Entender el lazo cerrado y los tres bloques —controlador, drive y motor— permite especificar mejor y evitar errores de selección. Si tu aplicación exige ese nivel de control, un sistema integrado como el de Festo, con emparejamiento CMMT-AS + EMMT-AS y puesta en marcha guiada, reduce riesgos y acorta los tiempos de integración. Explorá los reguladores de servoaccionamiento de Festo para dar el próximo paso.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es el control de movimiento en automatización industrial?

Es el conjunto de tecnologías que gobiernan el movimiento de una máquina regulando posición, velocidad, aceleración y par en tiempo real. A diferencia de encender y apagar un motor, define una trayectoria y la ejecuta con precisión, corrigiendo desviaciones mientras ocurren. Es lo que permite sincronizar varios ejes y repetir movimientos exactos en procesos como packaging, montaje o CNC.

2. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de control de movimiento?

Tres bloques esenciales: el controlador, que genera la trayectoria y envía las consignas; el servo drive, que alimenta el motor y cierra el lazo corrigiendo el error; y el motor con su realimentación (encoder), que ejecuta el movimiento e informa su posición real. Juntos forman un servosistema que trabaja en lazo cerrado.

3. ¿Cuál es la diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado?

En lazo abierto el sistema ordena un movimiento pero no verifica el resultado: es más simple y económico, sin garantía de la posición. Mientras que en el lazo cerrado, un encoder confirma la posición real y el drive corrige cualquier desviación en tiempo real. El control de movimiento de precisión se basa en el lazo cerrado, porque asegura que la máquina haga exactamente lo ordenado.

4. ¿Conviene control de movimiento eléctrico o neumático?

Depende de la tarea. El eléctrico es ideal cuando se necesita posicionamiento intermedio libre, perfiles programables, sincronización de ejes o control fino de fuerza. El neumático conviene en movimientos simples entre topes, ciclos rápidos, ambientes agresivos o cuando prima el costo por accionamiento. Muchas máquinas combinan ambas tecnologías según cada movimiento.

5. ¿Cómo elijo el servo drive y el servomotor adecuados?

Definí primero la tarea de movimiento (carga, recorrido, velocidad, precisión), la cantidad de ejes, el protocolo de tu PLC y el nivel de seguridad funcional. Después priorizá el emparejamiento drive-motor: usar componentes diseñados para trabajar juntos, como el CMMT-AS y el EMMT-AS de Festo, acorta la puesta en marcha y asegura el rendimiento gracias a la conexión unicable y al Festo Automation Suite.