Si la neumática estándar es suficiente o si resulta conveniente una solución regulada depende de los requisitos reales del proceso. Esta guía muestra qué criterios son decisivos en la selección y cuándo merece la pena considerar con más detalle Controlled Pneumatics.
La neumática estándar es adecuada para aplicaciones simples y estables con posiciones finales claras y condiciones constantes.
1. Tareas simples de conmutación y movimiento
Por lo general, es suficiente cuando son adecuadas las posiciones finales definidas, la presión se mantiene constante, no se requiere un ajuste continuo y los procesos son simples y repetibles.
2. Condiciones de proceso estables
Los ajustes fijos suelen ser suficientes cuando las piezas son uniformes, las variaciones de carga son mínimas, las condiciones ambientales son estables, las tolerancias son amplias y los cambios de producto son poco frecuentes.
3. Requisitos moderados de precisión
Lo decisivo no es la máxima precisión posible, sino la desviación permitida en el proceso.
4. Cuándo la neumática estándar es la mejor opción
Es adecuada cuando las funciones simples y estables son más importantes que la regulación continua, los datos del proceso o la más alta calidad de regulación.
Cómo digitalizar sus sistemas neumáticos para que sean eficientes y altamente precisos.
Descubra cómo la neumática controlada abre áreas de aplicación completamente nuevas para regular la presión, el flujo y el movimiento. Descubra cómo la tecnología proporcional, los sensores y los algoritmos inteligentes funcionan conjuntamente en un circuito de control cerrado para mejorar sus procesos. Obtenga información valiosa sobre cómo puede hacer que sus sistemas neumáticos sean más eficientes, rentables y potentes de forma rápida y sencilla.
¡Descárgalo ahora!Controlled Pneumatics es relevante cuando los parámetros del proceso no solo deben ajustarse, sino también regularse activamente durante el funcionamiento. Lo decisivo es la aplicación, no la tecnología.
1. Altos requisitos de precisión y repetibilidad
Una solución regulada es útil cuando se requieren tolerancias estrechas, resultados reproducibles y calidad estable a pesar de las condiciones cambiantes. Lo determinante es la precisión del proceso que se necesita.
2. Cargas variables y perturbaciones
Controlled Pneumatics puede compensar activamente las desviaciones cuando las condiciones del proceso cambian durante el funcionamiento. Esto afecta, por ejemplo, a diferentes piezas, propiedades variables de los materiales, cargas cambiantes o influencias externas como cambios en la presión y la fricción. A pesar de estas variaciones, la regulación garantiza que los parámetros del proceso deseados se mantengan estables y se logren resultados constantes.
3. Productos variables y cambios frecuentes
En casos de cambios frecuentes de producto, los parámetros ajustables digitalmente pueden reducir ajustes manuales y errores. Esto permite acortar los tiempos de cambio y adaptar los procesos más rápidamente a nuevos requisitos. El beneficio depende en gran medida de la frecuencia de cambio y del esfuerzo actual.
4. Necesidad de regulación continua
Una solución regulada es relevante cuando las magnitudes del proceso varían, se necesitan valores intermedios o se deben corregir desviaciones automáticamente. La pregunta principal es: ¿es suficiente un controlador fijo o debe reaccionar con el proceso?
5. Datos de proceso para mayor transparencia
Los datos de proceso disponibles generan transparencia y pueden proporcionar información sobre el estado de salud de la aplicación y la máquina. Los sistemas de regulación respaldan así la diagnosis, la documentación y el aseguramiento de calidad. Son útiles cuando los valores del proceso y los estados de las máquinas o instalaciones deben ser comprensibles, las desviaciones deben identificarse temprano o los valores reales del proceso deben integrarse en el controlador. Un verdadero valor añadido solo se genera cuando estos datos se evalúan activamente y se utilizan de forma dirigida.
Antes de la selección, debe quedar claro qué magnitud determina el proceso. Controlled Pneumatics puede controlar presión, flujo o movimiento.
Presión
Relevante cuando la presión afecta directamente a la fuerza o la calidad. Es necesario aclarar el área de trabajo, la tolerancia permitida, el tiempo de reacción y los posibles factores perturbadores.
Caudal
Determina velocidad y suministro. Se deben determinar el caudal, el comportamiento de valor deseado, las fluctuaciones y la dinámica.
Movimiento
Es crucial determinar si solo las posiciones finales o también los valores intermedios son relevantes. Ejemplos de esto son velocidades variables, posiciones intermedias, diferentes perfiles de movimiento o cargas cambiantes.
La neumática estándar es ideal para aplicaciones estables y sencillas con estados definidos. Controlled Pneumatics es relevante cuando los procesos varían, deben ser regulados con precisión o necesitan adaptarse dinámicamente. La decisión no depende de la tecnología, sino de cuánto y con qué precisión debe reaccionar el proceso ante los cambios.