El fabricante francés de máquinas ya ha recibido múltiples distinciones por su implicación en la mecatrónica y la digitalización y se encuentra entre las empresas más prometedoras de la iniciativa estatal francesa para la Industria 4.0 "Industrie du futur". La fuerza innovadora de Thimonnier, con una contribución a I+D del 15 %, de su facturación garantiza a este líder del mercado mundial en tecnología de envasado un aumento continuo anual de las ventas del 10 % de promedio.