Al desarrollar prototipos iniciales, es crucial contar con cierta libertad. Esto permite a los ingenieros probar diferentes disposiciones, cambiar posiciones de los componentes y ajustar los recorridos del flujo conforme evoluciona el concepto del ensayo, proceso o unidad. Los tubos proporciona esa libertad. Son visibles, accesibles y rápidos de cambiar.

Pero una disposición que funciona en un banco puede ser menos flexible dentro de una unidad compacta. Se deben incorporar más canales, funciones, válvulas, sensores e interfaces en un espacio más reducido. El trazado comienza a obstaculizar la usabilidad, la facilidad de limpieza y la repetibilidad de la producción.

El problema aumenta por etapas:

Una función añadida necesita otro tubo, racor o conector.
Un cambio en el diseño modifica el trazado y genera nuevos radios de curvatura o problemas de acceso.
Una interfaz adicional crea otro potencial punto de fuga.
Un paso manual añade otra posible variación durante el montaje.

Al principio, cada cambio parece manejable. Pero, al juntarlos, pueden crear un recorrido para el fluido difícil de montar, de limpiar y de reproducir. Ese es el punto en el que el trazado deja de ser una tarea para diseñar la disposición y se convierte en un problema arquitectónico.

Vista previa de una guía de Festo para elegir bloques para montaje en batería para fluídica, con páginas que muestran contenido sobre la selección de bloques para montaje en batería y elementos visuales de diseño.

Este blog le proporciona los primeros puntos de comparación. La guía de soluciones le llevará al siguiente paso y ayudará a su grupo de trabajo a revisar las tecnologías de tubos, bloques para montaje en batería, los bonded manifolds, materiales y modelos de proveedores antes de definir el diseño de un recorrido.

Úsela como un filtro práctico para su próxima revisión interna o conversación con proveedores. Obtendrá preguntas más claras, una mejor visión de las compensaciones y una base más estructurada para decidir qué arquitectura de fluidos debe evaluarse con mayor profundidad.

Compare sus opciones

Demasiadas conexiones fluídicas no suelen generar un problema evidente de inmediato. Con más frecuencia, añaden pequeñas variaciones que son más difíciles de gestionar con el tiempo. Un racor aquí, un tubo más largo allá, una ruta alrededor de un sensor, un espacio reducido detrás de una válvula. Cada decisión puede tener sentido por sí sola, pero el efecto combinado puede hacer que el diseño sea menos fiable y más difícil de replicar.

Preste atención a estos riesgos:

  • Riesgo de fuga: cada conexión manual puede añadir otro posible punto de fuga
  • Volumen muerto: los espacios internos no utilizados pueden afectar al uso de reactivos, la manipulación de las pruebas y el tiempo de respuesta
  • Burbujas atrapadas: los recorridos y transiciones complejos pueden dificultar la consistencia del caudal y generar resultados poco claros
  • Contaminación cruzada: las áreas difíciles de limpiar pueden aumentar el riesgo de transferencia entre muestras o fluidos
  • Errores de montaje: los tubos similares, las conexiones repetidas y el acceso limitado pueden aumentar la probabilidad de fallos
  • Esfuerzo de servicio: el trazado denso puede ralentizar la inspección, la sustitución o el mantenimiento
  • Presión por espacio: los tubos pueden ocupar espacio que debería destinarse a la funcionalidad, la usabilidad o la miniaturización del equipo

En los equipos de diagnosis y equipos compactos para ciencias de la vida, estos problemas pueden afectar al esfuerzo de ingeniería. Más importante aún, pueden influir en la fiabilidad de las pruebas, la confianza del usuario y la preparación para la producción. El equipo puede seguir funcionando, pero eso no significa que la arquitectura sea realmente funcional.

Un problema en la arquitectura fluidica a menudo conduce a varias pequeñas frustraciones. Ningún síntoma por sí solo significa que el diseño necesite rediseñarse con un nuevo trazado. Pero un patrón debería indicar que es necesaria una revisión más detallada.

Utilice estas preguntas como una primera verificación de diagnosis:

¿El trazado ocupa más espacio del esperado?

Si los tubos y racores dominan la disposición interna, la miniaturización puede ser más difícil, especialmente cuando se añaden nuevas funciones.

¿Varían los resultados de las pruebas sin una razón clara?

Las fugas, burbujas atrapadas, volumen muerto o un caudal de líquido inconsistente pueden crear ruido que parece inestabilidad del ensayo o del proceso.

¿La limpieza requiere demasiado esfuerzo?

Si la capacidad de limpieza depende de rutinas complejas de enjuague o acceso manual, el recorrido del fluido puede no cumplir con las necesidades de validación futuras.

¿Los cambios en el recorrido dificultan la posibilidad de replicarlo?

Si el trazado necesita ser rediseñado cada vez que se mueve un componente, la arquitectura puede no ser lo suficientemente estable para escalarse.

¿Se está volviendo el montaje demasiado dependiente de habilidades individuales?

Las disposiciones realizadas manualmente de los tubos pueden ser difíciles de replicar cuando la producción requiere consistencia.

¿Son difíciles de integrar limpiamente las válvulas, los sensores o los componentes de control de presión?

Si los componentes se colocan alrededor del recorrido de los fluidos en lugar de dentro de un sistema coherente, la disposición puede dificultar el siguiente paso en su desarrollo.

Una revisión más detallada analiza la arquitectura fluídica completa: cómo fluye el fluido, se limpia y sale del sistema, y cómo la ruta respalda el montaje, el mantenimiento y la producción. Esto ayuda al grupo de trabajo a superar la búsqueda de soluciones a corto plazo para problemas individuales.

Esto implica comprobar la presión o el tamaño de los canales, dónde los fluidos cambian de dirección, qué interfaces añaden riesgos evitables de fugas, y dónde el volumen muerto o las burbujas atrapadas podrían afectar la repetibilidad de los resultados. También implica analizar qué secciones son difíciles de limpiar, inspeccionar o mantener, y qué funciones necesitan contar con válvulas y sensores integrados.

El objetivo es definir los requisitos del recorrido del fluido antes de que el grupo de trabajo compare tecnologías, proveedores u opciones de integración. Esto proporciona a los OEM emergentes, a los OEM establecidos y a los proveedores de servicios de ingeniería una base más clara para la próxima decisión de diseño.

Una vez que los requisitos están claramente definidos, el siguiente paso no es seleccionar una tecnología de inmediato. Se trata de recopilar toda la información que permita realizar una comparación útil entre las diferentes tecnologías: medios, presión y rango de caudal, geometría de canales, compatibilidad de materiales, necesidades de limpieza, puntos de integración y perspectivas de producción.

Esto permite al grupo de trabajo verificar si el problema sigue siendo manejable mediante mejoras de trazado o si la arquitectura fluídica necesita un enfoque más estructurado antes de que el proyecto avance hacia la validación y las herramientas o se traslade a la producción.

El grupo de trabajo puede entonces comparar posibles enfoques de trazado. Esto puede incluir una disposición mejorada del conexionado de tubos, un bloque para fluídica dedicado o una solución fluídica integrada más amplia. Para grupos de trabajo que consideran relevantes los canales internos compactos y la unión limpia de materiales, una visión general de los bloques de circuito fluídico integrado puede ayudar a decidir si esta opción debe incluirse en la comparación. El valor radica en comparar opciones frente a las limitaciones reales de la unidad, no frente a una preferencia genérica por una tecnología.

¿Quiere analizar su enfoque de diseño fluidico o empezar a definir el proyecto antes de definir la disposición? Comparta con nosotros sus requisitos actuales, preguntas abiertas o idea inicial. Podemos ayudar a aclarar qué arquitectura, opciones de materiales y nivel de integración deben revisarse primero.

Analice su concepto.