Una forma de resistir esta presión sobre los precios es reducir significativamente el consumo de nitrógeno y la energía necesaria para la producción. El nitrógeno es el fluido más utilizado en el proceso de fabricación de semiconductores. En las grandes fábricas de semiconductores, el consumo de nitrógeno puede alcanzar los 50 000 metros cúbicos por hora. Entre otras cosas, el nitrógeno se utiliza para lavar los FOUP con el fin de crear un entorno controlado y libre de contaminación para los wafer que se transportan de una máquina a otra para su procesamiento.