Johan Fredriksson es desarrollador de producción en la serrería Sävar Såg de Norra Timber, la empresa sueca de suministro de madera. La empresa se encuentra en medio de interminables bosques de pinos y abetos al norte del país. Por lo tanto, la madera abunda por doquier. "No obstante, en la dura competencia de la industria maderera, también debe invertirse en alta tecnología para aumentar la productividad y, con ella, los beneficios", destaca Fredriksson. Otro punto destacado del aserradero es un tomógrafo computarizado preconectado a la línea de sierras de cinta. Este evalúa la calidad de los troncos permitiendo así un corte óptimo. Además protege el sistema detectando objetos extraños, como piedras, que podrían dañar las hojas de las sierras.
Durante el proceso de aserrado, la técnica de automatización de Festo contribuye a la estructura modular con los terminales de funciones flexibles CPX/VTSA y la gran cantidad de cilindros normalizados DNC: gracias a los módulos de bus de campo flexibles, los módulos del sistema se pueden adaptar en todo el mundo a los requisitos individuales del cliente. La tecnología de terminales de válvulas con un cableado significativamente menor reduce los tiempos de instalación y puesta en funcionamiento.
Fredriksson comenta orgulloso el incremento del rendimiento: "Hasta ahora solo podíamos usar el 50 % de un tronco para tablas aserradas. Con la nueva línea de sierras de cinta, estamos aumentando el aprovechamiento de cada tronco un 6 %". De este modo, Norra Timber quiere llegar a una producción anual de 270 000 m³ de tablas en el año 2020. El resto del tronco se elimina en forma de virutas que se utilizan por la industria de la pulpa y el papel, así como en serrín y cortezas para su propia planta de cogeneración que genera el calor para los secadores. "La nueva línea de sierras de cinta de USNR es superior a otras tecnologías de serrado porque, gracias a sus cortes finos y precisos, produce menos serrín y virutas", comenta el experto en aserraderos Fredriksson. Otra ventaja para aumentar la productividad: toda la línea de sierras de cinta completa con sus módulos individuales reduce continuamente las distancias entre los troncos a lo largo de la línea de transporte, lo que permite utilizar la alta velocidad de la cinta.