Desde las redes sociales hasta la Industria 4.0: nuevas tecnologías donde quiera que se mire. La digitalización avanza y llega a prácticamente todas las áreas de nuestras vidas. Casi siempre llevamos con nosotros un smartphone, una tableta o un portátil. Es difícil imaginar salir sin ellos. Esto permite el acceso casi permanente y desde cualquier lugar a información en la envergadura y preparación deseadas. Ventajas que hacen que los nuevos medios también sean interesantes para el mundo del aprendizaje.

De la pantalla a la cabeza

Hace años que las presentaciones PowerPoint y similares desbancaron a la proyección de láminas, tras lo cual no tuvo que pasar mucho tiempo para que entrara en juego la interactividad. Al fin y al cabo, quien está directamente implicado, se concentra más y recuerda mejor lo que se presenta, como es bien sabido: didácticamente, un salto cuántico. Ya sea para la formación o el perfeccionamiento profesional, la educación digital es la tendencia. La flexibilidad es clave porque los nuevos medios permiten aprender dónde y cuándo se quiera. También es perfecta para preparar individualmente a los alumnos para una formación presencial. Los diferentes niveles de conocimientos previos no son un problema: cada participante puede realizar exactamente las lecturas electrónicas que necesita para ser introducido de manera óptima en su curso. Esta forma de aprendizaje, que combina la formación online con cursos clásicos y ejercicios prácticos, se denomina aprendizaje semipresencial.

Aprendizaje conectado

Festo presentó recientemente el último desarrollo en el mundo del aprendizaje digital: Tec2Screen®, un compañero de aprendizaje móvil que acerca aún más el mundo de aprendizaje virtual y real. Con un iPad, un entorno de aprendizaje especial (software) y conexiones de hardware configurables individualmente (los llamados Connects), Tec2Screen® crea el puente ideal entre la educación digital y los ejercicios prácticos. Esto permite acercar más los mundos del aprendizaje virtual y real. Con un iPad, un entorno de aprendizaje especial (software) y conexiones de hardware configurables individualmente (los llamados Connects), Tec2Screen® crea el puente ideal entre la educación digital y los ejercicios prácticos. Las fábricas para la enseñanza de Festo Didactic (como la estación de aprendizaje e investigación para la Industria 4.0, CP Factory), por ejemplo, pueden integrarse fácilmente a través de los correspondientes Connects. Además, los profesores/formadores pueden crear sus propios programas de cursos interactivos y gestionar las autorizaciones de los cursos (Classroom-Manager). De este modo, Tec2Screen® deja mucho espacio para la creatividad: dos alumnas y un alumno de la Escuela Técnica Superior de Neufelden (Alta Austria) lo demostraron en su trabajo de graduación en el campo de la técnica de automatización, que era al mismo tiempo parte del proyecto escolar "Technik am Zug".

De jóvenes para niños

"Technik am Zug" es el nombre de la iniciativa lanzada en 2013, cuyo objetivo es acercar la técnica y las ciencias naturales a niños y jóvenes. Para este propósito, un vagón de tren expreso fuera de servicio se equipa con experimentos emocionantes. Un consorcio, del que Festo es miembro, proporciona los recursos necesarios. El vagón está diseñado por alumnas y alumnos de escuelas técnicas de Alta Austria. En el transcurso de este año, el resultado final de los numerosos esfuerzos se pondrá a disposición de los jóvenes visitantes en el recinto del museo del acero voestalpine Stahlwelt de Linz.

Se busca creatividad

Al inicio del proyecto, Vera Pröll, Julia Lauss y Stefan Beringer tenían sus dudas, ya que cerca de dos años antes habían asumido la tarea de explicar la neumática a niños de entre 8 y 14 años y presentarla de manera lúdica como parte de su proyecto de graduación. Apenas había requisitos, aparte del espacio muy limitado disponible en el vagón. Y ese fue un gran desafío, porque estos estudiantes tuvieron que desarrollar primero por sí mismos las ideas y el concepto. Las consideraciones incluyeron, entre otras cosas, que primero había que "ganarse" el acceso a cada una de las seis estaciones y que no todo debería ser visible de inmediato, de lo contrario los niños simplemente correrían a jugar con la técnica.

Seis estaciones - cinco cajas

Para hacer que el recorrido resultara emocionante y misterioso para los jóvenes participantes, se desarrolló la idea de ocultar las primeras cinco estaciones debajo de cajas de madera con cerradura neumática. Solo cuando los niños hayan conectado Tec2Screen® correctamente, hayan recibido la explicación y resuelto un pequeño test, se abrirá la tapa de la siguiente estación y se permitirá el acceso al pequeño sistema neumático. De este modo se puede poner en práctica de una manera lúdica lo recién aprendido.

Experiencia neumática

En las primeras cinco estaciones, los componentes neumáticos básicos se muestran en funcionamiento, por ejemplo, un acumulador de aire comprimido, válvulas o cilindros. En la estación final 6 la cosa se complica, porque allí hay que usar la neumática para guiar una bola a través de un laberinto. Tec2Screen® guía a los niños de una estación a otra y ayuda a transmitir el contenido didáctico con claridad. También se integra en el juego la bola para la última estación, que primero debe soplarse con aire comprimido desde la estación 5 a la estación 6 y transportarse de regreso. Sin embargo, esto solo sucede si todas las pruebas se han resuelto correctamente.

Diseño de curso profesional

El equipo del proyecto está entusiasmado de las posibilidades que brinda Tec2Screen®. El creador del contenido puede diseñar un curso profesional en un tiempo récord, incluida la integración de vídeos, documentos y otros enlaces. La interactividad para los participantes del curso es muy importante. La interfaz creada se presenta al alumno con claridad y en un diseño limpio. El participante no nota la complejidad que se esconde detrás. Tec2Screen® ayuda a presentar el contenido didáctico de una manera moderna y a vincularlo con el hardware de aprendizaje de una manera orientada a la práctica. Clic a clic se avanza a través del curso, tan fácil que incluso los niños pueden hacerlo.