¿Cómo pueden mantenerse libres de contaminación los procesos de laboratorio en el futuro, incluso si desde el exterior se introducen en el espacio de trabajo equipos como tubos de ensayo o una balanza? Festo ha encontrado una respuesta pionera a esta pregunta con ayuda de la tecnología de superconductores: Módulos SupraMotion que transportan y pesan sin contacto. Esto descarta en gran medida que se produzca contaminación desde el exterior. Una exposición de Festo muestra cómo funciona en la práctica: los recipientes especiales de un solo uso para liofilización se llenan automáticamente y la cantidad de llenado se comprueba mediante una báscula sin contacto. Esta exposición combina productos de la gama LifeTech con un módulo de levitación de la gama “SupraMotion”. El resultado es una solución global fiable que cumple los requisitos más exigentes para el trabajo en condiciones de esterilización en el laboratorio del futuro.
Las fuerzas magnéticas entre el superconductor y el soporte sobre el que se transportan los depósitos permiten alturas de levitación de 10 milímetros e, incluso, más. Esto deja mucho espacio para la instalación de placas de separación que encierren los entornos de trabajo estériles. Es posible mover el soporte a través de las paredes y comprobar su peso utilizando una báscula de laboratorio estándar. Esto significa que la mayor parte de la tecnología permanece fuera del área limpia. La contaminación de cualquier tipo se reduce al mínimo absoluto. Este concepto fu turista muestra que las soluciones de automatización de Festo para procesos exigentes en la automatización de laboratorios y la biotecnología se complementan a la perfección con la innovadora tecnología de superconductores.