Bloque de mando bimanual ZSB

Der pneumatische Zweihand Steuerblock ZSB kommt dort zum Einsatz, wo die Bedienungsperson bei Handbetätigung einer Unfallgefahr ausgesetzt ist, z. B. beim Auslösen von Druckluftzylindern oder Einrichtungen, bei denen beide Hände beim Starten aus dem Gefahrenbereich entfernt sein müssen.
  • Se utiliza en aplicaciones en las que el operario podría sufrir un accidente en caso de accionamiento manual
  • Componente de seguridad comprobado y certificado a efectos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y según las normas aplicables. Para más información véase www.festo.com/sp > pestaña "Certificados"
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas