Festo AX Motion Insights Electric
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen oder Testlizenzen anzufordern
Vermeiden Sie Maschinenstillstände durch Komponentenausfall mittels kontinuierlichem KI-basierten Monitoring ihrer elektromechanischen Antriebe. Unsere Industrial App AX Motion Insights Electric vereinfacht den Einstieg in die zustandsbasierte Instandhaltung der elektrischen Antriebskette: Dank standardisierter KI-Modelle und benutzerfreundlicher UI gelingt die Inbetriebnahme mit wenigen Mausklicks. Starten Sie ihre KI-Reise jetzt!
Ungeplantes wird durch Daten planbar. Elektrische Antriebe werden in fast jeder Maschine für Automatisierungsaufgaben eingesetzt. Ausfallende Komponenten führen zu ungeplanten Stillständen. Mit Festo AX Motion Insights Electric bieten wir Predictive Maintenance für Elektrische Achsen und damit eine KI-Lösung zum Fixpreis, die Sie eigenständig einfach installieren und integrieren können. "Plug and Play": einfach Industrial App laden und loslegen!
Highlights:
• Kontinuierliche Überwachung der elektrischen Antriebskette auf Verschleiß und Anomalien
• Plug and Play mit CMMT-AS/ST Servo-Antriebsreglern von Festo. Support für andere Hersteller in zukünftigen Releases geplant
• Kein Eingriff in die SPS notwendig – direkte Datenverbindung zum Antriebsregler
• Kein Data Science Know-how für Inbetriebnahme und Nutzung erforderlich
• Einfache Darstellung und Zugriff über Browser

Ihre Vorteile:
• Wartungen planbar machen, ungeplante Stillstände reduzieren
• Höhere Produktivität (OEE) und Output
• Reduzierte Produktions- und Personalkosten
• Verlängerte Lebensdauer Ihrer Anlagen
• Fixpreis pro Servo-Antriebsregler macht die Investition planbar
Lizenzoptionen
Bei Festo AX Motion Insights Electric können Sie aus verschiedenen Paketgrößen wählen.
Die Lizenzen sind Abonnement-Lizenzen für einen einfachen Einstieg und Updates über die gesamte Laufzeit.
Abonnement-Lizenzen:
• Festo AX Motion Insights Electric Lizenzpaket zur Überwachung von 1 Elektrischen Achse (8226179, GASA-MIE-CTR-12M-1)
• Festo AX Motion Insights Electric Lizenzpaket zur Überwachung von 10 Elektrischen Achsen (8226180, GASA-MIE-CTR-12M-10)
• Festo AX Motion Insights Electric Lizenzpaket zur Überwachung von 50 Elektrischen Achsen (8232392, GASA-MIE-CTR-12M-50)
• Festo AX Motion Insights Electric Lizenzpaket zur Überwachung von 100 Elektrischen Achsen (8226181, GASA-MIE-CTR-12M-100)
Rechenbeispiele:
- Sie wollen 5 elektrische Achsen in ihrer Maschine überwachen?
- Kaufen Sie fünf mal „GASA-MIE-CTR-12M-1“ oder
- Kaufen Sie einmal „GASA-MIE-CTR-12M-10“ und haben sie weitere 5 Achsen verfügbar zur Erweiterung ihrer Installation
- Sie wollen 20 elektrische Achsen in Ihrer Maschine überwachen?
- Kaufen Sie zweimal „GASA-MIE-CTR-12M-10“
- Sie wollen 230 elektrische Achsen in Ihren Anlagen überwachen?
- Kaufen Sie zwei „GASA-MIE-CTR-12M-100“ und dreimal „GASA-MIE-CTR-12M-10“
Features
• KI-basierte Industrial App zur Überwachung von elektrischen Achsen, betrieben über die Festo Servo-Antriebsregler CMMT-AS und CMMT-ST
• Health Score des Antriebs als Risikoindikator für Ausfall und Fehlfunktion
• Übersichtliche Dashboards für den schnellen Einblick
• Umfassende Reports für die Steuerung von Instandhaltungsaufgaben
• Integration mit Wartungsmanager Festo AX Smartenance möglich: Steigen Sie ein in ein umfassendes, digitales Instandhaltungsmanagement: zustandsbasiert und effektiv
• Flexibler Einsatz vom Edge-IPC bis zur Cloud dank Nutzung der Docker Container-Technologie
The AX Motion Insights Electric software is delivered as an OCI container. An installed container runtime is therefore required as the execution environment. As a customer, you receive access to our container registry and can obtain the app via this registry. The process is described in the user manual/application note.
The Industrial App runs on industrial PCs, virtual machines (VM) or other devices and computing instances that fulfill the following hardware requirements:
- CPU: min. 4-Core, x86-64bit (Core i5 or higher)
- HDD: 120 GB or more
- RAM: 16 GB or more
- 1x Ethernet network interface
And the following software requirements:
- Installed Docker runtime (OCI container)
- Docker-Compose v2.0
- WebUI: optimized for Webkit-based browsers and Firefox
- UI is optimized for a resolution of: 1024x768 or higher
Festo AX Motion Insights Electric can monitor electric axes from different manufacturers, driven by a CMMT-AS or CMMT-ST.
Festo AX Motion Insights Electric requires network-side access to the drive controllers of the electric axis to be monitored.