Die richtige Entscheidung hängt von der Anwendung, der Einschaltdauer, der Infrastruktur, dem Energieverbrauch, den Investitionskosten und den Gesamtkosten über die gesamte Lebensdauer ab. Hierbei hilft eine strukturierte Automatisierungsbewertung, um kostspielige Szenarien zu vermeiden.

Betriebskosten (OPEX) zu reduzieren bedeutet, die laufenden Kosten für den Betrieb von Maschinen, Anlagen und Produktionsprozessen zu senken. In der industriellen Automatisierung können diese Kosten Energieverbrauch, Druckluftversorgung, Wartung und Instandhaltung, Ausfallzeiten, Ersatzteile, Arbeitskräfte und Kosten für ineffiziente Prozesse umfassen.Für Automatisierungsingenieur:innen beginnt die Reduzierung der Betriebskosten auf Anwendungsebene. Das bedeutet, zu prüfen, wo Energie- und Betriebskosten anfallen, und zwar auf Maschinen- oder Maschinenmodulebene. Es bedeutet auch, zu prüfen, ob ein Technologiewechsel über den Lebenszyklus hinweg messbare Einsparungen bringt oder ob eine kleinere Optimierung bessere Ergebnisse liefert.

Das ist wichtig, da pneumatische Applikationen häufig verborgene Möglichkeiten zur Reduzierung der Betriebskosten (OPEX) bieten. In vielen Fällen besteht der erste Schritt nicht darin, die Technologie zu ersetzen, sondern zu verstehen, wo Luftverbrauch, Druckniveaus, Zykluszeiten oder die Nutzung von Prozessluft ein interessantes Kosteneinsparpotenzial bieten. Kleine Pneumatikanwendungen und Kurzhubbewegungen können weiterhin wirtschaftlich und energieeffizient sein, während größere Antriebe oder Anwendungen mit hohem Verbrauch oft eine genauere Analyse rechtfertigen.

CAPEX sind die Investitionskosten, die für den Kauf oder Bau einer Maschine, Anlage oder Komponente anfallen. OPEX sind die Betriebskosten über die Zeit. Eine Technologieentscheidung, die aus CAPEX-Sicht attraktiv erscheint, kann später zu höheren Betriebskosten führen. Auch das Gegenteil kann der Fall sein: Eine höhere Anfangsinvestition kann gerechtfertigt sein, wenn sie den Energieverbrauch, Ausfallzeiten oder den Wartungsaufwand über den gesamten Lebenszyklus reduziert.

Deshalb sind bei der Automatisierung die Gesamtkosten über den Lebenszyklus so wichtig. Die beste Wahl ist nicht einfach die Lösung mit dem niedrigsten Anschaffungspreis oder dem geringsten Energieverbrauch. Es ist die Lösung, die langfristig zur Anwendung, zur Infrastruktur und zum Kostenrahmen passt.

Zum Beispiel kann Elektrifizierung wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn hoher Energieverbrauch, präzise Steuerung, häufige Bewegungen oder ein reduzierter Druckluftbedarf die Amortisation ermöglichen. Eine effiziente Pneumatik kann dennoch die bessere Wahl sein, wenn die Bewegungen einfach, kompakt, schnell und kosteneffizient über den gesamten Lebenszyklus sind.

Die größten Betriebskostenfaktoren in der Automatisierung sind selten in jeder Anwendung gleich. Sie hängen davon ab, wie die Maschine arbeitet, wie oft sie in Betrieb ist, welche Last sie bewegt und wie die bestehende Infrastruktur funktioniert.

Relevante OPEX-Hotspots können große pneumatische Antriebe, Anwendungen mit hohem Luftverbrauch, Prozessluft, Vakuum-Applikationen und Bereiche sein, in denen Druckluft mit einem höheren Druck als tatsächlich erforderlich bereitgestellt wird. Dies kann sowohl den Luftverbrauch als auch die Betriebskosten erhöhen. Prozessluft verdient besondere Aufmerksamkeit, da sie in Produktionsumgebungen oft mehr Druckluft verbraucht als die pneumatische Betätigung.

Die Entscheidung sollte auf den Daten der jeweiligen Anwendung basieren. Zu den wichtigsten Faktoren zählen die Aktuatorgröße, die Hublänge, die Taktzahl, die Last, den Druckpegel, den Luftverbrauch, Leckage, den Prozessluftbedarf, den Energiepreis, den Wartungsaufwand und das Ausfallrisiko.

Der zentrale Punkt ist einfach: Die Senkung der Betriebskosten beginnt mit der Identifizierung der wirklichen Kostentreiber. Sie sollte nicht auf einer pauschalen Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Technologie beruhen.

Die Automatisierungstechnik kann OPEX senken, wenn sie die richtigen Kostentreiber angeht. Der effektivste Weg dahin könnte über Elektrifizierung, eine effizientere Pneumatik, eine bessere Druckregelung, reduzierten Luftverbrauch, eine verbesserte Wartungsplanung oder einen klareren Abgleich der Lebenszykluskosten führen.

Eine objektive Technologie-Bewertung hilft dabei, zwischen Annahmen und realem Einsparpotenzial zu unterscheiden. Statt zu fragen, ob pneumatische oder elektrische Technologie allgemein besser ist, lautet die wichtigere Frage: Welche Technologie reduziert in dieser spezifischen Anwendung die Betriebskosten, ohne unnötige Komplexität zu schaffen?

Stillstandzeiten wirken sich auf die Betriebskosten (OPEX) aus, da Maschinen unerwartet stoppen oder vermeidbare Wartungsarbeiten anfallen, was zu Produktionsverlusten führt. Die vorausschauende Wartung kann Teams helfen, von reaktiven Reparaturen zu geplanten Eingriffen überzugehen, wenn die Anwendung und die Daten dies unterstützen.

Für Automatisierungsingenieur:innen bedeutet dies, zu prüfen, wo Zustandsüberwachung, Diagnose oder Anwendungsdaten Wartungsentscheidungen untermauern können. Ihr Wert hängt davon ab, wie kritisch der Prozess ist, welche Auswirkungen ein technisches Versagen hat und welche Daten verfügbar sind. Sie sollte nicht als universelle Lösung für jede Komponente angesehen werden.

Energieeffizienz in der Automatisierung kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden. In pneumatischen Systemen umfassen mögliche Optionen die Reduzierung des Drucks, eine bedarfsabhängige Drucksteuerung, die Einrichtung unterschiedlicher Druckzonen sowie die Einführung von luftsparenden Schaltungen und Controlled Pneumatics. In anderen Fällen kann Electric Automation den Energieverbrauch senken oder die Steuerbarkeit so weit verbessern, dass sich die Investition rechtfertigt.

Der wichtigste Faktor ist, sich von der Anwendung leiten zu lassen und nicht vom Technologie-Label. Eine kleine pneumatische Bewegung ist wahrscheinlich nicht der Bereich, in dem zuerst nach Einsparpotenzial gesucht wird. Stattdessen können ein großer Antrieb, eine hohe Taktzahl oder eine Prozessluft-Anwendung eine genauere Betrachtung verdienen.

Die Produktivität kann gesteigert werden, wenn Automatisierung den manuellen Aufwand reduziert, die Wiederholgenauigkeit verbessert oder eine stabilere Maschinenleistung unterstützt. Dies hat wiederum einen positiven Einfluss auf die OPEX. Jede Produktivitätssteigerung muss jedoch eindeutig mit der Anwendung verbunden sein. Ein Technologiewechsel sollte zur benötigten Bewegung, Prozessqualität, Zykluszeit und Betriebsumgebung passen.

Für viele Teams stellt sich in der Praxis die Frage, ob ein neues Automatisierungskonzept dazu beiträgt, die Maschine über ihren Lebenszyklus effizienter zu betreiben. Dies kann Electric Automation, eine effiziente Pneumatikkonstruktion oder eine Kombination aus beidem umfassen.

Wartungs- und Arbeitskosten können steigen, wenn Systeme komplex oder schwer zu diagnostizieren sind oder nicht regelmäßig überprüft werden. Betriebskosten können ebenfalls steigen, wenn die Druckluftinfrastruktur, Druckeinstellungen oder der Prozessluftverbrauch nicht den tatsächlichen Anforderungen der Anwendung entsprechen.

Um diese Kosten zu senken, kann es erforderlich sein, die Druckniveaus zu überprüfen, Leckagen zu identifizieren, die Diagnose zu verbessern, standardisierte Komponenten zu verwenden, klarere Druckzonen einzurichten oder auf eine andere Technologie umzusteigen, wenn dies der Anwendung zugutekommt. Die richtige Lösung hängt vom gesamten Betriebskontext ab, nicht von einem einzelnen Kostenfaktor.

Die Wahl der richtigen Automatisierungstechnik beginnt bei der Anwendung. Bevor eine bestehende Lösung ersetzt wird, sollten Ingenieur:innen die Bewegung, die Last, die Einschaltdauer, den Energiebedarf, die Infrastruktur sowie die Lebenszykluskosten kennen.

Ein sinnvoller Entscheidungsprozess umfasst fünf Fragen:

1. Wo fallen die Betriebskosten tatsächlich an?
Prüfen Sie den Energieverbrauch, den Druckluftverbrauch, die Prozessluft, den Wartungsaufwand und das Ausfallrisiko.

2. Ist die Anwendung ein echter OPEX-Hotspot?
Große Antriebe, hohe Zyklusraten, Prozessluft und ineffiziente Druckluftnutzung können mehr Potenzial bieten als kleine, einfache pneumatische Bewegungen.

3. Reicht eine Optimierung aus?
Druckreduzierung, Druckzonen, luftsparende Schaltungen oder gesteuerte pneumatische Lösungen schaffen oft ein gutes Gleichgewicht zwischen Aufwand und Einsparungen, ohne die Technologie vollständig zu verändern.

4. Würde sich eine Elektrifizierung lohnen?
Electric Automation kann der richtige Weg sein, wenn Energieeinsparungen, Genauigkeit, Steuerbarkeit oder ein geringerer Druckluftbedarf die Investition rechtfertigen.

5. Was zeigt die Gesamtkostenrechnung?
Die endgültige Entscheidung sollte die Investitionskosten, die laufenden Kosten, die Wartung, die Energie, die Infrastruktur und die erwartete Leistung über die Lebensdauer berücksichtigen.

Festo bietet sowohl pneumatische als auch elektrische Automatisierung an. Dies ist dann von Bedeutung, wenn das Ziel darin besteht, Betriebskosten zu senken, da die beste Lösung möglicherweise nicht in eine einzelne Technologie-Kategorie fällt.

Für Pneumatikanwendungen ermöglicht Festo Maßnahmen wie das Reduzieren von Druck, eine bedarfsabhängige Drucksteuerung, die Einrichtung von Druckzonen, luftsparende Schaltungen und Controlled Pneumatics. In Applikationen, bei denen Elektrifizierung wirtschaftlich sinnvoll ist, kann Festo auch den Übergang zur elektrischen Automatisierung unterstützen.

Diese technologie-neutrale Sichtweise hilft Herstellern dabei, festzustellen, ob OPEX in einer bestimmten Anwendung relevant sind und welche Option am besten geeignet ist.

Das Ziel besteht nicht darin, allgemein bewährte Lösungen zu ersetzen. Stattdessen geht es darum, die Betriebskosten transparent zu machen und das Automatisierungskonzept auszuwählen, das zu Prozess, Infrastruktur und Gesamtkosten passt.

Kostenreduktion in der Automatisierung beginnt mit einer klaren Bewertung der Anwendung. Kleine pneumatische Bewegungen sind möglicherweise nicht der eigentliche Kostentreiber. Große Antriebe, Prozessluft, Anwendungen mit hohem Verbrauch, ineffiziente Druckluftnutzung oder schlecht geregelte Druckzonen können ein deutlich höheres OPEX-Einsparpotenzial bieten.

Der richtige Weg kann eine effiziente Pneumatik, Elektrifizierung oder ein anderes geeignetes Automatisierungskonzept sein. Entscheidend ist die Abstimmung zwischen Technologie, Kostenziel und betrieblichen Gegebenheiten.

Nutzen Sie den nächsten Schritt, um mit Festo Ihre Anwendung zu bewerten, die tatsächlichen Kostentreiber zu identifizieren und die Gesamtkosten über den Lebenszyklus auszuwerten.

Was ist OPEX?

OPEX steht für Betriebsausgaben. In der Automatisierung umfassen sie die wiederkehrenden Kosten für den Betrieb von Maschinen und Systemen, wie Energie, Druckluft, Wartung, Arbeitskräfte, Ausfallzeiten und Wartungsaufwand.

Wie kann Automatisierung die Betriebskosten senken?

Automatisierung kann die Betriebskosten senken, indem sie den Energieverbrauch reduziert, die Prozessstabilität verbessert, Ausfallzeiten verringert, die Wartungsplanung unterstützt und die richtige Technologie für jede Anwendung auswählt.

Was ist der Unterschied zwischen OPEX und CAPEX?

CAPEX sind die anfänglichen Investitionskosten. OPEX sind die wiederkehrenden Betriebskosten. In der Automatisierung sollten beide zusammen betrachtet werden, da niedrigere Anschaffungskosten nicht immer niedrigere Lebenszykluskosten bedeuten.

Welche Technologien haben den größten Einfluss auf die Senkung der Betriebskosten (OPEX)?

Der Einfluss hängt von der Anwendung ab. Relevante Optionen können elektrische Automatisierung, pneumatische Lösungen, Druckzonen, luftsparende Schaltungen, Diagnose, vorausschauende Wartung und gesteuerte pneumatische Technologien umfassen.

Wie messen Hersteller Einsparungen bei den Betriebskosten (OPEX)?

Hersteller messen die Einsparungen bei den Betriebskosten (OPEX), indem sie die wiederkehrenden Kosten vor und nach einer Verbesserungsmaßnahme vergleichen. Relevante Faktoren können Energieverbrauch, Druckluftverbrauch, Wartungsaufwand, Ausfallzeiten, Arbeitskosten und die Gesamtkosten über den Lebenszyklus sein.