Ob Standardpneumatik ausreicht oder eine geregelte Lösung sinnvoll ist, hängt von den tatsächlichen Prozessanforderungen ab. Dieser Leitfaden zeigt, welche Kriterien bei der Auswahl entscheidend sind und wann sich eine vertiefte Prüfung von Controlled Pneumatics lohnt.
Standardpneumatik eignet sich für einfache, stabile Anwendungen mit klaren Endlagen und konstanten Bedingungen.
1. Einfache Schalt- und Bewegungsaufgaben
Sie ist meist ausreichend, wenn definierte Endlagen genügen, der Druck konstant bleibt, keine laufende Anpassung erforderlich ist und die Abläufe einfach und wiederholbar sind.
2. Stabile Prozessbedingungen
Feste Einstellungen reichen häufig bei gleichbleibenden Werkstücken, geringen Lastschwankungen, stabilen Umgebungsbedingungen, großen Toleranzen und seltenen Produktwechseln.
3. Moderate Anforderungen an Präzision
Entscheidend ist nicht die maximal mögliche Genauigkeit, sondern die im Prozess zulässige Abweichung.
4. Wann Standardpneumatik die bessere Wahl ist
Sie passt, wenn einfache, stabile Funktionen wichtiger sind als kontinuierliche Regelung, Prozessdaten oder höchste Regelgüte.
So machen Sie Ihre Pneumatik digital, effizient und hochpräzise.
Entdecken Sie, wie Controlled Pneumatics völlig neue Anwendungsbereiche für die Regelung von Druck, Durchfluss und Bewegung eröffnet. Erfahren Sie, wie Proportionaltechnik, Sensoren und intelligente Algorithmen in einem geschlossenen Regelkreis zusammenwirken, um Ihre Prozesse zu optimieren. Erhalten Sie wertvolle Einblicke, wie Sie Ihre pneumatischen Systeme schnell und einfach effizienter, kostengünstiger und leistungsfähiger machen können.
Jetzt herunterladen!Controlled Pneumatics wird relevant, wenn Prozessgrößen nicht nur eingestellt, sondern auch während des Betriebs aktiv geregelt werden müssen. Ausschlaggebend ist die Anwendung, nicht die Technologie.
1. Hohe Anforderungen an Präzision und Wiederholbarkeit
Eine geregelte Lösung ist sinnvoll, wenn enge Toleranzen, reproduzierbare Ergebnisse und stabile Qualität trotz wechselnder Bedingungen erforderlich sind. Entscheidend ist die benötigte Prozessgenauigkeit.
2. Wechselnde Lasten und Störgrößen
Controlled Pneumatics kann Abweichungen aktiv ausgleichen, wenn sich Prozessbedingungen während des Betriebs verändern. Das betrifft beispielsweise unterschiedliche Werkstücke, schwankende Materialeigenschaften, wechselnde Lasten oder äußere Einflüsse wie Druck- und Reibungsänderungen. Trotz dieser Variationen sorgt die Regelung dafür, dass die gewünschten Prozessgrößen stabil gehalten und gleichbleibende Ergebnisse erzielt werden.
3. Variable Produkte und häufige Umstellungen
Bei häufigen Produktwechseln können digital anpassbare Parameter manuelle Einstellungen und Fehler reduzieren. Dadurch lassen sich Umrüstzeiten verkürzen und Prozesse schneller auf neue Anforderungen anpassen. Der Nutzen hängt stark von der Wechselhäufigkeit und dem aktuellen Aufwand ab.
4. Kontinuierlicher Regelbedarf
Eine geregelte Lösung ist relevant, wenn Prozessgrößen variieren, Zwischenwerte benötigt oder Abweichungen automatisch korrigiert werden müssen. Die Kernfrage lautet: Reicht eine feste Steuerung oder muss der Prozess reagieren?
5. Prozessdaten für mehr Transparenz
Verfügbare Prozessdaten schaffen Transparenz und können Aufschluss über den Health Status von Applikation und Maschine geben. Regelungssysteme unterstützen damit Diagnose, Dokumentation und Qualitätssicherung. Sie sind sinnvoll, wenn Prozesswerte und Maschinen- oder Anlagenzustände nachvollziehbar sein müssen, Abweichungen früh erkannt werden sollen oder reale Prozesswerte in die Steuerung einfließen. Ein echter Mehrwert entsteht jedoch nur, wenn diese Daten aktiv ausgewertet und gezielt genutzt werden.
Vor der Auswahl muss klar sein, welche Größe den Prozess bestimmt. Controlled Pneumatics kann Druck, Durchfluss oder Bewegung steuern..
Druck
Relevant, wenn der Druck direkt auf die Kraft oder die Qualität wirkt. Dabei sind der Arbeitsbereich, die zulässige Abweichung, die Reaktionszeit sowie mögliche Störgrößen zu klären.
Durchfluss
Bestimmt Geschwindigkeit und Versorgung. Zu klären sind Volumenstrom, Sollwertverhalten, Schwankungen und Dynamik.
Bewegung
Entscheidend ist, ob nur Endlagen oder auch Zwischenwerte relevant sind. Beispiele hierfür sind variable Geschwindigkeiten, Zwischenpositionen, unterschiedliche Bewegungsprofile oder wechselnde Lasten.
Standardpneumatik ist ideal für stabile, einfache Anwendungen mit klaren Zuständen. Controlled Pneumatics wird relevant, wenn Prozesse variieren, präzise geregelt werden müssen oder sich dynamisch anpassen sollen. Die Entscheidung hängt nicht von der Technologie ab, sondern von der Frage, wie stark und exakt der Prozess auf Veränderungen reagieren muss.