Ein Fluid-Verteilerblock leitet Flüssigkeiten oder Gase durch interne Kanäle, anstatt sich ausschließlich auf externe Schläuche, Verschraubungen und manuelle Verbindungen zu verlassen. In der Praxis wird der Fluidweg in eine bestimmte Komponente oder Baugruppe verwandelt. Das kann den Weg kompakter, leichter reproduzierbar und vor der Produktion einfacher überprüfbar machen.

Ein Verteilerblock kann ein einfacher Leitungsblock sein oder Teil einer integrierten Fluidik-Architektur mit Ventilen, Verschraubungen, Sensorik oder Drucksteuerungskomponenten. Er bietet mehr Struktur als eine einfache Verschlauchung, weshalb Ingenieur:innen oft einen Fluidik-Verteilerblock in Betracht ziehen.

Schläuche sind nicht überholt. Beziehen Sie sie in den Vergleich ein, wenn Ihr System mehr Flexibilität als Integration benötigt. Dies ist üblich in der frühen Entwicklungsphase, in Forschungsaufbauten und bei einfachen Layouts, bei denen sich der Fluidweg noch häufig ändert.

Eine Verschlauchung kann effektiv sein, wenn:

  • die Leitungsführung einfach und leicht zu inspizieren ist
  • das Layout häufig geändert werden muss
  • sich das Gerät noch in einer frühen Proof-of-Concept-Phase befindet
  • der Montageaufwand überschaubar ist
  • der Platzbedarf noch kein einschränkender Faktor ist
  • die Anzahl der Verschraubungen und externen Schnittstellen noch gering ist
  • die Geschwindigkeit des Prototypenaufbaus wichtiger ist als die Wiederholbarkeit der Produktion

In frühen Konzept- und Prototypenphasen kann eine Verschlauchung die benötigte Freiheit bieten. Riskant wird es dann, wenn diese Freiheit zu Montageabweichungen, Platzbeschränkungen oder Unsicherheiten bei der Skalierung führt.

Vorschau eines Leitfadens von Festo zur Auswahl von Fluid-Verteilerblöcken mit Seiten, die Inhalte zur Verteilerblock-Auswahl und Designansichten zeigen

In diesem Blog finden Sie die ersten Ansatzpunkte für Ihren Vergleich. Der Lösungsleitfaden führt Sie zum nächsten Schritt und hilft Ihrem Team dabei, Rohrleitungen, Manifold-Technologien, Verbindungsmethoden, Materialien und Lieferantenmodelle zu überprüfen, bevor Sie einen Designpfad festlegen.

Nutzen Sie ihn als praktischen Filter für Ihre nächste interne Prüfung oder Ihr Lieferantengespräch. So erhalten Sie klarere Fragen, eine bessere Übersicht über mögliche Kompromisse und eine strukturiertere Grundlage, um zu entscheiden, welche Fluidik-Architektur näher betrachtet werden sollte.

Vergleichen Sie Ihre Optionen

Ein Fluid-Verteilerblock wird interessant, wenn die Verschlauchung dazu führt, dass das System schwieriger aufzubauen, zu prüfen, zu warten oder zu skalieren ist.

Wenn Sie entscheiden, ob ein Fluid-Verteilerblock die richtige Wahl ist, denken Sie daran, die folgenden Punkte zu berücksichtigen. Jeder dieser Aspekte für sich allein genommen rechtfertigt möglicherweise keinen Verteilerblock, aber mehrere zusammen können einen Vergleich lohnenswert machen:

  • Die Verschlauchung lässt sich nur schwer einheitlich montieren.
  • Die Standfläche des Geräts muss reduziert werden.
  • Externe Verbindungen erhöhen potenzielle Leckagestellen.
  • Totvolumen ist schwieriger zu kontrollieren.
  • Reinigung, Wartung oder Zugang werden immer schwieriger.
  • Eingeschlossene Luftblasen oder Übertragungen erfordern eine Designüberprüfung.
  • Für den Scale-up sind besser wiederholbare Montageschritte erforderlich.

Typischerweise wird die Verschlauchung ersetzt, wenn ein IVD- oder Point-of-Care-Gerät von der Assay-Entwicklung hin zu einer klarer definierten Systemarchitektur übergeht. Offene Schläuche können effektiv sein, solange sich das Assay noch ändert. Aber sobald das Design in ein kleineres Gehäuse passen muss oder eine wiederholbare Montage erfordert, während die Produktionsmengen steigen, ist das Schlauchlayout schwieriger zu rechtfertigen.

In dieser Phase ändert sich die Frage von „Können wir diesen Weg gangbar machen?“ zu „Kann dieser Weg in eine zuverlässige Gerätearchitektur skaliert werden?“

Ein geeigneter Fluid-Verteilerblock kann dabei helfen, den Fluidweg klarer, kompakter und wiederholbarer zu gestalten. Er kann auch die Anzahl externer Verbindungen im Vergleich zu einem schlauchlastigen Layout reduzieren und die Batteriemontage einfacher reproduzierbar machen, sei es für Prototypen oder für die Serienproduktion. Dies kann hilfreich sein, um die Konstruktion hinsichtlich Totvolumen, Schnittstellen und Servicezugänglichkeit zu überarbeiten. Es kann auch die Integration von Komponenten vereinfachen, wenn Ventile, Verschraubungen oder Sensorik nah am Fluidweg positioniert werden müssen.

Der Verteilerblock muss für die Anwendung geeignet sein. Die Medienverträglichkeit, die Einsatzbedingungen, die Kanalgeometrie, die Materialauswahl, die Validierungsanforderungen und die Produktionsstrategie spielen dabei eine wichtige Rolle.

Konzentrieren Sie sich bei der Wahl eines Fluid-Verteilerblocks auf die Entscheidungen, die Einfluss auf den Platzbedarf, den Montageaufwand, die Materialeignung und die Skalierbarkeit haben. Ein klarer erster Vergleich kann zeigen, welche Optionen näher betrachtet werden sollten, bevor Ihr Team Entwicklungszeit investiert.

Verteilerblock-Technologie

Beginnen Sie mit einem Vergleich der grundlegenden Fertigungsmethoden. Ansätze wie spanende Fertigung, Formung, 3D-Druck und Bonded Manifolds sollten anhand der Anforderungen des Fluidwegs bewertet werden, wie z.B. Kanalkomplexität, Prototypenphase, Platzbedarf und Produktionserwartungen.

Verbindungstechnologie

Wenn ein Bonded Manifold infrage kommt, prüfen Sie, wie die Schichten verbunden sind und was das für die Anwendung bedeutet. Ein Diffusion Bonded Manifold kann in Betracht gezogen werden, wenn eine kompakte mehrschichtige Leitungsführung, interne Kammern oder klebstofffreie Schichten wichtig sind.

Materialauswahl

Das Material sollte entsprechend den Medien und den Einsatzbedingungen ausgewählt werden. Ein PMMA-Verteilerblock könnte geeignet sein, wenn Transparenz oder Sichtprüfung von Bedeutung sind. Ein PEI-Verteilerblock könnte eine gute Wahl sein, wenn höhere thermische oder chemische Anforderungen erfüllt werden müssen.

Lieferantenmodell

Vergleichen Sie zum Schluss die Fähigkeiten der Lieferanten. Einige Projekte benötigen nur den Verteilerblock selbst. Bei anderen Projekten kann Unterstützung bei der Entwicklung und Batteriemontage erforderlich sein, einschließlich Ventilen, Verschraubungen, Verschlauchung, Sensorik, Drucksteuerung, Montage und Testung.

Möchten Sie Ihren Fluidik-Designansatz besprechen oder das Projekt bereits vor der Festlegung des Layouts gestalten? Teilen Sie Ihre aktuellen Anforderungen, offenen Fragen oder erste Konzeptansätze mit uns. Wir helfen Ihnen, herauszufinden, welche Architektur, Materialoptionen und Integrationsstufe zuerst geprüft werden sollten.

Besprechen Sie Ihr Konzept mit uns.