Die Verteilerblock-Architektur ist wichtig, da sie definiert, wie kompakt, reinigbar und skalierbar Ihr Fluidiksystem sein kann. Sie hat Einfluss auf die Anzahl der Schnittstellen, den Leitungsweg, das verwendete Material und den Aufwand, der erforderlich ist, um vom Prototyp zur Serienproduktion zu gelangen.
Sobald Ihr Team der Meinung ist, dass eine Verteilerblock-Technologie der richtige Ansatz ist, stellt sich die entscheidende praktische Frage: Welche Vorgehensweise bietet Ihrem Gerät das richtige Gleichgewicht aus Platzbedarf, Totvolumen, Reinigungsfähigkeit, Herstellbarkeit und Kosten?
Eine gut gestaltete Fluid-Verteilerblock-Architektur kann Ihrem Team helfen:
Bestätigen Sie vor der Anpassung der Bahnen, Schichten und Materialien die Route für Ihre Architektur. Die meisten Teams haben vor Erreichen dieses Punktes bereits mehrere Arten von Verteilerblöcken verglichen.
Rohrbasierte Layouts eignen sich oft für frühe Prototypen, da sie sich schnell ändern lassen. Sie können schwieriger zu handhaben sein, wenn das Gerät kleiner, klarer und stärker auf die Produktion ausgerichtet wird. Mehr Leitungen und Verschraubungen können zu mehr Montageschritten, mehr potenziellen Leckagestellen und mehr Variationen von einer Montage zur anderen führen.
Spanend gefertigte Verteilerblöcke funktionieren gut bei einfachen Geometrien, robuster mechanischer Konstruktion oder Layouts, bei denen eine quergebohrte spanende Fertigung zum Kanaldesign passt. Allerdings können sie einschränkend sein, wenn das Design eine komplexe interne Führung über mehrere Schichten erfordert.
Bonded Manifolds gewährleisten, dass interne Kanäle leicht durchspült werden können und bieten kompakte Layouts, während mehrschichtige Verteilerblöcke ideal für komplexere Kanalführungen geeignet sind. Diffusion Bonding verbindet einzelne Polymerschichten, ohne dass Klebstoff im Verbindungsbereich erforderlich ist. Dies kann beispielsweise für Mikrofluidik-Verteilerblöcke geeignet sein, bei denen klar geführte Kanäle, ein geringes Kontaminationsrisiko und ein kleiner Platzbedarf entscheidend sind.
Ein integriertes Fluidiksystem umfasst mehr als nur den Verteilerblock. Es bezieht sich auch darauf, wie Ventile, Verschraubungen, Rohrleitungen, Drucksteuerung und Sensorik integriert werden und wie die Montage und Tests durchgeführt werden. Dies ist wichtig, wenn Ihr Team weniger separate Lieferantenschnittstellen und einen klareren Prozess wünscht – von einem kundenspezifischen Verteilerblock bis hin zu einem funktionalen Untersystem.
Ein effektiver Vergleich von Verteilerblock-Technologien beginnt mit den Anwendungsanforderungen, nicht mit persönlichen Vorlieben. Bevor Sie entscheiden, ob ein Bonded Manifold, ein spanend gefertigter Verteilerblock oder eine integrierte Fluidik-Baugruppe am besten geeignet ist, denken Sie über die Faktoren nach, die Layout-Ideen und Anforderungen in ein umsetzbares Design verwandeln.
Beziehen Sie folgende Aspekte frühzeitig in Ihre technische Bewertung ein:
Es gibt keine universelle Antwort auf die Frage nach Bonded Manifold versus spanend gefertigter Verteilerblock. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Die richtige Entscheidung hängt von der Geometrie, dem Material, der Fertigungsmethode und den Integrationsanforderungen ab.
Ein Bonded Manifold kann ideal sein, wenn die Anwendung komplexe interne Kanäle, eine kompakte Leitungsführung, mehrere Schichten oder eine hohe funktionale Dichte auf begrenztem Raum erfordert. In Life-Science-Anwendungen ermöglicht dies ein kompaktes Fluidik-Design und hilft dabei, einen Flüssigkeitsweg zu konsolidieren, der sonst mehrere Rohre, Verschraubungen und Anschlüsse erfordern würde.
Ein spanend gefertigter Verteilerblock eignet sich möglicherweise besserfür einfachere Kanalstrukturen, spezifische mechanische Anforderungen oder Anwendungen mit kürzeren Leitungswegen. Er kann auch eine gute Wahl sein, wenn die Geometrie keine mehrschichtige interne Leitungsführung benötigt.
Lassen Sie sich bei der Entscheidung von folgenden Fragen leiten:
Falls die Antworten auf eine kompakte, mehrschichtige interne Leitungsführung hinweisen, lohnt es sich, den Einsatz eines Bonded Manifold in Betracht zu ziehen.
Die Kosten eines Bonded-Manifold-Designs hängen von den jeweiligen Konstruktionsentscheidungen ab. Das heißt nicht, dass komplexe Designs vermieden werden sollten. In kompakten Life-Science-Systemen kann ein komplexerer Verteilerblock sinnvoll sein, wenn dadurch Leitungen, Verschraubungen, manuelle Montage, Leckageprüfungen, Wartung oder Risiken bei der Qualitätskontrolle an anderer Stelle im Gerät reduziert werden.
Der Aufwand bleibt in der Regel überschaubar, wenn in der Anwendung ein einfacherer Designweg gewählt werden kann. PMMA, Zweischicht-Konzepte, weniger Bahnen, einseitige spanende Bearbeitung, ein kompaktes Design und ein begrenzter Bearbeitungsaufwand nach dem Verbundprozess können alle dazu beitragen, die Fertigungseffizienz des Designs zu steigern. Das Planen externer Merkmale auf einer Seite, wo möglich, kann ebenfalls unnötigen Fertigungsaufwand reduzieren.
Mehr Aufwand kann erforderlich sein, wenn die Anwendung eine höhere Materialleistung, mehr Schichten oder eine komplexere interne Leitungsführung benötigt. PEI anstelle von PMMA, viele Bahnen über mehrere Ebenen, eine beidseitige spanende Bearbeitung, ein größerer Footprint und zusätzliche Bearbeitung nach dem Verbundprozess für externe Geometrie, Gewinde oder externe Merkmale erhöhen die Komplexität von Design und Produktion.
Die Prüfung, wie einfach Fluidik-Systeme herzustellen sind, sollte nicht erst erfolgen, wenn der Prototyp funktioniert. Sie sollte Teil der Architektur-Diskussion sein.
Ein Prototyp kann beweisen, dass die Fluid-Funktion erreicht werden kann, aber auch die Herstellbarkeit sollte von Anfang an mitdiskutiert werden. Lange Leitungswege, zahlreiche manuelle Verbindungen, schwer zu reinigende Bereiche oder schlecht platzierte Schnittstellen können die Montage verlangsamen und die spätere Validierung erschweren.
Eine skalierbare Verteilerblock-Architektur sollte dem Team helfen, folgende Aspekte zu klären:
✔ Kann der Flüssigkeitsweg wiederholbar montiert werden?
✔ Kann das Design die manuelle Arbeit mit Rohrleitungen und Verschraubungen reduzieren?
✔ Kann die Reinigung oder Spülung die relevanten Bereiche erreichen?
✔ Können Ventile, Verschraubungen oder die Drucksteuerung sauber integriert werden?
✔ Kann die Architektur die Prototypen-, Pilot- und Serienproduktion unterstützen?
✔ Können die Konstruktionsdaten für eine strukturierte Lieferantenbewertung verwendet werden?
Aus diesem Grund geht es bei einem kompakten Fluidikdesign um mehr als nur Layoutoptimierung. Es ist der Weg zur Produktionsreife.
Festo kann kundenspezifische Projekte von der Entwicklung und der Verteilerblock-Produktion bis hin zu funktionalen Subsystemen mit abschließender Testung in Abhängigkeit von Anwendung und Projektumfang unterstützen. Hierfür kombinieren wir unsere hausinterne Diffusion-Bonding-Fähigkeit für Verteilerblöcke mit unserem bestehenden Portfolio an Katalogprodukten wie Ventilen, Verschraubungen, Rohrleitungen, Drucksteuerung sowie unserer Expertise in den Bereichen Engineering, Montage und Testung.
Diese Vorgehensweise eignet sich oft für komplexe, hochpräzise Mikrofluidik-Verteilerblöcke mit vielen Kanälen auf kleinem Raum, Polymeren wie PMMA oder PEI, geringem Kontaminationsrisiko und klarer Integration mit Ventilen oder anderen Komponenten zur Fluidsteuerung. Seit der Übernahme der Diffusion-Bonding-Technologie von Carville können wir Katalogkomponenten mit Diffusion Bonded Manifolds kombinieren, um kompakte, maßgeschneiderte Lösungen herzustellen.