Druckluft kommt in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz – von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie über die Pharmaindustrie bis hin zur Elektronik- und Automobilindustrie. Verunreinigungen wie Wasserdampf, Öl und Partikel können die Produktqualität beeinträchtigen, Anlagen beschädigen und sogar Sicherheitsrisiken darstellen. Eine schlechte Luftqualität kann in regulierten Branchen zu ungeplanten Ausfallzeiten, erhöhten Wartungskosten und Produktrückrufen führen.
Beispielsweise können in einem Lebensmittelverarbeitungsbetrieb Öl oder Feuchtigkeit in der Druckluftleitung Verpackungen oder Zutaten verunreinigen, was zu Gesundheitsrisiken und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften führen kann. Dies zeigt, wie wichtig es ist, die Luftaufbereitung auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung abzustimmen.
Weitere Überlegungen:
Die internationale Norm ISO 8573 bietet einen umfassenden Rahmen für die Messung und Klassifizierung von Verunreinigungen in Druckluft. Die Luftqualität wird in drei Hauptkategorien unterteilt:
Jeder Kategorie wird eine Klassenbewertung zugewiesen, wobei die Klasse 1 die höchste Qualitätsstufe darstellt. So ist beispielsweise ISO 8573-1:2010 der am häufigsten zitierte Teil der Norm, in dem die Reinheitsklassen für Druckluft festgelegt sind. Eine typische Klassifizierung könnte wie folgt aussehen: ISO 8573-1:2010 [1:2:1], d.h.:
Verschiedene Branchen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Druckluftqualität:
Festo arbeitete mit TNO im Van-Leeuwenhoek-Labor zusammen, um die Qualität und Kapazität der Druckluft zu verbessern. Nach einer Vorabprüfung entwickelten Festo und Royal HaskoningDHV ein zweistufiges System gemäß ISO 8573, das extrem trockene Druckluft (Klasse 2.1.1) für empfindliche Tests und Luft in Standardqualität (Klasse 2.4.1) für andere Anwendungen liefert. Das Ergebnis: höhere Zuverlässigkeit, bessere Effizienz und optimierter Energieverbrauch.
Um die gewünschte ISO-Klasse nach 8573 zu erreichen, werden verschiedene Luftaufbereitungstechnologien kombiniert eingesetzt. Diese Technologien werden in der Regel in mehreren Stufen angeordnet, um Verunreinigungen schrittweise zu entfernen.
Wasser ist eine der häufigsten und schädlichsten Verunreinigungen in Druckluft. Es kann zu Korrosion führen, Druckluftwerkzeuge beschädigen und die Produktqualität beeinträchtigen. Zu den Schlüsseltechnologien gehören:
Feststoffpartikel können aus der Umgebungsluft, dem Verdichter oder dem Rohrleitungssystem stammen. Um sie zu entfernen:
Ölverschmutzungen können von geschmierten Verdichtern oder aus der Umgebung stammen. Es kann wie folgt entfernt werden:
Das aufgefangene Wasser und Öl muss sicher entsorgt werden:
Selbst mit den besten Absichten unterlaufen vielen Fabriken und Wartungstechnikern vermeidbare Fehler bei der Planung oder Wartung ihrer Luftaufbereitungssysteme:
Um diese Fallstricke zu vermeiden, sind zunächst eine gründliche Anlagenprüfung und eine regelmäßige Überwachung der Luftqualität erforderlich.
ISO 8573 ist eine internationale Norm, die die Qualitätsklassen für Druckluft auf der Grundlage der Konzentration von Verunreinigungen wie Partikeln, Wasser und Öl definiert. Dies ist wichtig, da es Betrieben dabei hilft, sicherzustellen, dass ihre Druckluft den Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und Produktqualität entspricht.
Die erforderliche ISO 8573 Klasse hängt von Ihrer Branche und den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung ab. Beispielsweise benötigen die Pharma- und Halbleiterindustrie häufig Luft der Klasse 1 (hochrein), während Lackierkabinen in der Automobilindustrie möglicherweise Luft der Klasse 2 erfordern. Die Bewertung der Empfindlichkeit Ihres Prozesses und die jeweiligen Branchenrichtlinien helfen dabei, die richtige Klasse zu bestimmen.
Die Norm befasst sich mit drei Hauptkategorien von Verunreinigungen: Partikel (Staub, Rost), Wasser (Dampf, Flüssigkeitströpfchen) und Öl (flüssiges Öl, Aerosole, Dampf).
Zu den gängigen Technologien zählen Zyklon-Wasserabscheider, Kälte- und Adsorptionstrockner, Partikelvorfilter und Hochleistungsfilter, Koaleszenz- und Aktivkohlefilter zur Ölentfernung sowie Kondensatabläufe und Öl-/Wasserabscheider für das Kondensatmanagement.
Die Häufigkeit der regelmäßigen Prüfungen hängt von der Kritikalität der Anwendung ab, liegt jedoch in der Regel zwischen vierteljährlich und jährlich. In risikoreichen Branchen oder Prozessen sind möglicherweise häufigere Prüfungen erforderlich, um die fortlaufende Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Eine schlechte Luftqualität kann zu Geräteschäden, Produktverunreinigungen, längeren Ausfallzeiten, höheren Wartungskosten und Sicherheitsrisiken führen. In regulierten Branchen kann dies zudem zu Verstößen gegen Vorschriften und kostspieligen Rückrufaktionen führen.
Ölfreie Verdichter verringern das Risiko einer Ölverunreinigung erheblich, können es jedoch aufgrund von Verunreinigungen in der Umgebung oder in den Rohrleitungen möglicherweise nicht vollständig ausschließen. Für kritische Anwendungen wird weiterhin ein umfassendes Luftaufbereitungssystem empfohlen.
Zu den wichtigsten Wartungsmaßnahmen zählen der regelmäßige Austausch von Filtern und Trockenmitteln, die Reinigung oder der Austausch der Kondensatablässe, die Überwachung des Druckabfalls sowie die Planung regelmäßiger Luftqualitätsprüfungen.
Vermeiden Sie eine zu geringe Dimensionierung der Anlage, achten Sie auf die richtige Anordnung der Luftaufbereitungskomponenten in der Nähe des Einsatzortes, führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch und berücksichtigen Sie bei der Planung Ihres Systems Umgebungsbedingungen wie Luftfeuchtigkeit und Staub.
Ja, die Integration von IoT-fähigen Sensoren zur Echtzeit-Überwachung der Luftqualität, die vorausschauende Instandhaltung mithilfe von Datenanalysen sowie der zunehmende Einsatz energieeffizienter und umweltfreundlicher Luftaufbereitungstechnologien sind wesentliche Trends.