Bei der Entwicklung von frühen Prototypen ist es wichtig, einen gewissen Freiraum zu haben. Das ermöglicht Ingenieur:innen, unterschiedliche Layouts zu testen, Komponentenpositionen zu verändern und Strömungswege anzupassen, während sich das Assay-, Prozess- oder Gerätekonzept weiterentwickelt. Verschlauchungen bieten diesen Freiraum. Sie sind sichtbar, zugänglich und schnell veränderbar.

Doch ein Layout, das auf einer Werkbank funktioniert, ist in einem kompakten Gerät möglicherweise weniger flexibel. Mehr Kanäle, Funktionen, Ventile, Sensoren und Schnittstellen müssen auf weniger Raum passen. Die Verschlauchung beginnt, die Gebrauchstauglichkeit, die Reinigungsfähigkeit und die Wiederholbarkeit der Produktion zu beeinträchtigen.

Das Problem nimmt stufenweise zu:

Eine zusätzliche Funktion erfordert einen weiteren Schlauch, eine Verschraubung oder einen Anschluss.
Eine Designänderung verändert die Verschlauchung und führt zu neuen Biegeradien oder Zugangsproblemen.
Eine zusätzliche Schnittstelle schafft eine weitere potenzielle Leckagequelle.
Ein manueller Schritt fügt eine weitere potenzielle Abweichung während der Montage hinzu.

Zu Beginn erscheint jede Änderung überschaubar. Doch zusammengenommen können sie einen Fluidweg schaffen, der schwer zu montieren, schwer zu reinigen und schwer zu reproduzieren ist. Das ist der Moment, in dem die Leitungsführung nicht mehr nur eine Layoutaufgabe ist, sondern zu einer architektonischen Herausforderung wird.

Vorschau eines Leitfadens von Festo zur Auswahl von Fluid-Verteilerblöcken mit Seiten, die Inhalte zur Verteilerblock-Auswahl und Designansichten zeigen

In diesem Blog finden Sie die ersten Ansatzpunkte für Ihren Vergleich. Der Lösungsleitfaden führt Sie zum nächsten Schritt und hilft Ihrem Team dabei, Rohrleitungen, Manifold-Technologien, Verbindungsmethoden, Materialien und Lieferantenmodelle zu überprüfen, bevor Sie einen Designpfad festlegen.

Nutzen Sie ihn als praktischen Filter für Ihre nächste interne Prüfung oder Ihr Lieferantengespräch. So erhalten Sie klarere Fragen, eine bessere Übersicht über mögliche Kompromisse und eine strukturiertere Grundlage, um zu entscheiden, welche Fluidik-Architektur näher betrachtet werden sollte.

Vergleichen Sie Ihre Optionen

Zu viele Fluidikverbindungen verursachen in der Regel nicht sofort ein offensichtliches Problem. Häufig fügen sie kleine Variationen hinzu, die mit der Zeit schwieriger zu handhaben sind: eine Verschraubung hier, ein längerer Schlauch dort, ein Weg um einen Sensor herum, ein enger Raum hinter einem Ventil. Jede Entscheidung kann für sich sinnvoll sein, aber die kombinierten Folgen können das Design weniger zuverlässig und schwerer reproduzierbar machen.

Achten Sie auf diese Risiken:

  • Leckagerisiko: Jede manuelle Verbindung kann einen weiteren potenziellen Leckagepunkt hinzufügen.
  • Totvolumen: Ungenutzte Innenräume können die Nutzung von Reagenzien, das Proben-Handling und die Ansprechzeit beeinflussen.
  • Eingeschlossene Luftblasen: Komplexe Wege und Übergänge können die Strömungskonsistenz beeinträchtigen und zu unklaren Ergebnissen führen.
  • Kreuzkontamination: Schwer zu reinigende Bereiche können das Risiko von Übertragungen zwischen Proben oder Medien erhöhen.
  • Montagefehler: Ähnliche Schläuche, wiederholte Verbindungen und eingeschränkter Zugang können die Fehleranfälligkeit erhöhen.
  • Wartungsaufwand: Eine dichte Leitungsführung kann die Inspektion, den Austausch oder die Wartung verlangsamen.
  • Beengte Platzverhältnisse: Die Verschlauchung kann Platz beanspruchen, der für die Funktionsfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit oder Miniaturisierung des Geräts genutzt werden sollte.

Bei Diagnose- und kompakten Life-Science-Geräten können diese Herausforderungen den Entwicklungsaufwand erhöhen. Noch wichtiger ist, dass sie die Testzuverlässigkeit, das Benutzervertrauen und die Produktionsbereitschaft beeinflussen können. Das Gerät funktioniert möglicherweise noch, aber das bedeutet nicht, dass die Architektur wirklich funktionsfähig ist.

Ein Problem in der Fluid-Architektur führt oft zu mehreren kleinen Frustrationen. Kein einzelnes Symptom bedeutet für sich allein genommen, dass die Konstruktion einen neuen Ansatz erfordert. Aber ein Muster deutet darauf hin, dass eine genauere Überprüfung notwendig ist.

Verwenden Sie diese Fragen als erste diagnostische Prüfung:

Benötigt die Verlegung mehr Platz als erwartet?

Wenn Schläuche und Verschraubungen das Innenlayout dominieren, kann die Miniaturisierung schwieriger sein, insbesondere wenn neue Funktionen hinzugefügt werden.

Variieren die Testergebnisse ohne klaren Grund?

Leckagen, eingeschlossene Luftblasen, Totvolumen oder eine inkonsistente Flüssigkeitsströmung können Störungen verursachen, die wie Assay- oder Prozessinstabilität aussehen.

Erfordert die Reinigung zu viel Aufwand?

Wenn die Reinigungsfähigkeit von komplexen Spülvorgängen oder manuellem Zugang abhängt, könnte der Fluidweg zukünftige Validierungsanforderungen nicht erfüllen.

Verlangsamt sich die Replikation aufgrund von Änderungen in der Leitungsführung?

Wenn die Leitungsführung jedes Mal neu gestaltet werden muss, sobald eine Komponente verschoben wird, könnte die Architektur nicht stabil genug sein, um skaliert zu werden.

Hängt die Montage zu stark von individuellen Fähigkeiten ab?

Manuelle Verschlauchungen können schwer zu reproduzieren sein, wenn die Produktion Einheitlichkeit erfordert.

Lassen sich Ventile, Sensoren oder Drucksteuerungskomponenten nur schwer sauber integrieren?

Wenn Komponenten um den Fluidweg herum platziert werden, anstatt in einem kohärenten System integriert zu sein, kann das Layout den nächsten Konstruktionsschritt behindern.

Eine eingehendere Überprüfung betrachtet die gesamte Fluidik-Architektur: wie das Medium fließt, reinigt und das System verlässt, sowie wie die Leitungsführung die Montage, den Service und die Produktion unterstützt. Dies hilft dem Team, über die Suche nach kurzfristigen Lösungen für einzelne Probleme hinauszugehen.

Das bedeutet, den Druck oder die Kanalgröße zu überprüfen, festzustellen, an welchen Stellen die Fluide die Richtung wechseln, welche Schnittstellen vermeidbare Leckagerisiken mit sich bringen und wo Totvolumen oder eingeschlossene Luftblasen die Wiederholbarkeit der Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Es bedeutet auch, zu prüfen, welche Abschnitte schwer zu reinigen, zu inspizieren oder zu warten sind und welche Funktionen integrierte Ventile und Sensorik benötigen.

Das Ziel besteht darin, die Anforderungen des Fluidwegs zu definieren, bevor das Team Technologien, Lieferanten oder Integrationsoptionen vergleicht. Das gibt Start-up-OEMs, etablierten OEMs und Ingenieurdienstleistern eine klarere Grundlage für die nächste Konstruktionsentscheidung.

Sobald die Anforderungen klar definiert sind, besteht der nächste Schritt nicht darin, sofort eine Technologie auszuwählen. Es geht vielmehr darum, alle Informationen zu sammeln, die einen sinnvollen Vergleich der verschiedenen Technologien ermöglichen: Medien, Druck und Strömungsbereich, Kanalgeometrie, Materialverträglichkeit, Reinigungsanforderungen, Integrationspunkte und Produktionsprognose.

Dies ermöglicht es dem Team zu prüfen, ob das Problem noch mit einer Verbesserung der Leitungsführung beherrschbar ist, oder ob die Fluidik-Architektur einen strukturierteren Ansatz erfordert, bevor das Projekt zur Validierung und Werkzeugherstellung voranschreitet oder in die Produktion übergeht.

Das Team kann dann mögliche Verlegungsansätze vergleichen. Dies kann eine verbesserte Leitungsführung, einen spezifischen Fluidik-Verteilerblock oder eine umfassendere integrierte Fluidik-Lösung umfassen. Für Teams, die Wert auf kompakte interne Kanäle und eine saubere Materialverbindung legen, kann ein Überblick über mögliche Diffusion Bonded Manifolds dabei helfen zu entscheiden, ob diese Option in den Vergleich einbezogen werden sollte. Der Nutzen liegt darin, Optionen vor dem Hintergrund der tatsächlichen Einschränkungen des Geräts zu vergleichen und nicht aufgrund einer allgemeinen Präferenz für eine Technologie.

Möchten Sie Ihren Fluidik-Designansatz besprechen oder das Projekt bereits vor der Festlegung des Layouts gestalten? Teilen Sie Ihre aktuellen Anforderungen, offenen Fragen oder erste Konzeptansätze mit uns. Wir helfen Ihnen, herauszufinden, welche Architektur, Materialoptionen und Integrationsstufe zuerst geprüft werden sollten.

Besprechen Sie Ihr Konzept mit uns.