Welche Antriebstechnik eignet sich für Ihre spezifische Automatisierungsaufgabe?

Die Wahl der richtigen Antriebstechnik in der Fabrikautomation ist eine der wichtigsten Konstruktionsentscheidungen. Sowohl pneumatische als auch elektrische Antriebe haben sich in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen immer wieder bewährt. Ihre Funktionsweise, Steuerbarkeit und der Integrationsaufwand unterscheiden sich jedoch grundlegend.

Daher lässt sich die Frage „Welche Antriebstechnik ist besser, die elektrische oder die pneumatische?“ nicht pauschal beantworten. Entscheidend ist nicht die Technologie an sich, sondern die Aufgabe, die sie erfüllen soll. Wer seine Anforderungen gründlich analysiert, trifft fundiertere Entscheidungen.

Warum es keine einfache Antwort gibt

Pneumatik nutzt Druckluft als Energieträger und eignet sich besonders für einfache, robuste Bewegungsaufgaben. Elektrische Antriebe nutzen Motoren und mechanische Getriebe und ermöglichen präzise, frei programmierbare Bewegungen.

Beide Technologien sind technisch ausgereift und zuverlässig. Ihre Stärken kommen jedoch unter unterschiedlichen Bedingungen zum Tragen. Eine fundierte Entscheidung beginnt also damit, diese Unterschiede zu verstehen, anstatt von Haus aus eine Technologie zu bevorzugen.

Grundlegende Unterschiede zwischen Pneumatik und Elektrik

  • Pneumatische Antriebe zeichnen sich durch einen beeindruckend einfachen Aufbau, eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Staub, Feuchtigkeit oder Temperatur sowie eine unglaubliche Robustheit aus. Sie eignen sich perfekt für schnelle, sich wiederholende Bewegungen mit klar definierten Endlagenpositionen.
  • Elektrische Antriebe bieten hingegen eine hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit. Bewegungsprofile lassen sich flexibel anpassen, Kräfte präzise steuern und mehrere Achsen synchronisieren. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich hervorragend für komplexe oder wechselnde Prozesse.

Wichtige Entscheidungskriterien für die Antriebsauswahl

Um eine fundierte Entscheidung hinsichtlich der Antriebstechnik zu treffen, ist es wichtig, mehrere Kriterien zu berücksichtigen. Einzelne Aspekte wie Präzision oder Energieverbrauch sollten niemals isoliert betrachtet werden; erst das Zusammenspiel aller Anforderungen zeigt, welche Lösung technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.

Kraft, Belastung und mechanische Anforderungen

Die erforderliche Kraft und die zu bewegende Last sind entscheidende Einflussfaktoren.

Pneumatische Antriebe eignen sich sehr gut für konstante Lasten und eindeutige Endlagenpositionen, wie beispielsweise bei Spann- oder Pressvorgängen.

Elektrische Antriebe stellen ihre Vorteile unter Beweis, wenn Kräfte stufenlos geregelt oder präzise reproduziert werden müssen. Dies gilt insbesondere für empfindliche Komponenten oder wechselnde Produktvarianten.

Geschwindigkeit, Dynamik und Bewegungsprofile

Pneumatik ist oft vorteilhaft für sehr schnelle Bewegungen mit kurzen Hüben, da pneumatische Systeme dynamisch und konstruktiv einfach sind.

Elektrische Antriebe ermöglichen hingegen komplexe Geschwindigkeits- und Beschleunigungsprofile. Sanfte Beschleunigung, kontrolliertes Bremsen und synchronisierte mehrachsige Bewegungen lassen sich präzise umsetzen.

Genauigkeit und Wiederholbarkeit

Wenn Positionen präzise angefahren oder Bahnen abgefahren werden müssen, ist die elektrische Antriebstechnik in der Regel die naheliegende Wahl. Sie bietet eine hohe Wiederholgenauigkeit und flexible Steuerungsmöglichkeiten.

Pneumatiksysteme sind hingegen ideal, wenn ein gewisses Maß an Nachgiebigkeit zulässig oder sogar wünschenswert ist, beispielsweise zum Schutz von Werkstücken oder für einfache Handhabungsaufgaben.

Energieverbrauch und Energieeffizienz

Der Energieverbrauch der beiden Systeme unterscheidet sich erheblich. Während der Stromverbrauch von elektrischen Antrieben direkt ermittelt werden kann, spielen bei pneumatischen Systemen zudem die Erzeugung und Aufbereitung von Druckluft eine Rolle.

Eine realistische Einschätzung berücksichtigt stets die gesamte Anlage. Je nach Zykluszeiten, Stillstandsphasen und Haltefunktionen kann die Pneumatik in bestimmten Anwendungen sogar energetische Vorteile bieten.

Wirtschaftlichkeit und Lebenszykluskosten

Neben den Investitionskosten spielen auch die Betriebs- und Wartungskosten sowie die Verfügbarkeit von Ersatzteilen eine entscheidende Rolle. Eine Lösung, die auf den ersten Blick kostengünstig erscheint, kann sich über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg als teuer erweisen.

Beim Vergleich zwischen pneumatischen und elektrischen Systemen sollten daher stets die Gesamtbetriebskosten, d. h. alle Kosten von der Integration bis zum Betrieb berücksichtigt werden.

Typische Anwendungsprofile in der Fabrikautomation

Jede Technologie hat spezifische Anwendungsbereiche.

Pneumatik kommt häufig bei Handling-, Spann- oder Pressvorgängen zum Einsatz, die klare Bewegungsabläufe erfordern.

Elektrische Antriebe spielen zunehmend eine Rolle in Anwendungen, bei denen hohe Präzision gefragt ist oder die flexible Produktvarianten oder variable Prozesse beinhalten.

Diese Einteilung stellt jedoch keine feste Regel dar. Hybridkonzepte und neue technologische Entwicklungen erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten kontinuierlich.

Bei der Fabrikautomation ist die Frage nach Pneumatik oder Elektrik keine Entweder-oder-Entscheidung. Die Wahl der geeigneten Antriebstechnik richtet sich nach den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen Ihrer Anwendung. Die systematische Beurteilung nach Kriterien wie Belastung, Präzision, Dynamik, Umgebungsbedingungen und Lebenszykluskosten verringert Risiken und ermöglicht fundierte Entscheidungen.

Whitepaper „Pneumatik oder Elektrik in der Fabrikautomation“

Laden Sie jetzt das Whitepaper „Pneumatik oder Elektrik in der Fabrikautomation“ herunter.

Sie erhalten eine gut strukturierte Entscheidungshilfe mit Vergleichstabellen, praktischen Beispielen und einem nützlichen Leitfaden zur Auswahl von Antrieben für Ihre Automatisierungsaufgabe.

Jetzt herunterladen – Holen Sie sich den Leitfaden

Finden Sie mit digitalen Engineering-Tools schneller die richtige Lösung.

Sie wollen nicht nur pneumatische und elektrische Systeme vergleichen, sondern auch eine technisch zuverlässige Anlagenkonzeption erhalten? Festo Engineering-Tools helfen Ihnen dabei, Anforderungen systematisch zu prüfen und Antriebe so zu konstruieren, dass sie perfekt passen – von der ersten Konstruktionsidee bis zur eigentlichen Dimensionierung.

  • Engineering-Tools von Festo
    Digitale Unterstützung bei der Auswahl, Konstruktion und Validierung von Antriebslösungen.
  • Pneumatik-Simulation
    Das Design Tool für pneumatische Anwendungen: Simulation von Bewegungen, Kräften, Geschwindigkeiten und Zykluszeiten.
  • Electric Motion Sizing
    Das Design Tool für elektrische Antriebe: Auslegung von Achsen, Motoren und Mechanik auf Basis Ihrer Anwendungsdaten.

Der Mehrwert für Sie:
Sie reduzieren Planungsrisiken, gewinnen Planungssicherheit und erhalten schneller eine technisch und wirtschaftlich geeignete Lösung.