Die Entwicklung und Herstellung moderner Labor-, Diagnostik- und Medizingeräte steht heute mehr denn je im Spannungsfeld zwischen technologischer Innovation, regulatorischen Anforderungen und wirtschaftlichem Druck. Der Anspruch an Präzision, Zuverlässigkeit und Miniaturisierung wächst stetig, ebenso wie die Anforderungen an Dokumentation, Sicherheit und die digitale Integration in bestehende Systeme.
Gleichzeitig kämpfen viele Hersteller mit begrenzten Ressourcen, steigendem Kostendruck und einem zunehmenden Fachkräftemangel. Die Systemkomplexität nimmt zu, während die Zeitfenster für Entwicklung und Markteinführung immer kürzer werden.
Dieser Beitrag beleuchtet die zentralen Herausforderungen in der Geräteherstellung, speziell im Bereich der analytischen Labortechnik, der klinischen Diagnostik und der Medizintechnik, und schafft ein klares Verständnis für die Rahmenbedingungen, unter denen heute innovative Lösungen entstehen müssen.
Die kompakte Bauweise moderner Geräte stellt Entwickler vor enorme Herausforderungen. In Labor-, Diagnostik- und Medizingeräten müssen auf engstem Raum zahlreiche Funktionen untergebracht werden, darunter Sensorik, Fluidik und elektronische Komponenten. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Ergonomie, Mobilität und Transportfähigkeit. Dabei müssen die miniaturisierten Komponenten nicht nur leistungsfähig, sondern auch zuverlässig und langlebig sein. Der begrenzte Bauraum erfordert kreative Redesigns und durchdachte Systemarchitekturen, bei denen jeder Millimeter zählt. Dies hat oft Auswirkungen auf den Materialverbrauch und das Gewicht.
Viele Hersteller sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, komplexe mechatronische Systeme mit kleinen, stark ausgelasteten Teams zu entwickeln. Insbesondere in Bereichen wie Automatisierung, Fluidik, Elektronik oder Softwareintegration fehlt es oft an spezialisiertem Know-how. Die Entwicklung von Labor-, Diagnostik- und Medizingeräten erfordert jedoch ein tiefes technisches Verständnis – von der Idee bis zur Serienreife. Unternehmen, deren Kernkompetenz nicht in den Bereichen der Antriebstechnik oder Systemintegration liegt, profitieren daher zunehmend von externen Partnern, die gezielt Know-how und Ressourcen bereitstellen.
Der wirtschaftliche Druck in der Geräteherstellung wächst – insbesondere bei kleinen und mittleren Serien. Kunden erwarten leistungsfähige, zuverlässige und gleichzeitig kostengünstige Lösungen. Doch die Entwicklung neuer Geräte ist teuer, vor allem bei hoher Variantenvielfalt und geringen Stückzahlen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen viele Hersteller auf modulare Baugruppen, Standardisierung und externe Entwicklungsunterstützung. So lassen sich Entwicklungszeiten verkürzen und Kosten senken, ohne Kompromisse bei Qualität oder Funktionalität einzugehen.
Die Integration von Fluidik, Elektronik, Mechanik, Sensorik und Software in einem einzigen Gerät führt zu einer hohen Systemkomplexität. Um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten, müssen die Schnittstellen exakt aufeinander abgestimmt sein. Bereits kleine Unstimmigkeiten in der Systemarchitektur können zu erheblichen Problemen bei der Anwendung oder bei der Zulassung führen. Eine ganzheitliche Betrachtung der Systemintegration – idealerweise mit interdisziplinären Teams – ist daher für den Erfolg essenziell.
Labor-, Diagnostik- und Medizingeräte müssen über viele Jahre hinweg zuverlässig und präzise arbeiten, häufig unter wechselnden Umgebungsbedingungen. Die Anforderungen an Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Langzeitstabilität sind insbesondere bei sensiblen Anwendungen wie Blutanalysen oder molekularbiologischen Tests sehr hoch. Eine robuste Konstruktion, hochwertige Komponenten und eine durchdachte Qualitätssicherung sind entscheidend, um Ausfälle zu vermeiden und die Patientensicherheit zu gewährleisten.
Für Hersteller von Labor-, Diagnostik- und Medizingeräten ist die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie der MDR (Medical Device Regulation), der ISO 13485, der FDA-Regularien oder der IEC-61010-Normen verpflichtend. Dies ist gleichzeitig äußerst komplex. Bereits in der Entwicklungsphase müssen Dokumentation, Rückverfolgbarkeit und Validierung berücksichtigt werden. Fehler oder Versäumnisse können zu erheblichen Verzögerungen, Zulassungsproblemen oder sogar Rückrufen führen. Ein tiefes Verständnis der regulatorischen Anforderungen ist daher unerlässlich.
Die Zeitspanne von der Produktidee bis zur Markteinführung wird immer kürzer. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach individuellen Varianten und flexiblen Stückzahlen. Hersteller müssen daher in der Lage sein, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und neue Geräte effizient zu entwickeln, zu testen und in Serie zu bringen. Agile Entwicklungsprozesse, modulare Plattformen und eine enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern helfen dabei, die Time-to-Market signifikant zu verkürzen.
Labor-, Diagnostik- und Medizingeräte sind heute zunehmend vernetzt und datenfähig. Sie kommunizieren mit Krankenhaus-IT-Systemen, Cloud-Plattformen oder Laborinformationssystemen und ermöglichen so eine effizientere Nutzung und Auswertung von Daten. Diese digitale Vernetzung stellt hohe Anforderungen an Schnittstellen, Softwarearchitektur und insbesondere an die IT-Sicherheit.
Mit dem ab Dezember 2027 geltenden Cyber Resilience Act (CRA) wird Cybersicherheit zu einem verpflichtenden Bestandteil der CE-Kennzeichnung für alle Produkte mit digitalen Elementen. Hersteller müssen dann nach dem Prinzip „Secure by Design“ und „Secure by Default“ entwickeln.
Neben der technischen Leistungsfähigkeit rücken die Wartungs- und Servicefreundlichkeit von Geräten zunehmend in den Fokus. Hersteller stehen vor der Aufgabe, Systeme so zu gestalten, dass sie wartungsarm sind, sich einfacher warten lassen und im Idealfall eine vorausschauende Wartung ermöglichen. Das Ziel besteht darin, Ausfallzeiten zu minimieren, die Lebensdauer zu verlängern und Serviceeinsätze effizient zu gestalten. Moderne Ansätze wie Predictive Maintenance ermöglichen es, Wartungsbedarfe frühzeitig zu erkennen – bevor es zu einem Ausfall kommt.
Nachhaltigkeit ist heute ein entscheidender Wettbewerbsfaktor und längst kein „Nice-to-have“ mehr. Hersteller sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, den Material- und Energieverbrauch ihrer Geräte zu reduzieren, ohne dabei Leistung oder Qualität zu beeinträchtigen. Ressourcenschonende Konstruktionen, energieeffiziente Komponenten und recyclingfähige Materialien sind zentrale Instrumente, um ökologische Verantwortung und wirtschaftlichen Erfolg zu vereinen.
Die beschriebenen Herausforderungen verdeutlichen, dass die Anforderungen an Gerätehersteller in der Life-Science-Branche hoch sind und sich oft nicht mit klassischen Standardkomponenten bewältigen lassen. Gerade bei Präzision, Integration und regulatorischer Sicherheit stoßen generische Ansätze schnell an ihre Grenzen.
Doch was genau macht Standardlösungen in der Life-Science-Industrie so herausfordernd?
Warum stoßen Gerätehersteller mit Lösungen aus Standardkomponenten an ihre Grenzen?
Welche Lösungsansätze könnten diese Herausforderungen nicht nur adressieren, sondern echten Mehrwert schaffen?
Antworten auf diese Fragen liefert unser vertiefendes Whitepaper:
📄 „Warum Standardlösungen oft nicht ausreichen – Grenzen und Konsequenzen“