Die Wiederverwendung bewährter Module bei der Konstruktion modularer Maschinen kann wiederholten Engineering-Aufwand erheblich reduzieren und die Entwicklungszyklen für neue Maschinenvarianten verkürzen. Dies kann mit einem skalierbaren, flexiblen Plattformansatz erreicht werden, da dieser in der Lage ist, sich an Projektanforderungen anzupassen, die sich häufig ändern. Wenn das ausgewählte Produkt nicht flexibel genug ist, lassen sich die Module möglicherweise nicht für verschiedene Anwendungen wiederverwenden. Anstatt jede Funktion von Grund auf neu zu entwickeln, können Engineering-Teams auf bewährte Komponenten zurückgreifen und sich auf anwendungsspezifische Anpassungen konzentrieren. Wenn die mechanischen, elektrischen und pneumatischen Schnittstellen klar definiert sind, können die verschiedenen Teilsysteme parallel entwickelt, getestet und validiert werden. Dies verbessert nicht nur die Projekttransparenz, sondern reduziert auch die Integrationsrisiken bei der Zusammenführung verschiedener Maschinenabschnitte. Bei komplexen Automatisierungsprojekten trägt dieser Ansatz dazu bei, Flexibilität zu bewahren, ohne dabei Abstriche bei der technischen Konsistenz oder der Systemzuverlässigkeit zu machen.
Standardisierte Module und einheitliche Schnittstellen in der modularen Automatisierung können die Anzahl der Einzelteile und Varianten für Maschinenplattformen reduzieren. Dies vereinfacht die Beschaffung, verringert die Komplexität bei den Lieferanten und erhöht die Planungssicherheit in Produktionsumgebungen. Die Verwendung derselben Komponenten in verschiedenen Maschinenkonzepten erleichtert zudem die Bestandsverwaltung und verringert den Aufwand für Dokumentation und Qualitätslenkung. Gleichzeitig bedeutet Modularität jedoch keine starre Standardisierung. Stattdessen schafft sie eine kontrollierte Kernarchitektur, die gezielt an spezifische Applikationsanforderungen angepasst werden kann, ohne die Gesamtstruktur des Systems zu beeinträchtigen.
Vorab getestete Module mit klar definierten Schnittstellen können die Installations- und Inbetriebnahmeprozesse in modularen Maschinensystemen optimieren. Da die Funktionseinheiten vor der Integration validiert werden, können sich die Montageteams darauf konzentrieren, Module anzuschließen und zu konfigurieren, anstatt vor Ort Fehler an einzelnen Komponenten zu beheben. Dadurch verkürzt sich die Installationszeit und Schnittstellenfehler zwischen mechanischen, elektrischen und pneumatischen Teilsystemen können minimiert werden. Darüber hinaus erleichtern modulare Strukturen die schrittweise Inbetriebnahme, indem einzelne Maschinenabschnitte unabhängig voneinander getestet werden können, bevor das gesamte System aktiviert wird, wodurch die Zuverlässigkeit der Inbetriebnahme insgesamt verbessert wird.
Ein gut strukturiertes modulares Automatisierungssystem verbessert die Wartungsfreundlichkeit, indem Funktionseinheiten leichter zugänglich, inspizierbar und austauschbar sind. Anstatt eng verbundene Maschinenarchitekturen zu analysieren, können Instandhaltungsteams mit klar definierten Modulen arbeiten, die das Isolieren von Fehlern erleichtern. Dies verringert die Komplexität der Fehlerdiagnose und kann Wartungseinsätze verkürzen, insbesondere bei Systemen mit hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit. Je nach Anwendungsfall ermöglichen modulare Konstruktionen zudem eine besser planbare Instandhaltung, da einzelne Einheiten gewartet oder ausgetauscht werden können, ohne dass die gesamte Anlage demontiert werden muss.
Die Anforderungen an Maschinen ändern sich im Laufe der Zeit aufgrund sich ändernder Kundenspezifikationen, neuer Kommunikationsstandards oder gestiegener Leistungsanforderungen an pneumatische und elektrische Teilsysteme. Eine modulare Maschinenarchitektur kann diesen Veränderungen Rechnung tragen, indem sie gezielte Aufrüstungen ermöglicht, ohne dass die Anlage völlig neu konstruiert werden muss. Standardisierte Schnittstellen ermöglichen eine effizientere Integration neuer Funktionen oder Leistungsmodule und reduzieren den Engineering-Aufwand bei Nachrüstungen oder Erweiterungen der Linie. Dies ist insbesondere in skalierbaren Produktionsumgebungen von Bedeutung, in denen Maschinen an neue Produktvarianten oder Prozessanforderungen angepasst werden müssen.
Diese Flexibilität erstreckt sich auch auf Pneumatik- und Kommunikationsarchitekturen. Wenn Systeme so konzipiert sind, dass sie mit mehreren Kommunikationsstandards und Leistungsstufen arbeiten können, kann die Variantenkomplexität reduziert werden, während die Anpassungsfähigkeit über verschiedene Maschinenkonfigurationen hinweg erhalten bleibt. Auf Systemebene integrierte digitale Funktionen können die Prozesstransparenz weiter verbessern und eine datengestützte Optimierung unterstützen, vorausgesetzt, sie sind in die modulare Struktur eingebettet und werden nicht als isolierte Komponenten hinzugefügt.
Während Maschinenkonzepte immer modularer werden, verlagert sich die Fragestellung von dem, was gebaut werden kann, hin zu dem, was man zuerst definieren sollte.
Der Leitfaden Wichtige Überlegungen bei der Auswahl von Ventilinseln und Remote-I/O hilft, diese Entscheidung frühzeitig zu strukturieren. Er vereint fünf miteinander verbundene Aspekte: Maschinenkonzept, Kommunikationsanforderungen, pneumatische Leistung, integrierte Funktionen und Engineering-Ansatz.
Erstellen Sie eine klare Kriterienliste für eine fundierte Auswahl von Ventilinseln oder Remote-I/O.
Holen Sie sich den Leitfaden.Die Ventilinsel VTUX ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein modularer Plattformansatz mit unterschiedlichen Maschinenkonzepten funktionieren kann. Je nach Konfiguration kann sie in zentralisierten oder dezentralisierten Architekturen und mit unterschiedlichen Kommunikationskonzepten eingesetzt werden. Daher sollten Sie zunächst die Anforderungen Ihrer Maschinenarchitektur berücksichtigen, bevor Sie die geeignete Produktkonfiguration auswählen.