Energieverluste in der Produktion bleiben oft unsichtbar, da sie nicht immer zu einem Maschinenstopp führen oder einen Alarm auslösen. Ein Druckluftleck unterbricht die Produktion möglicherweise nicht oder nicht sofort. Die Linie läuft weiter, der Verdichter kompensiert, und der zusätzliche Energiebedarf wird Teil des täglichen Betriebs.

Aus diesem Grund sind versteckte Verluste so schwer zu erkennen. Sie fallen nicht immer in Form von Störungen auf. Stattdessen erscheinen sie als höherer Grundverbrauch, unerklärter Druckbedarf, wiederkehrende Verdichterlast oder Energieverbrauch in unproduktiven Phasen.

Für Produktions-, Wartungs- und Energieteams sind die Kosten real, aber die Ursache ist nicht immer sichtbar. Ohne ein kontinuierliches Monitoring verlassen sich Teams häufig auf periodische Inspektionen, lokale Messungen oder Annahmen darüber, wo Verluste auftreten könnten. Wenn ein Leck entdeckt wird, kann der Energieverlust bereits seit Wochen oder Monaten bestehen.

Der erste Schritt ist daher nicht die Optimierung. Der erste Schritt ist Transparenz. Erst wenn Energieströme und Druckluftverbrauch in ihrem Kontext sichtbar werden, können Teams erkennen, wo Verluste auftreten, wie lange sie bestehen und welche Maßnahmen Priorität haben sollten.

1. Leckagen folgen keinen Inspektionszyklen.

Manuelle Inspektionen sind hilfreich, zeigen jedoch nur den Zustand der Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eine Leckage kann kurz nach einer Inspektion auftreten, sich schrittweise entwickeln oder bis zur nächsten geplanten Prüfung unbemerkt bleiben. In dieser Zeit summieren sich Druckluftverluste, während die Produktion wie gewohnt weiterläuft.

2.Produktionslärm verbirgt kleine Verluste.

In stark ausgelasteten Produktionsumgebungen sind kleine Lecks leicht zu übersehen. Maschinen, Ventile, Stellantriebe und umliegende Betriebsmittel erzeugen Lärm und Komplexität. Selbst wenn Teams einen Verlust vermuten, kann es schwierig sein, festzustellen, wo er auftritt und ob er groß genug ist, um sofort priorisiert zu werden.

3.Lokale Daten zeigen nicht das vollständige Bild.

Viele Anlagen verfügen bereits über Druck-, Strömungs- oder Energiedaten. Diese werden jedoch oft lokal und isoliert betrachtet. Ohne eine gemeinsame Plattform/Struktur können Teams zwar erkennen, dass der Verbrauch hoch ist, jedoch nicht, ob dies mit dem Produktionsbedarf, Leerlaufbetrieb oder einer leckagebedingten Anomalie zusammenhängt.

4.Fehlender Kontext verzögert Maßnahmen.

Ein einzelner Verbrauchswert reicht selten aus, um die richtige Reaktion auszulösen. Teams müssen den Druckluftverbrauch mit Betriebszuständen, Produktionsphasen und historischen Mustern abgleichen. Ohne diesen Kontext sind Abweichungen schwerer zu interpretieren, Verantwortlichkeiten bleiben unklar und Korrekturmaßnahmen verzögern sich häufig.

Manuelle Leckageerkennung ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Wartung. Sie hilft Teams, spezifische Bereiche zu inspizieren, sichtbare Probleme zu identifizieren und Lecks direkt vor Ort zu reparieren. Doch als eigenständiger Ansatz hat sie einen wesentlichen Nachteil: Sie ist nicht kontinuierlich.

Eine manuelle Prüfung kann nur zeigen, was zum Zeitpunkt der Prüfung passiert. Wenn später ein Leck auftritt, bleibt es möglicherweise aktiv, bis zur nächsten geplanten Runde. In dieser Zeit könnten Druckluftverluste im Hintergrund weiter bestehen.

Manuelle Prüfungen erfordern zudem Zeit, Planung und erfahrenes Personal. In großen oder komplexen Produktionsumgebungen summiert sich dieser Aufwand schnell. Teams müssen Produktionslinien durchlaufen, Maschinenabschnitte inspizieren, Ergebnisse dokumentieren, Reparaturen priorisieren und überprüfen, ob das Problem behoben wurde. Die Lecksuche ist eine wiederkehrende Aufgabe und kein kontinuierlicher Prozess.

Das Problem ist nicht, dass manuelle Inspektionen ineffektiv sind. Das Problem ist, dass sie unvollständig sind. Sie helfen, Lecks zu finden, nachdem sie aufgetreten sind, zeigen jedoch nicht, wann Verluste beginnen, wie sie sich entwickeln oder wie viel Energie sie im Laufe der Zeit verbrauchen.

Kontinuierliches Druckluft-Monitoring hilft, diese Lücke zu schließen. Es liefert den Teams frühzeitig Informationen, unterstützt die Priorisierung und verkürzt die Zeit zwischen Erkennung und Maßnahmen. Aus diesem Grund wechseln viele Produktionsteams von der periodischen Lecksuche zu einer kontinuierlichen Druckluftüberwachung.

Die Leckageerkennung muss nicht komplexer werden. Sie muss einfach nur kontinuierlicher werden.

Anstatt sich ausschließlich auf geplante Inspektionsrunden zu verlassen, können Produktionsteams vorhandene Strömungs-, Druck- und Energiedaten nutzen, um den Druckluftverbrauch während des Betriebs zu überwachen. Dies hilft, ungewöhnliche Verbrauchsmuster frühzeitig zu erkennen – nicht erst nach Wochen oder Monaten.

Kontinuierliche Sichtbarkeit bietet Teams drei Vorteile:

  • Frühzeitige Erkennung:
    Abnormaler Druckluftverbrauch wird während des Betriebs sichtbar.
  • Bessere Priorisierung:
    Teams können sich auf die Verluste mit dem höchsten Energieverbrauch konzentrieren.
  • Klarere Entscheidungen:
    Energiedaten werden zu einer praktischen Grundlage für Wartung und Optimierung.

Hier schafft Energiemonitoring einen klaren Mehrwert. Es macht versteckte Verluste zu sichtbaren Mustern, sichtbare Muster zu Handlungen und Handlungen zu messbaren Verbesserungen.

In einer Lebensmittelproduktionsumgebung hatten Druckluftleckagen zu einem wiederkehrenden Betriebsproblem auf mehreren Linien geführt. Die Leckageerkennung wurde dreimal pro Jahr manuell durchgeführt. Trotz des zusätzlichen Aufwands für die Wartungsteams blieben Verluste zwischen den Inspektionen unentdeckt.

Dies änderte sich mit der Einführung von KI-basierter Energiemonitoring-Software. Das Pilotprojekt nutzte vorhandene Strömungssensoren und startete mit 7 Maschinen. Anstatt Lecks nur periodisch zu erkennen, konnte das Team den Verbrauch kontinuierlich bewerten und leckagebezogene Anomalien während des Betriebs identifizieren.

Verborgene Energieverluste lassen sich leichter reduzieren, wenn sie sichtbar, messbar und an den Produktionskontext gebunden sind.

  • Lecks werden oft zu spät erkannt, weil die Produktion trotz des Verlusts weiterläuft.
  • Manuelle Inspektionen helfen, hinterlassen jedoch blinde Flecken zwischen den Erkennungszyklen.
  • Kontinuierliches Energiemonitoring hilft, abnormalen Druckluftverbrauch früher zu erkennen.
  • Vorhandene Strömungs-, Druck-, Energie- und Maschinendaten können oft als Ausgangspunkt verwendet werden.
  • KI-basiertes Energiemonitoring kann dabei helfen, durch Leckagen verursachte Anomalien zu erkennen und Maßnahmen zu priorisieren.