Biotechnology bezeichnet die technische Nutzung biologischer Systeme, Zellen oder Organismen zur Entwicklung von Produkten und Prozessen. Sie vereint Disziplinen wie Biologie, Chemie, Verfahrenstechnik und Automatisierung. Ziel ist es, biologische Vorgänge gezielt zu steuern, zu überwachen und in stabile, reproduzierbare Prozesse zu überführen.

Biotechnologische Anwendungen reichen dabei vom Laborbetrieb bis hin zu kontinuierlichen, industriellen Produktionsprozessen. Die technische Ausgestaltung entscheidet maßgeblich darüber, ob ein biologischer Prozess skalierbar und wirtschaftlich betrieben werden kann.

Biotechnologische Verfahren finden heute Anwendung in einer Vielzahl von Industrien und stellen zentrale Anwendungen der Biotechnologie in verschiedenen Branchen dar. In der Pharma‑ und Biopharmaindustrie bilden sie die Grundlage für die Herstellung komplexer Wirkstoffe, Impfstoffe sowie Zell‑ und Gentherapien. In der industriellen Biotechnology kommen biologische Prozesse beispielsweise bei Fermentationen oder enzymatischen Umwandlungen zum Einsatz.

Auch die Lebensmittel‑ und Getränkeindustrie nutzt Biotechnology zunehmend zur Prozessoptimierung oder zur Entwicklung neuer Produkte. Darüber hinaus gewinnt sie im Bereich Energie und Umwelt an Bedeutung, etwa bei nachhaltigen Speicher‑ und Umwandlungskonzepten. Trotz unterschiedlicher Zielsetzungen eint diese Anwendungen der hohe Anspruch an technische Präzision und Prozessstabilität.

Die zunehmende Bedeutung der Biotechnology ist eng mit globalen Entwicklungen und dem Streben nach nachhaltigem Wachstum verbunden. Der Bedarf an nachhaltigen Produktionsmethoden wächst ebenso wie die Nachfrage nach biobasierten und personalisierten Produkten. Gleichzeitig müssen biotechnologische Prozesse schneller aus der Forschung in den industriellen Maßstab überführt werden.

Dieser Skalierungsprozess bringt neue technische Herausforderungen mit sich. Manuelle Abläufe stoßen schnell an ihre Grenzen, während automatisierte Systeme reproduzierbare Bedingungen und eine gleichbleibende Prozessqualität ermöglichen. Automatisierung wird damit zum zentralen Enabler moderner Biotechnology.

Biotechnologische Anwendungen stellen besondere Anforderungen an Anlagentechnik und Automatisierung. Prozessparameter wie Temperatur, Druck, Medienflüsse und Gaszusammensetzung müssen präzise geregelt und kontinuierlich überwacht werden. Gleichzeitig sind hygienische Designs und sterilisierbare Komponenten unerlässlich, um sensible biologische Systeme zu schützen.

Hinzu kommt der Bedarf an flexiblen und modularen Anlagenkonzepten. Prozesse müssen sich an unterschiedliche Entwicklungsstadien anpassen lassen: Vom Laborversuch bis zur Produktionsanlage. Eine durchgängige Automatisierungsstrategie ermöglicht dabei eine konsistente Übertragung und Skalierung der Prozesse.

Festo begleitet biotechnologische Anwendungen mit einem Portfolio, das gezielt auf die technischen Anforderungen biologischer Prozesse abgestimmt ist. Der Fokus liegt dabei auf der Verbindung von Automatisierung, prozessnaher Hardware und fundiertem Engineering‑Know‑how.

Darüber hinaus engagiert sich Festo gezielt in der Erforschung von Zukunftstechnologien. Im Rahmen von Innovationsprojekten werden biologische Prinzipien analysiert und auf technische Anwendungen übertragen. Beispiele hierfür sind die PhotoBionicCell und die BionicHydrogenBattery, die zeigen, wie sich biologische Prozesse für neue Ansätze in Energie, Ressourcennutzung und Systemdesign nutzbar machen lassen. Diese Forschungsprojekte liefern wichtige Impulse für die Weiterentwicklung biotechnologischer Anwendungen und unterstreichen den Anspruch, Innovation und industrielle Praxis miteinander zu verbinden.

PhotoBionicCell

Die PhotoBionicCell veranschaulicht, wie biologische Prozesse mit moderner Steuerungs und Regelungstechnik kombiniert werden können. Sie steht exemplarisch für den Ansatz, biologische Reaktionen technisch kontrollierbar zu machen und damit neue biotechnologische Anwendungen zu erschließen.

Die PhotoBionicCell veranschaulicht, wie biologische Prozesse mit moderner Steuerungs‑ und Regelungstechnik kombiniert werden können. Sie steht exemplarisch für den Ansatz, biologische Reaktionen technisch kontrollierbar zu machen und damit neue biotechnologische Anwendungen zu erschließen.

→ Mehr erfahren

BionicHydrogenBattery

Mit der BionicHydrogenBattery greift Festo biologische Funktionsprinzipien im Kontext nachhaltiger Energiesysteme auf. Die Lösung zeigt, wie biotechnology‑basierte Konzepte zur Energiegewinnung und ‑speicherung technisch umgesetzt und in übergeordnete Systeme integriert werden können.

→ Mehr erfahren

Mit der BionicHydrogenBattery greift Festo biologische Funktionsprinzipien im Kontext nachhaltiger Energiesysteme auf. Die Lösung zeigt, wie biotechnology basierte Konzepte zur Energiegewinnung und speicherung technisch umgesetzt und in übergeordnete Systeme integriert werden können.

Die genannten Beispiele stehen stellvertretend für das Biotechnologie‑Portfolio von Festo. Darüber hinaus unterstützt Festo biotechnologische Anwendungen entlang des gesamten Prozesses: Von einzelnen Automatisierungskomponenten bis hin zu ganzheitlichen Engineering‑ und Systemlösungen. Biologische, verfahrenstechnische und technische Anforderungen werden dabei gezielt zusammengeführt.

Da biotechnologische Projekte individuell sind, ist der direkte fachliche Austausch entscheidend. Festo unterstützt Anwender bei der Analyse ihrer spezifischen Anforderungen und bei der Entwicklung passgenauer technischer Lösungen für ihren jeweiligen Projektbedarf.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Biotechnology ist eine Schlüsseltechnologie für zahlreiche Industrien und wird weiter an Bedeutung gewinnen. Der Erfolg biotechnologischer Prozesse hängt maßgeblich von einer präzisen, zuverlässigen und skalierbaren technischen Umsetzung ab.

Festo verbindet Automatisierungskompetenz mit tiefem Prozessverständnis und unterstützt Unternehmen dabei, biologische Prozesse vom Labor bis zur industriellen Anwendung effizient und zukunftssicher zu realisieren.