Energieverluste können nicht zuverlässig reduziert werden, wenn sie im Tagesbetrieb verborgen bleiben. In vielen Produktionsumgebungen werden Energiedaten bereits erfasst, sind jedoch häufig auf verschiedene Maschinen, Linien, Sensoren und lokale Systeme verteilt.
Dies erschwert die Sichtbarkeit darüber, wo Energie genutzt wird, wo Verluste auftreten und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. Eine Linie verbraucht möglicherweise mehr Energie als erwartet, aber ohne Kontext ist es schwierig zu beurteilen, ob dies durch den normalen Produktionsbedarf, Leerlaufbetrieb, Druckluftleckagen, oder einen ineffizienten Maschinenzustand verursacht wird.
Energiemonitoring in der Produktion schafft diese Sichtbarkeit. Sie verknüpft relevante Daten, erleichtert den Vergleich von Verbrauchswerten und hilft Teams, ungewöhnliche Muster frühzeitig zu erkennen.
Das Ziel besteht nicht nur in der Darstellung von Daten. Es geht vielmehr darum, Energiedaten in eine praktische Handlungsgrundlage zu verwandeln: Verluste zu erkennen, Maßnahmen zu priorisieren und zu beobachten, ob Verbesserungen den Verbrauch im Laufe der Zeit senken.
In vielen Produktionsumgebungen werden bereits nützliche Daten erfasst, etwa Energieverbrauch, Druckluftströmung, Druck, Maschinenzustände oder linienbezogene Daten. Diese Daten werden jedoch oft in unterschiedlichen Systemen gespeichert oder sind nur lokal verfügbar. Deshalb haben Teams zwar Datenpunkte, jedoch keine gemeinsame Gesamtübersicht.
Der Energieverbrauch verändert sich abhängig von Liniengeschwindigkeit, Maschinenzustand, Umrüstungen, Ruhephasen und Produktionszyklen. Ohne diesen Kontext ist es schwierig, den Verbrauch zwischen Linien, Maschinen oder Schichten zu vergleichen. Teams können sehen, dass der Verbrauch hoch ist, aber nicht, ob er wie erwartet oder ungewöhnlich hoch ist.
Energie-, Wartungs-, Produktions- und Anlagenmanagement-Teams blicken oft auf unterschiedliche Daten. Das erschwert es, sich auf Prioritäten zu einigen und schnell zu handeln. Eine gemeinsames Energiemonitoring bietet Teams die gleichen Fakten, damit sie diskutieren und entscheiden können, welche Verluste zuerst untersucht werden sollten.
Energiemonitoring wird effektiver, wenn es in den richtigen Bereichen beginnt. Anstatt alles auf einmal zu messen, sollten Betriebe sich auf die Versorgungssysteme, Maschinen oder Produktionslinien konzentrieren, bei denen Verluste voraussichtlich die größte Auswirkung haben werden.
Typische Ausgangspunkte sind:
Suchen Sie nach wiederkehrenden Mustern, wie beispielsweise hohem Verbrauch während Stillstandzeiten, unerwarteter Verdichterbelastung oder Unterschieden zwischen vergleichbaren Produktionslinien.
Ein sinnvoller Ausgangspunkt kombiniert technische Relevanz mit Betriebsdaten wie Kostenbelastung, Wartungsaufwand, Häufigkeit des Problems und potenzielle Skalierbarkeit.
Viele Unternehmen müssen nicht bei null mit dem Energiemonitoring beginnen. Strömungssensoren, Drucksensoren, Energiezähler, SPS, oder Maschinensteuerungen können bereits wirklich nützliche Daten liefern.
Die Herausforderung besteht darin, diese Daten zu kombinieren und in einer gemeinsamen Struktur zugänglich zu machen. In komplexen Produktionsumgebungen kann eine Linie mehrere Maschinenabschnitte enthalten, die jeweils eigene Datenpunkte und Schnittstellen besitzen.
Wenn Daten voneinander isoliert sind, kann der Energieverbrauch nur lokal betrachtet werden. Wenn sie aber miteinander verknüpft werden, können Teams den Verbrauch über Linien, Maschinen und Betriebszustände hinweg vergleichen.
Dies reduziert den Aufwand für ein erstes Pilotprojekt und erleichtert es dann, den Ansatz auf weitere Maschinen, Linien oder Versorgungssysteme zu skalieren.
Druckluftverluste werden häufig durch ungewöhnliche Strömungs-, Druck- oder Verbrauchsmuster sichtbar. Energiemonitoring hilft Teams dabei, festzustellen, wenn der Bedarf nicht dem erwarteten Betriebszustand entspricht, beispielsweise während Stillstandszeiten, unproduktiven Phasen oder nach Produktionsstopp.
Nicht jeder Energieverlust wird durch ein Leck verursacht. Ein höherer Verbrauch kann auch auf Reibung, ineffiziente Maschinenleistung oder sich ändernde Einsatzbedingungen hinweisen. Durch den Vergleich von Energiedaten zwischen ähnlichen Anlagen oder Produktionszuständen können Teams erkennen, wo weiterer Untersuchungsbedarf besteht.
Ein hoher Verbrauchswert bedeutet nicht automatisch, dass ein Problem vorliegt. Er kann mit der Produktionslast, dem Maschinenzustand, Umrüstungen oder anderen Einsatzbedingungen verbunden sein. KI-unterstütztes Energiemonitoring hilft Teams, Daten im Kontext zu interpretieren, damit sie normalen Bedarf von ungewöhnlichen Verlustmustern unterscheiden können.
Sichtbarkeit schafft nur dann einen Mehrwert, wenn sie auch zu Maßnahmen führt. Sobald Energieverluste, ungewöhnliche Verbrauchsmuster oder leckagebezogene Anomalien sichtbar werden, benötigen Teams einen klaren Prozess, um zu entscheiden, was zuerst untersucht werden soll.
Die relevantesten Maßnahmen sind in der Regel diejenigen mit:
Energiemonitoring in Kombination mit Wartung hilft, den Kreis zu schließen: das Problem erkennen, die Ursache untersuchen, Korrekturmaßnahmen ergreifen und prüfen, ob sich der Verbrauch verbessert hat.
Im Laufe der Zeit verwandelt sich das Energiemonitoring in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Verluste lassen sich leichter erkennen, Maßnahmen leichter priorisieren und Ergebnisse leichter verfolgen.
Ein Pilotprojekt sollte mit einer konkreten Fragestellung beginnen: Welcher Verlust soll sichtbar werden? Dies könnten Druckluftverluste, Leerlaufverbrauch, Energieverbrauch auf vergleichbaren Linien oder Ineffizienzen in einem bestimmten Produktionsbereich sein. Ein klares Anwendungsszenario sorgt dafür, dass der Projektfokus erhalten bleibt.
Das erste Pilotprojekt muss nicht die gesamte Anlage abdecken. Es ist oft effektiver, mit einer Linie, einem Gerät oder einer Maschinengruppe zu beginnen, wo ein hoher Wert zu erwarten ist. Dies erleichtert die Umsetzung von Maßnahmen und die Bewertung der Ergebnisse.
Bevor das Pilotprojekt startet, sollten die Teams sich darauf einigen, wie der Erfolg gemessen wird. Sinnvolle Kennzahlen sind beispielsweise erkannte Verluste, reduzierter manueller Aufwand, eine schnellere Ansprechzeit, ein geringerer Verbrauch, oder verbesserte Transparenz in den Produktionsbereichen.
Ein erfolgreiches Pilotprojekt sollte mehr als nur ein einmaliges Dashboard beinhalten. Er sollte eine Struktur bieten, die auf zusätzliche Maschinen, Linien, Versorgungssysteme oder Standorte erweitert werden kann, sobald ein Wert messbar wird.
Der Versuch, von Anfang an die gesamte Anlage zu überwachen, kann das Projekt komplex und schwer zu bewerten machen. Ein effektiverer Ansatz besteht darin, mit einem klaren Anwendungsfall, einem Produktionsbereich oder einem Versorgungssystem mit hohem Verbrauch zu beginnen.
Mehr Daten führen nicht automatisch zu besserenEntscheidungen. Bevor Daten gesammelt werden, sollten die Teams definieren, was sie verstehen oder verbessern möchten, wie z. B. Druckluftverluste, Leerlaufverbrauch oder den Energieverbrauch auf vergleichbaren Linien.
Dashboards schaffen nur dann einen Mehrwert, wenn sie alltägliche Aufgaben unterstützen. Energie-, Wartungs- und Produktionsteams sollten frühzeitig eingebunden werden, damit das Monitoring reale betriebliche Herausforderungen widerspiegelt.
Energieverbrauch kann nur korrekt interpretiert werden, wenn er mit Betriebszuständen, Produktionsphasen und Maschinenleistung verknüpft ist. Ohne diesen Kontext könnten Teams normalen Bedarf mit abnormalen Verlusten verwechseln.
Energiemonitoring sollte nicht enden, wenn das Dashboard live ist. Der wahre Wert liegt in einem wiederholbaren Prozess: Erkennen Sie Verluste, setzen Sie Prioritäten, überprüfen Sie Verbesserungen, und skalieren Sie das, was funktioniert.
Energiemonitoring bringt Vorteile, wenn verstreute Produktionsdaten in eine gemeinsame Handlungsgrundlage umgewandelt werden sollen.