Bürostuhl, Schutzhandschuh, Bandage und Sportschuh haben eines gemeinsam: Sie werden mit einer innovativen Technik hergestellt, dem 3D-Stricken. Welches Garn verwendet wird, unterscheidet sich je nach Einsatzgebiet. Sowohl mit Metalldrähten oder Glasfasern als auch mit textilen Fasern kann gestrickt werden. Zukünftig sollen technische Gestricke auch vermehrt als Werkstoffe für Flugzeuge und Autos oder beim Bau von Brücken verwendet werden.
Der große Vorteil der Fertigungstechnik ist, dass innerhalb eines Teils sowohl starre als auch flexible Bereiche eingearbeitet werden können. So kann sich beispielsweise ein Schuh besser an die Bewegung des Fußes anpassen, als herkömmliches Schuhwerk. Gleichzeitig verleihen die festen Zonen in der Strickstruktur dem Fuß an den Stellen Stabilität, wo es notwendig ist. Durch Verstricken eines leichten Garngemischs verfügt der Schuh zudem über ein geringes Gewicht.
Auch unter ökologischen Gesichtspunkten bewährt sich die Technologie: Es entstehen wenige Abfallprodukte, und bei einigen Stricktechniken werden weitere Schritte im Herstellungsprozess überflüssig, zum Beispiel das Zusammennähen. Da die Fasern des textilen Schafts schon miteinander verwoben sind, benötigt der gestrickte Barfußschuh beispielsweise keine Nähte.
A 3D knitted fabric also provides a suitable structure for the Festo BionicMotionRobot. When developing the bionic robot arm, the engineers looked closely at the muscle fibre of an octopus’ tentacle.
The muscles in the tentacles consist of several layers and run in different directions. The interaction of radial, diagonal and longitudinal fibres allows the octopus to purposefully control its tentacles. Inside the pneumatic robot arm is a 3D fabric that is based on this natural role model.
The knitted fabric surrounds small, elastic air chambers along the robot arm. The chambers are activated by compressed air and can fold together or expand like an accordion, thus moving the arm. This is where the fabric shell of the air chambers comes in. Similar to the muscle fibres in the octopus, the elastic and rigid strands loop through the chambers in a special pattern. The textile structure thus determines where the robot arm extends and thus develops power, and where extension is prevented. This enables the BionicMotionRobot to move both powerfully and quickly as well as softly and precisely.
The natural forms of movement mean that the BionicMotionRobot can be used for various tasks and work together safely with people. Watch the video to find out more about how the pneumatic robot arm works and what its potential uses are.