Ein einfaches System für zuverlässige Lösungen

Festo bietet einen modularen Baukasten aus bewährten Komponenten: Dazu gehören z. B. Miniaturzylinder für Aktuatorik auf kleinstem Raum, Miniaturventile zum Ansteuern dichtgepackter Kanäle und Miniatursensoren zur Überwachung des Drucks oder der Position des Lab-on-a-Chip.

Wir entwerfen auf der Grundlage Ihres mikrofluidischen Chip-Layouts einen geeigneten Ventilblock und wählen die Module aus, die Ihren Spezifikationen am besten entsprechen. Wir integrieren die Komponenten auf Ventilblöcken so, dass die Membranen auf den Mikrofluidik-Chips präzise angesteuert werden. So wird sichergestellt, dass die Chemikalien in der richtigen Reihenfolge aus den Reservoirs in die Reaktionskammern transportiert werden - für zuverlässige und reproduzierbare Prozesse.

Beim Design setzt Festo nicht nur auf Elektrik, sondern verstärkt auf Pneumatik. Die sehr kompakten Bauteile arbeiten extrem zuverlässig bei minimaler Wärmeentwicklung. Das ist insofern wichtig, da die eingesetzten Chemikalien oft hitzeempfindlich sind. Auf zusätzliche Komponenten für die Kühlung kann daher verzichtet werden. Durch eine integrierte Druck- und Vakuumerzeugung ist keine externe Luftversorgung notwendig.

Die Steuerung der Prozesse in den Festo Lösungen erfordert keine komplexe Software. Der Kunde muss also z. B. nicht auf „software of unknown provenance“ zurückgreifen. Er spart sich damit zusätzliche Kontrollen und vermeidet mögliche Risiken.

Tried-and-tested, certified, and reliably delivered

The jointly developed solutions consist of standard components that Festo, as the global leader in automation technology, can deliver in large quantities in the shortest possible time. The Festo quality management system is certified to ISO 13485. The systems and components are highly reliable thanks to their compliance with the industry standard and have proven themselves in industrial automation. The provisions of the In Vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) have also been taken into account during development.

With Festo as a partner, the quickest route to mass production of a new lab-on-a-chip system is also the most economical and the surest.