Predictive Maintenance ist eine datengesteuerte Instandhaltungsstrategie, die künstliche Intelligenz und Sensortechnologie nutzt, um potenzielle Ausfälle vorherzusagen, bevor sie auftreten. Anstatt sich auf feste Wartungsintervalle zu verlassen oder erst nach einem Stillstand zu reagieren, werden Maschinen und Anlagen in Echtzeit kontinuierlich überwacht. Relevante Daten wie Schwingungen, Temperatur, Druck oder Zykluszahlen werden von Sensoren erfasst, durch KI-Algorithmen analysiert und in konkrete Handlungsempfehlungen umgewandelt.
Auf diese Weise können Unternehmen Anomalien, Verschleiß oder schleichende Abweichungen frühzeitig erkennen. So lassen sich beispielsweise pneumatische Zylinder, elektrische Antriebe oder Kompressoren dauerhaft überwachen. Die KI schlägt Alarm, lange bevor eine Störung zu einem ungeplanten Stillstand führen würde. Das Ergebnis: gezielte, zustandsbasierte Wartung statt teurer, reaktiver Reparaturen.
Kurz gesagt: Predictive Maintenance macht aus Wartung keinen Kostenfaktor mehr, sondern einen strategischen Vorteil. Mit KI als Kern können produzierende Unternehmen ihre Produktivität steigern, Risiken senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit rund um Industrie 4.0 sichern.
Durch kontinuierliches Condition Monitoring von Maschinen und Anlagen werden kritische Ereignisse oder schleichende Abweichungen frühzeitig erkannt. Sensoren an Ihren Maschinen und Anlagen sammeln und senden Daten, die an das System bzw. die Künstliche Intelligenz weitergeleitet werden. Auf Basis der gewonnenen Werte und Berechnungen leitet eine KI daraus passende Wartungs- und Reparaturmaßnahmen ab.
Predictive maintenance is the key to reducing downtime, cutting costs, and boosting equipment performance. But without the right tools and strategy, manufacturers risk unexpected failures, inefficient repairs, and lost productivity.
In this whitepaper, you’ll discover:
✅How to increase overall equipment effectiveness and total performance maintenance without major costs and effort
✅The role of predictive maintenance
✅Data and AI - the revolution in maintenance
✅From theory to practice: reduced downtimes on machine tools with AI
Download now and take the first step toward smarter, AI-driven equipment performance.
Zunehmender internationaler Wettbewerb, steigender Kostendruck, massiver Fachkräftemangel, Industrie 4.0 und vieles mehr – als produzierendes Unternehmen stehen Sie heutzutage vor vielfältigen Herausforderungen. Dazu kommen noch alltägliche Herausforderungen wie die Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen.
Um sich dennoch erfolgreich am Markt zu behaupten, zählt vor allem eines: Fertigungsunternehmen müssen sich schnell und flexibel an verändernde Bedingungen anpassen. Traditionelle Instandhaltungsstrategien wie reaktive Wartung oder Wartung nach festem Zeitintervall, reichen nicht mehr für die heutigen Herausforderungen. Sie verursachen unnötige Kosten, setzen Ressourcen ineffizient ein und führen zu ungeplantem Stillstand.
Predictive Maintenance bietet hier eine klare Lösung. Indem Sensordaten mit KI-Algorithmen kombiniert werden, erhalten Unternehmen Echtzeit-Informationen über den Zustand der Maschine und deren Komponenten. Dadurch können Anomalien und Verschleiß frühzeitig erkannt werden, sodass Maßnahmen eingeleitet werden können, bevor eine Störung auftritt. Anstatt Teile zu früh zu ersetzen oder zu spät zu reagieren, wird die Wartung zustandsbasiert und kosteneffizient durchgeführt.
Die Vorteile gehen weit über die Reduzierung von Stillstand hinaus. Predictive Maintenance verlängert die Lebensdauer der Maschinen, reduziert Ersatzteillager und optimiert den Personaleinsatz. Gleichzeitig werden der Energie- und Materialverbrauch optimiert, was sich positiv auf die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens auswirkt. Für Unternehmen bedeutet dies eine höhere Produktivität, verbesserte Transparenz und einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Durch Predicitve Maintenance und KI reagieren Unternehmen nicht nur auf Probleme, sondern gestalten aktiv die Zukunft der Industrie mit.
Just one minute of unplanned downtime can cost up to 10,000 euros (in an expensive production facility)! That's 10,000 good reasons to review and optimize outdated maintenance concepts. Especially as most unplanned downtime is caused by the failure of components such as pneumatic cylinders and can be easily avoided through predictive maintenance.
Artificial intelligence is the key enabler of predictive maintenance in manufacturing. While sensors provide the raw data, such as pressure, vibration, or temperature, it is the AI algorithms that uncover hidden patterns and correlations. Machine learning models continuously analyze incoming data streams, compare them with historical values, and identify even the smallest deviations that may indicate wear or failure.
The true strength of AI lies in its ability to learn and adapt. With each cycle, the algorithms become more precise, meaning that predictions improve over time. Instead of simply reacting to alarms, companies receive actionable recommendations: which component is at risk, when it should be serviced, and how downtime can be prevented.
This proactive approach turns maintenance into a strategic tool. Failures are avoided, spare parts can be planned just-in-time, and maintenance resources are deployed exactly where they are needed. This way, AI transforms predictive maintenance from a theoretical concept into a practical, scalable solution that boosts OEE, reduces costs, and increases competitiveness.
Classic tools such as operating or machine data logging have been used for a long time for diagnostics and root cause analysis.
However, they have some disadvantages compared to predictive maintenance:
With standardized AI apps for predictive maintenance, Festo is making predictive maintenance accessible and scalable for everyone. One of these is Festo AX Motion Insights Pneumatic, the AI app for pneumatic cylinders from all manufacturers. The app immediately detects anomalies and malfunctions in pneumatic drives or the control chain, helping to prevent machine downtime due to component failure. Another app is Festo AX Motion Insights Electric, the plug and play solution for monitoring electric drives.
AI enables predictive maintenance in manufacturing, and with it, a new era of intelligent production. What began as condition monitoring has now become a strategic lever for higher OEE, lower costs, and sustainable resource management. By combining IoT sensor data with machine learning for predictive maintenance, companies not only prevent downtime, but also transform maintenance into a driver of competitiveness.
By integrating AI solutions such as Festo AX Motion Insights Pneumatic into your systems, you can easily improve maintenance and minimize unplanned downtime. AI enables you to optimize your production and the key company metrics.
Looking ahead, predictive maintenance will continue to evolve: AI systems will increasingly be integrated across entire value chains, enabling cross-plant benchmarking, autonomous service planning, and just-in-time spare part logistics. This means that companies that already rely on AI solutions will increase their OEE figures and secure a clear competitive advantage. So what are you waiting for?