Bauke Van den Akker ist einer der Geschäftsführer des in den Niederlanden ansässigen Ingenieurbüros, sein Kollege Lourens ist einer seiner Ingenieure. Lourens erklärt, dass die offizielle Bezeichnung „Korb-Be-/Entlademschine“ lautet und diese Bezeichnung auch in der Dokumentation verwendet werden wird, wenn dieses interessante Stück niederländischer Technologie seine lange Reise zu seinem Bestimmungsort, der Elfenbeinküste, antritt. Es hätte genauso gut Indonesien oder Neuseeland sein können, denn die Kunden von Apollo Engineering sind auf der ganzen Welt tätig.

Korb-Be-/Entlademaschine

Wie der Name schon sagt, wird diese Maschine zum Be- und Entladen von Körben verwendet. Die Körbe werden mit Dosen gefüllt, deren Inhalt für eine längere hygienische Aufbewahrung sterilisiert werden muss. Die Sterilisierung erfolgt unter Druck und mittels Dampf in einem Autoklaven. Nach Beendigung dieses Vorgangs werden die Körbe mit den Dosen aus dem Autoklaven ennommen und die Dosen entladen.

Davor erfolgte die Handhabung der Körbe und Dosen manuell durch den Endkunden. Jede Dose wiegt mit Inhalt etwa ein Kilogramm, und ein Korb kann je nach Größe bis zu 400 Dosen enthalten, die unter Verwendung von Zwischenbögen übereinander gestapelt werden. Der Kunde war der Meinung, dass dieser mühsame Prozess automatisiert werden könnte, und da er bereits zuvor gute Erfahrungen mit Apollo Engineering gemacht hatte, betraute er sie mit dieser Herausforderung: das Ergebnis war die automatische Korb-Be-/Entlademaschine.

In der modularen Maschine werden die Dosen automatisch über einen Förderriemen zugeführt. Die Dosen laufen gegen einen Anschlag, und sobald genügend Dosen für eine komplette Lage gesammelt sind, werden neu ankommende Dosen gestoppt. Die zusammengestellte Lage wird dann weitertransportiert, bis sie eine raffiniert versteckten Magnetplatte erreichen, wo sie ausgerichtet werden. Mit Hilfe von Festo-Pneumatikzylindern für die vertikale Bewegung nimmt die Magnetplatte die komplette Lage auf und legt sie auf ein Zwischenblech im „Bereit“-Korb ab. Die Dosenlage wird wiederum mit einem Zwischenblech bedeckt, die mit Hilfe von Vakuum aufgenommen und abgelegt wird. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis der Korb gefüllt ist.

Für das „Vakuum-Handling“ der Zwischenbleche ist die Anlage mit einem OVEM-Vakuumerzeuger ausgestattet, der das Vakuumniveau mit einem eingebauten IO-Link-Vakuumsensor aktiv überwacht. Die Luftsparfunktion schaltet die Druckluft ab, sobald das eingestellte Vakuumniveau erreicht ist. Dadurch wird der Druckluftverbrauch auf ein Minimum reduziert, so dass im Vergleich zu einem herkömmlichen Vakuumerzeuger Einsparungen von bis zu 80 % erreicht werden können.

Elektrisch angetriebene Traverse

Sobald der Korb mit Dosen gefüllt ist, wird er über einen Kettenförderer bewegt. Dadurch wird Platz für den nächsten Korb frei, der ebenfalls mitgeliefert wird. Doch damit ist der Transport der gefüllten Körbe zu den Autoklaven - und wieder hinaus - noch nicht erledigt. Während der Entwurfsphase des Projekts hat Apollo Engineering diesen Transfer sorgfältig durchdacht, da das Schleppen eines gefüllten Korbs Schwerstarbeit ist. Und auch dafür wurde eine Lösung in Form einer elektrisch angetriebenen Traverse gefunden. Die Traverse ist in der Lage, einen „Zug“ aus bis zu fünf miteinander verbundenen Körben von der Korb-Be-/Entlademaschine zum Autoklaven zu transportieren. Nach dem Sterilisationsprozess bringt die Traverse die Körbe zurück zur Installation.

Modularer und dezentraler Aufbau

Neben dem Einsetzen der Dosen in die Körbe durch die Maschine besteht die zweite Funktion darin, sie wieder zu entnehmen. Dies geschieht auf der gegenüberliegenden Seite der Anlage, wo die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden. Obwohl sich der Aufbau im Detail unterscheidet, handelt es sich eigentlich um zwei funktional identische Module - mit Platz dazwischen als Zwischenlager für leere Körbe.

Apollo Engineering setzt auf modulare Konstruktionen, obwohl Bauke Van den Akker zugibt, dass die meisten Entwürfe ein gewisses Maß an Anpassung benötigen, um für einen anderen Auftrag verwendet werden zu können. Aber er betont auch, dass es dadurch einfacher wird, auf den Modulen aufzubauen. In direktem Zusammenhang mit dem Streben nach Modularität steht die Anwendung der dezentralen I/O-Signalverarbeitung. Lourens ist ein absoluter Verfechter dieses Ansatzes, der auch intern unterstützt wird: „Schauen Sie sich die Förderanlage an, die für dieses Projekt eingebaut werden muss, und wie viel schöner es ist, wenn man alle Komponenten, einschließlich der Remote-I/O, einfach anschließen und verbinden kann. Man kann das alles vorbereiten und muss es dann nur noch anschließen und fertig.“

Keeping it as simple as possible thanks to Remote I/O

That saves a lot of cabling, says Van den Akker, which is confirmed by Lourens: "We are always thinking about how we can keep our builds as simple as possible. Sensors have to be cabled, there's no getting around that, but this is where the Festo CPX AP-I comes in."

Apollo Engineering has always used a lot of Festo's CPX valve islands. Its modular architecture allows it to integrate the bus node, remote I/O and valves in one modular component. You can therefore use these valve islands centrally and de-centrally and connect all your devices – inputs, outputs and pneumatic actuators directly to them. But was that the best technology for the basket loader/unloader?

Festo put the Apollo engineers on the trail of the new CPX AP-I decentralised I/O platform for this application, which flexibly and scaleably connects I/O modules and decentralised valve terminals from Festo to all common control architectures. CPX-AP-I technology allows you to build modular and decentralised, according to the size and layout of your machine design. Lourens attests to this, “with CPX AP-I, I can, for example, take two units and connect four sensors to one and two to the other. You hang them in the machine, couple them with the ready-made cables and you're done”. The VTUG valve islands in the basket loader/unloader also have the same internal AP bus as the CPX-AP-I platform, so they can be seamlessly and transparently incorporated into the system without any problem.

Van Akker also sees how the decentralised CPX AP-I platform supports Apollo Engineering's way of working. “In the field, it is really just a matter of linking and connecting the power supply. The various functional tasks of the machine can be fully prepared during set-up at Apollo Engineering with the necessary I/O terminals and valve islands. Cabling in the field is reduced to a minimum.”

This is a first

Apollo Engineering is constantly looking for solutions to make life as easy as possible for their customers and themselves. Using the CPX AP-I platform is a first for them. Lourens became convinced of the added value of the system after a visit to the Festo Experience Centre in Delft and his discussion with the product specialists when the first concept sketches for the basket loader/unloader were underway.

That marks the level of mutual trust between Apollo and Festo Lourens explains. “You do transactions with a supplier, that's one thing, but create business with people". Van den Akker adds, "we work closely with the people at Festo and that's very important to us. We get good support, and they are always ready to help us and enthusiastic to come to us”.

Full stop

This also makes Festo a great fit with Apollo Engineering which, as Lourens states, is not too big and thus has the ability to move quickly. And then your supplier has to be able to keep up. "The stuff is good too", says Van den Akker, laughing. "We always try to do good work so our customers stay with us. Our customers demand quality and we give them that - by only working with quality brands. Festo is a good example of that and we like the good contacts with the people behind the brand. It is an A-brand- full stop."