Derk Wilten, Inhaber und Geschäftsführer von Synchron Lab Automation, erklärt, wie die Zusammenarbeit mit Festo begann: "Früher haben wir uns nur auf das Konzept einer Lösung konzentriert und sie dann von einem Partner umsetzen lassen. Das liegt daran, dass wir ursprünglich ein Software-Unternehmen sind. Als Niels Kruize ins Unternehmen kam, sagte er uns, dass er der festen Überzeugung ist, dass wir selbst schlüsselfertige Lösungen bauen sollten. Niels Kruize ist bei Synchron Lab Automation für die Geschäftsentwicklung zuständig. Er arbeitete zuvor in England, wo er eng mit Festo zusammenarbeitete. Aufgrund seiner positiven Erfahrungen schlug er vor, unser erstes selbst entwickeltes Produkt mit technischem Know-how und Komponenten von Festo auf den Markt zu bringen."

Ein Partner, der an das Projekt glaubt

Niels Kruize führt aus: "Festo ist ein führendes Unternehmen mit einem globalen Netzwerk von Komponentenlieferanten sowie einem weltweiten Service und Support. Sie haben uns bei der Konstruktion geholfen und ihr Wissen mit uns geteilt. Es war sehr wertvoll, dass sie in verschiedenen Märkten aktiv sind." Synchron beliefert Kunden in der ganzen Welt und ist daher sehr froh, einen Partner zu haben, der Teile in Deutschland genauso schnell liefern kann wie in Singapur. Derk Wilton war schnell überzeugt: "Festo arbeitet mit den gleichen Methoden wie wir. Es ist sehr beruhigend, mit einem Partner zu arbeiten, der an das Projekt glaubt."

Intensive, kontinuierliche Betreuung

Die Entwickler von Synchron wurden von Anfang an intensiv von Festo unterstützt. Key Account Manager Bert Baas von Festo erklärt: "Unsere Automatisierungsexperten haben uns während der gesamten Entwicklung der Extraktionsmaschine unterstützt. Sie schlugen zum Beispiel den Einsatz der neuen CPX-E Einheit vor, um einen echten Mehrwert zu schaffen. Sie haben das Modul in diesem Projekt eingesetzt, bevor es überhaupt auf dem Markt erhältlich war."

How the DNA extraction machine works

The process that takes place in the machine is used in the agricultural industry for plant breeding. The DNA is extracted from shredded plant material. Festo components carry out important functions in all phases of the extraction process. The process starts with a carrier that can hold up to 400 microwell plates – 200 for input and 200 for output.