Die ROTAN GmbH wurde 1987 in Dannstadt bei Ludwigshafen gegründet. Inzwischen gibt es zwei weitere Niederlassungen in Leuna und Rostock. Mehr als 200 Mitarbeiter entwickeln an diesen drei Standorten für Kunden vieler Industriezweige weltweit Komplettlösungen zur Tanksanierung, für den Rohrleitungs- und Anlagenbau, außerdem für die EMSR- und Reinigungstechnik.

Die wasserbasiert arbeitenden Reinigungsanlagen von ROTAN sind exakt auf die Anforderungen des jeweiligen Reinigungsguts und auf den erforderlichen Reinigungsgrad abgestimmt. Für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie baut ROTAN GMP/FDA-konforme Reinigungsanlagen. Diese müssen hohen Anforderungen an Keimfreiheit gerecht werden. ROTAN entwickelt auch Anlagen zur Reinigung von Fässern und Containern, die mit toxischen und hochpotenten Wirkstoffen in Kontakt kommen. Diese Anlagen arbeiten in vier Schritten:

1. Einschleusen der Edelstahlbehälter
2. Öffnen der Behälterdeckel aus einer Personenschutzkabine
3. Reinigen der Behälter innen und außen
4. Ausschleusen der Behälter über einen Pufferplatz

Robuste, korrosionsbeständige Komponenten

Nach jeder Behälterreinigung müssen auch die Personenschutz- und die Reinigungskabine gesäubert bzw. dekontaminiert werden. Im Regelbetrieb geschieht dies jede Stunde mit Wasser, Säure und Lauge, unter Umständen auch mit kundenspezifischen Reinigungsmitteln.

In solchen Szenarien ist enorm wichtig, dass die eingesetzten Automatisierungskomponenten robust und zuverlässig sind: Jeder Ausfall oder Maschinenstillstand im laufenden Reinigungsprozess hat einen komplexen, zeitraubenden Eingriff zur Folge. Dazu müssten die Mitarbeiter eine spezielle Personenschutzausrüstung anlegen, denn das Servicepersonal ist dabei einem hohen Kontaminationsrisiko ausgesetzt.

In der Bildergalerie gewinnen Sie einen Eindruck der Reinigungsanlage von ROTAN:

Automatisierung mit rostfreiem Edelstahl

Festo hat bei dieser Reinigungsanlage für jeden Prozessschritt Komponenten höchster Robustheit geliefert, vom Edelstahl-Normzylinder CRHD bis zu Wartungsgeräten für die Druckluftaufbereitung:

  • Komponenten zur Dichtung der Schleusen: aufblasbare Dichtungen mit Edelstahldüse und PLN-Schlauch an der Schleusentür.
  • Komponenten zur Dichtigkeitsprüfung der Eingriffshandschuhe – mit Druckluftbeaufschlagung und Überwachung durch Ventilinsel und Drucksensor.
  • Pneumatikzylinder zum präzisen Öffnen und Schließen der Schleusen – in Edelstahlausführung für das Innere der Reinigungskammer, aus Aluminium für die Außentüren.
  • Edelstahl-Pneumatikzylinder zur Arretierung der Behältergestelle und zum Bewegen der Waschlanzen im Inneren der Reinigungskammer.
  • Korrosionsbeständige Drosselrückschlagventile zur Geschwindigkeitsregelung der Pneumatikzylinder.
  • Korrosionsbeständige Pneumatikschläuche und Edelstahlfittings zur Verteilung der Druckluft im Isolator und in der Reinigungskammer.
  • Komponenten zur Druckluftversorgung, -steuerung und -aufbereitung: Ventilinsel und Einzelventile zur Ansteuerung der Pneumatikzylinder und pneumatisch betätigten Armaturen in der Anlage.

Funktionssicherheit und hohe Standzeiten

Robustheit und Korrosionsbeständigkeit sind bei Reinigungsanlagen die K.o.-Kriterien für alle Komponenten, die den Betrieb unter aggressiven Bedingungen garantieren müssen. Das gilt bei jeder Industriereinigungsanlage, nicht nur in den Segmenten Pharma, Kosmetik und Biotech.

Bei Festo haben Sie Zugriff auf ein ausdifferenziertes Portfolio an qualitativ hochwertigen Edelstahlkomponenten, die sich bewährt haben. Wir unterstützen Sie außerdem bei der Auswahl der passenden Produkte: mit intelligenten Engineering Tools für die anwendungsgenaue Auslegung und natürlich mit persönlicher Beratung. Die CAD-Datenbank von Festo erleichtert Konstrukteuren außerdem die Anlagenplanung. ROTAN hat auf diese Weise schnell und einfach für hohe Anlagenverfügbarkeit und Funktionssicherheit gesorgt.

Schnell und einfach bedeutet: eine straffe Supply Chain. Bei Festo bekommen Sie sämtliche Komponenten aus einer Hand, weltweit und mit kurzen Lieferfristen, auch bei Ersatzteilen.

In der Bildergalerie bekommen Sie einen Überblick über unsere ausfallsicheren Automatisierungslösungen:

Leiten Sie diese Seite weiter

Holen Sie ruhig die Meinung Ihrer Spezialisten ein, bevor Sie sich für Festo entscheiden. Unsere Lösungsvorschläge und Anwendungsbeispiele geben Sie ganz einfach weiter: mit diesem Link.

ROTAN GmbH

Riedstraße 3
67125 Dannstadt
Deutschland

www.rotan-gmbh.de

Tätigkeitsfeld: Entwicklung von Komplettlösungen im Bereich Rohrleitungs- und Anlagenbau, Tanksanierung, EMSR- und Reinigungstechnik