Werner Alber: Die Durchflussregelung misst das Volumen eines Gases pro Zeiteinheit und reagiert empfindlich auf Druck- und Temperaturschwankungen. Die Massendurchflussregelung erfasst dagegen die tatsächliche Gasmasse und sorgt unabhängig von Umgebungsbedingungen für konstante Werte – ideal für präzise Anwendungen wie in der Medizintechnik oder Halbleiterfertigung.
Kurz gesagt: Während die Durchflussregelung auf das Volumen fokussiert ist, stellt die Massendurchflussregelung sicher, dass stets die gleiche Masse an Gas durch das System strömt – unabhängig von äußeren Einflüssen.
Werner Alber: Stellen Sie sich vor, Sie müssen in einem Prozess immer die gleiche Menge an Gas zuführen. Wenn Sie einen klassischen volumetrischen Durchflussregler auf 10 l/min einstellen, erhalten Sie nur unter bestimmten Bedingungen exakt die gleiche Gasmenge. Steigt die Temperatur, dehnt sich das Gas aus – bei 10 l/min ist dann weniger Gasmasse enthalten. Umgekehrt führt ein höherer Druck dazu, dass sich in 10 Litern mehr Moleküle befinden. Ein Massendurchflussregler bestimmt die Masse des strömenden Mediums. Da die Masse eines Gases – im Gegensatz zum Volumen – nicht von Druck oder Temperatur beeinflusst wird, ermöglicht dies eine hochpräzise und stabile Regelung. Dadurch bleibt die Gasmenge konstant, wiederholgenau und effizient. Im Gegensatz zu einfach gesteuerten Drosselventilen regeln Mass Flow Controllers den Massenstrom und stabilisieren ihn aktiv, um gleichbleibende Prozessbedingungen zu gewährleisten. Das macht ihn zur idealen Lösung für Anwendungen, die eine hohe Präzision, Dynamik und Prozesssicherheit erfordern.
Werner Alber: Der entscheidende Unterschied liegt in der Regelungsart. Mass Flow Controllers arbeiten in einem geschlossenen Regelkreis: Sie regeln kontinuierlich den aktuellen Massenstrom und passen das Ventil präzise an, um den gewünschten Sollwert konstant zu halten. Ein Drosselventil (etwa ein Nadelventil mit Durchflussmesser) ist häufig passiv oder manuell einzustellen. Ändern sich die Prozessbedingungen, muss ein herkömmliches Ventil von Hand nachgestellt werden – es „weiß“ nicht, dass sich etwas geändert hat. Mass Flow Controllers hingegen reagieren in Echtzeit auf Abweichungen.
Man kann sagen: Der MFC denkt mit, während ein einfacher Durchflussregler nur eine fest eingestellte Drossel ist. In der Praxis bedeutet das deutlich höhere Präzision und Konstanz mit Mass Flow Controllers, gerade wenn die Umgebungsbedingungen nicht absolut konstant sind.
Werner Alber: Ein Massendurchflussregler (MFC) kann den Gasstrom mit verschiedenen physikalischen Methoden erfassen. Das am häufigsten verwendete Verfahren ist das thermische (kalorimetrische) Prinzip, insbesondere für Gasanwendungen. Dabei werden meist die Methoden Heat-Loss und Heat-Transfer verwendet. Zunehmend verbreitet sind auch druckdifferenzbasierte Verfahren, die gegenüber thermischen Prinzipien eine schnellere Reaktion ermöglichen. Ebenfalls erwähnenswert ist das Coriolis-Prinzip, das den Massenstrom direkt misst. Welches Messprinzip gewählt wird, hängt stets von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab.
Werner Alber: Ein Massendurchflussregler besteht aus drei zentralen Komponenten: Sensorik, Regelelektronik und Proportionalventil als Stellglied. Die Sensorik erfasst den Massenstrom auf Basis eines bestimmten Messprinzips. Die ermittelten Messwerte werden von der Regelelektronik verarbeitet, die sie mit dem vorgegebenen Sollwert vergleicht. Abweichungen werden unmittelbar erkannt und an das Regelventil weitergegeben, das als Stellglied den Durchfluss entsprechend regelt.
Hier setzen wir bei Festo auf die Piezotechnologie, die eine hochdynamische, energieeffiziente und nahezu verschleißfreie Regelung ermöglicht. Diese präzise Abstimmung aller Komponenten ermöglicht eine exakte, stabile und reproduzierbare Durchflussregelung. Gesteuert wird der gesamte Prozess von einer übergeordneten Steuerungseinheit, die alle Komponenten synchronisiert und kontinuierlich Anpassungen vornimmt.
Werner Alber: Die Piezotechnologie bietet in Massendurchflussreglern entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Magnetventilen. Sie ermöglichen eine hochpräzise, energieeffiziente und verschleißarme Durchflussregelung. Piezoventile nutzen ein keramisches Biegeelement, das sich bei Anlegen einer Spannung verformt und so das Ventil öffnet oder schließt. Ein wesentlicher Vorteil dabei ist der extrem geringe Energieverbrauch: Ist das Ventil einmal in Position, benötigt der Piezoaktor nahezu keine Energie mehr, da kein Haltestrom erforderlich ist. Das reduziert nicht nur den Strombedarf, sondern verhindert auch unerwünschte Wärmeentwicklung in temperaturkontrollierten Umgebungen.
Zusätzlich arbeiten Piezoventile völlig geräuschlos, da keine Spulen oder mechanischen Schaltvorgänge notwendig sind. Dies ist besonders vorteilhaft in Umgebungen, in denen akustische Störungen vermieden werden müssen. Ihre hohe Regelgenauigkeit und schnelle Reaktionszeit ermöglichen eine feinfühlige, stufenlose Regelung des Massenstroms. Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sich Mass Flow Controllers mit Piezoventilen besonders platzsparend integrieren – ideal für mobile oder beengte Anwendungen. Zudem sind sie langlebig, da sie kaum bewegliche Teile enthalten und praktisch keinen Verschleiß aufweisen.
Werner Alber: The key to efficient mass flow control lies in precision, energy efficiency and seamless integration. Companies should check at an early stage what precision and response times their processes require. A key optimisation approach is the use of energy-efficient final control elements.
Piezo technology significantly reduces power consumption, eliminates heat generation and enables precise, wear-free control. Companies should also use intelligent diagnostics functions to make maintenance more predictable and processes more stable.
A next recommended step would involve a system analysis. Where do losses occur? Which components are working inefficiently? Specific advice or a test run with modern mass flow controllers quickly provides information on any optimisation potential. Digital, scalable solutions increase efficiency, process reliability and flexibility in the long term.
Thanks to Werner Alber for the informative interview and his in-depth insights into the world of mass flow control. His expertise has highlighted how precise control, digital networking and piezo technology can increase efficiency and process reliability in numerous industries. Companies that rely on modern mass flow control benefit from greater precision, more efficient energy use and optimised process reliability, all of which are decisive factors for future-proof automation.