homepage
Über Festo
Blog
Robotik
Ob Industrie-Roboter oder Cobot: In der Produktion spielen neben der digitalen Vernetzung ganzer Anlagen auch selbstlernende Systeme und roboterbasierte Automatisierungslösungen zunehmend eine entscheidende Rolle.
Bionik
Kinderleicht einen Roboter programmieren
Beim Programmieren denken die meisten wohl an komplizierte Zeilen von Code mit jeder Menge Abkürzungen, Klammern und anderen Symbolen. Einen Roboter zu programmieren kann aber auch ganz einfach sein, wie die Software zeigt, die Festo für seinen pneumatischen Leichtbauroboter, den BionicCobot, entwickelt hat.
Innovation
Faszinierende Interaktion
Ob im Kennedy Space Center der Nasa in Florida oder im phaeno Wissenschaftszentrum in Wolfsburg: Besucher unterhalten sich gern mit dem humanoiden Roboter RoboThespian. Er geht gezielt auf sie zu – und das mit ganz natürlich anmutenden Bewegungen. Möglich macht das modernste Technologie von Festo: Der Fluidic Muscle und Piezoventile. Entwickelt wurde der 1,75 Meter große und rund 33 Kilogramm schwere Humanoid von der Firma Engineered Arts Limited im englischen Penryn in Cornwall.
Ein Kleid aus Leiterbahnen
Mit Hilfe der Molded Interconnect Device-Technologie – kurz MID – lassen sich auf der Oberfläche von spritzgegossenen Bauteilen sichtbare, dreidimensionale Leiterbahnen anbringen. Damit können auf einzigartige Weise mechanische und elektronische Funktionen auf einem einzigen Formteil integriert werden.