Dans ce bloc, nous abordons les opportunités permettant de réguler la vitesse du flux volumique. Il s’agit de faire varier le débit d’air nominal à l’aide de vannes spécialement développées à cet égard. Dans un blog précédent, nous avons détaillé le fonctionnement et l’application des limiteurs de débit. Voici à présent les alternatives disponibles.
Les limiteurs de débit – en particulier les variantes à clapet anti-retour comme le VFOE – sont de loin les composants les plus utilisés dans la régulation de la vitesse du flux volumique. De par leur fonctionnalité, ils se montent directement sur le vérin et leur mise en œuvre est simple. Dans certaines situations, le montage direct n’est pas possible par manque de place. Pas de panique, des alternatives existent. Voici un aperçu des composants standard et des fonctions de sécurité intégrées les plus avancées.
Lorsqu’il y a peu de place disponible autour du vérin, le silencieux limiteur de débit est une option. Il régule la vitesse à la sortie de la vanne. C’est aussi une solution optimale pour la régulation centralisée de plusieurs vérins, d’un terminal de distributeurs par exemple.
L’assortiment de Festo comprend deux variantes : le GRE, un réducteur d’échappement réalisé en métal fritté, et le GRU, un limiteur de débit silencieux en plastique.
Pour un mouvement de vérin sûr, il est préférable dans certains cas (d’urgence) de pouvoir bloquer le mouvement. Par exemple lorsque le système continue d’exercer une force non souhaitée. Des clapets anti-retour pilotés peuvent alors être utilisés.
Festo propose le clapet anti-retour déverrouillable VBNF. Cette alternative a une hauteur réduite et un débit élevé. Le fonctionnement repose sur la fermeture directe de la chambre alimentée lorsque la pression d’alimentation chute. Un port de commande supplémentaire et un clapet anti-retour sont utilisés à cet égard. Le composant permet une rotation à 360° et il possède un échappement à commande manuelle.
La variante VFOF, une vanne d’arrêt rotative avec une combinaison possible entre le limiteur de débit à l’alimentation/l’échappement, a en principe la même fonction. Elle combine le fonctionnement d’une vanne de régulation de vitesse (ou limiteur de débit) à un clapet anti-retour déverrouillable et possède en plus une régulation de débit intégrée. Cette variante peut aussi pivoter à 360° après le montage et s’actionne sur le côté.
Pour les situations où des temps de cycle courts sont souhaités, le limiteur de débit peut éventuellement être remplacé par une vanne d’échappement rapide. À l’échappement du vérin, ce composant ne souffle pas l’air comprimé dans le distributeur de pilotage mais directement au port du vérin. Comme c’est plus rapide, le mouvement atteint une vitesse supérieure. Signalons avec cette alternative l’énergie cinétique plus élevée qui va de pair. Cela peut avoir une influence sur la durée de vie du vérin.
Dans son assortiment, Festo propose les vannes d’échappement rapides VBQF et SEU. Le modèle VBQF, une alternative au limiteur de débit VFOE, offre un réglage de l’échappement vissable, plat, et un niveau sonore équilibré. Le régulateur de débit a une hauteur réduite, un débit élevé et peut être équipé d’un silencieux et d’un échappement d’air canalisé ou non.
La vanne d’échappement rapide SEU offre un réglage de l’échappement vissable et un niveau sonore équilibré. Ce régulateur de débit permet un échappement rapide et il est disponible avec ou sans silencieux.
Enfin, citons le limiteur de débit en ligne comme alternative au limiteur de débit courant. Cette variante se monte directement sur la tuyauterie existante, et des variantes sont disponibles avec ou sans clapet anti-retour. La régulation du débit est bilatérale. De par un montage en ligne, ce limiteur de débit est notamment approprié là où il y a un manque de place. L’optimisation de machines ou les endroits difficilement accessibles sont autant de raisons de se tourner vers le limiteur de débit en ligne.
Dans son assortiment de limiteurs de débit en ligne, Festo propose le GRO (sans clapet anti-retour) ou le GO (avec clapet anti-retour). Ces vannes sont fabriquées dans un plastique robuste.