Ce blog vous propose des outils pour choisir le bon chariot. L’entraînement doit offrir une précision élevée et supporter des charges importantes, tandis que la durée de vie et les coûts doivent rester acceptables.

Un chariot guidé pneumatique comprend comme base une plaque étrier et un coulisseau. Le coulisseau est couplé à un ou plusieurs pistons qui – par la force de l’air – provoquent le mouvement. Un guide à roulement évite le frottement entre les deux éléments lors du déplacement.