La société publique des eaux et des égouts BUSKI est responsable de l'approvisionnement en eau de la province de Bursa dans l'ouest de la Turquie. La ville du même nom est la quatrième plus grande métropole de Turquie. Environ 3 millions de personnes y vivent, ce qui représente un besoin quotidien en eau potable de 700 000 m³. BUSKI s'efforce d'établir un approvisionnement en eau sans défaillance et de construire une infrastructure fonctionnelle conforme aux normes européennes.

Par le passé, les défauts du système ne pouvaient être déterminés que par le personnel de maintenance se trouvant sur le site. De plus, du chlore était ajouté de manière planifiée, ce qui a fait fluctuer la qualité de l'eau. La modernisation visait également à économiser de l'énergie dans le traitement de l'eau. Cette tâche n'était nullement nouvelle pour Festo. Nous avons déjà entièrement automatisé et modernisé six autres usines de traitement des eaux en Turquie.

Une tâche centrale était la modernisation et l'automatisation du système de filtre à sable. Nous vous expliquons ici comment nous avons procédé. Ou vous pouvez passer directement à la solution Festo.

De l'eau potable sans arrière-goût

Afin de moderniser l'une de ses usines de traitement d'eau potable, le fournisseur d'eau municipal BUSKI recherchait un partenaire technologique expérimenté. L'appel d'offres était axé sur cinq objectifs :

Une automatisation cohérente devait accroître la sécurité opérationnelle. La réduction de la consommation d'eau de rinçage et de sable filtrant devait en même temps réduire les coûts de traitement de l'eau. La technologie des capteurs devait aider les opérateurs à identifier rapidement les erreurs afin que la maintenance préventive assure un fonctionnement sans heurt. Le dosage des produits chimiques germicides devait à l'avenir être contrôlé en fonction des besoins pour rendre l'eau inodore. Néanmoins, le risque pour la santé des consommateurs devait être réduit au minimum. Des formations ciblées ont préparé de manière optimale le personnel au fonctionnement efficace du nouveau système.

Traitement de l'eau entièrement automatisé

En plus des produits et accessoires, Festo propose des solutions complètes pour le traitement de l'eau. De cette façon, nos experts ont accompagné le fournisseur d'eau turc de Bursa depuis les premières étapes de la planification jusqu'à la formation des employés en cours d'opération.

La feuille de route vers l'objectif

En collaboration avec BUSKI, les experts Festo ont mis au point une analyse des besoins qui comprenait toutes les étapes importantes du processus de traitement : les bassins filtrants, le dosage, le décanteur, l'épaississeur de boue et la chloration. Le résultat fut un concept convaincant qui couvrait toutes les exigences telles que l'automatisation complète, le bon fonctionnement et la maintenance facile, mais aussi la qualification des employés.

Une technologie de pointe pour le traitement de l'eau

Les 28 filtres à sable peuvent être actionnés de manière entièrement automatique une fois le concept mis en œuvre. Chaque filtre a été équipé d'un nouveau panneau de commande et d'une armoire de commande pneumatique avec des terminaux électriques modulaires CPX. De plus, l'armoire de commande électrique principale a été renouvelée.

Nous avons remplacé la technologie d'entraînement obsolète des vannes par des vérins linéaires et quart de tour. Le réseau d'air comprimé a également été renouvelé et adapté. Chaque bassin filtrant est désormais contrôlé via des terminaux de distributeurs.

Un système basé sur la plateforme d'automatisation CPX, assure le dosage exact des produits chimiques ajoutés au volume d'eau. Toutes les données sont transférées vers le système SCADA.

Le SCADA contrôle et commande

Ce qui était autrefois effectué manuellement avec de grandes difficultés est désormais assuré par le nouveau système SCADA conçu avec redondance pour la sécurité des données. Ce dernier contrôle l'ensemble du processus et crée automatiquement des rapports d'état pour la maintenance préventive ou les tâches opérationnelles en fonction de toutes les données du processus. Les employés ne doivent plus enregistrer laborieusement des valeurs telles que la pression, le niveau, la position des vannes, les dates de remplacement des filtres ou les heures de fonctionnement des pompes. Au lieu de cela, ils peuvent désormais lire chaque paramètre de manière centralisée, au poste SCADA, dans la nouvelle salle de contrôle avec mur vidéo. À cet effet, un réseau de fibres optiques a été installé sur l'ensemble du système.

Qualification et formation sur le terrain

Le programme de formation Festo Didactic comptait 300 heures et a permis aux employés de faire fonctionner le système et ses composants mécatroniques ou pneumatiques en toute sécurité. Avec ce type de formation, la théorie et la pratique se complètent avec cohérence. À la fin, les employés reçoivent un certificat de la part de Festo.

De plus, un expert de notre filiale turque était sur place pendant toute une année. Il a veillé au bon fonctionnement lors de la phase de démarrage et s'est toujours tenu disponible pour répondre aux questions. Aujourd'hui, les mécaniciens de BUSKI sont en mesure d'utiliser et d'entretenir efficacement le système entièrement automatisé. En fin de compte, ce sont eux qui assurent le succès de la nouvelle station d'épuration de Dobruca.

Une eau meilleure et une efficacité accrue

Le résultat du projet de Dobruca/Bursa est clair : le nouveau système entièrement automatisé fonctionne de manière plus sûre, plus économique et plus efficace. Le fait que Festo ait précédemment travaillé avec succès pour ISKI, le plus grand fournisseur d'eau en Turquie, est la preuve de notre compétence en matière de traitement de l'eau. La qualité allemande, la marque Festo et le concept d'automatisation pneumatique ont convaincu BUSKI. Nous mettons en œuvre des solutions sûres et propres au sein d'une conception de système simple avec des actionneurs et des distributeurs faciles à utiliser et à entretenir, et qui fonctionnent de manière fiable.

En ingénierie, l'expertise de nos collègues turcs et le support apporté ont convaincu. Les coûts relativement bas d'un système entièrement automatisé, le programme de formation détaillé et le coaching au cours de la première année de fonctionnement ont également constitué des arguments convaincants pour les dirigeants de BUSKI qui ont choisi notre concept.

Chaque goutte : un succès de l'automatisation

Grâce à l'automatisation complète, toutes les exigences de BUSKI pour la nouvelle usine de traitement ont été satisfaites. Les processus d'ingénierie fonctionnent de manière fiable et continue avec les vannes de process pneumatiques. La qualité de l'eau a désormais considérablement augmenté, au même titre que l'efficacité dans le traitement de l'eau. Les pertes de sable filtrant et d'eau de rinçage ont été réduites au minimum. Enfin, le goût de l'eau s'est considérablement amélioré. De nombreux employés étaient les premiers à le remarquer.

L'histoire d'une réussite à télécharger

Modernisation pneumatique d'un filtre à sable. Relisez l'histoire ici, comment BUSKI et Festo s'y sont pris.