Festo propose FluidDraw, un logiciel qui permet aux utilisateurs de créer des schémas de circuit aisément, avec les bons symboles et selon les dernières normes en vigueur.
Pour les techniciens de maintenance, consulter des schémas qui indiquent sans ambiguïté la manière dont une installation est construite est un grand atout lorsqu’il faut détecter des défaillances. En matière d’ingénierie et d’optimisation des processus, de nombreuses tâches deviennent aussi plus simples quand le concept des machines et des systèmes pneumatiques est bien documenté. Ce n’est pas un hasard si le modèle de jumeau numérique est un des piliers de l’usine du futur.
Mais au département de conception, là où on réalise et construit les systèmes pneumatiques, l’ambition de documenter l’ensemble avec des schémas se heurte souvent à des objections pratiques. Travailler avec des programmes logiciels qui ne sont pas faits pour dessiner des schémas pneumatiques est une tâche fastidieuse et complexe pour comprendre comment ces schémas sont conçus et savoir quels symboles utiliser pour représenter les différents composants et leurs relations mutuelles.