Dans cette machine, les produits sont manipulés et pliés pour être ensuite soudés. Un manipulateur soulève les produits un par un avant de les déposer dans des stations de pliage et soudage. Une double pince à propulsion pivotante retire ensuite le produit fini, ce qui permet de réduire le temps de cycle. Les pièces de format qui permettent le moulage des produits sont actionnés au moyen de chariots pneumatiques.

Pour cette unité, Festo a installé des solutions pneumatiques et électroniques, avec – entre autres – cinq terminaux de distributeurs universels pour la commande automatisée de vannes pneumatiques de la série VTUG et deux axes électriques à courroie crantée de la gamme ELGA. Cette dernière gamme est une série complète d’axes linéaires avec guidage interne. La bande de recouvrement en acier inoxydable et la conception sans rainures offrent une protection efficace à l'extérieur et à l'intérieur, ce qui permet d'utiliser les axes dans les salles blanches (‘clean rooms’) du secteur pharmaceutique. Un autre avantage des axes ELGA est que leurs déplacements sont extrêmement dynamiques avec des vitesses élevées (jusqu’à 10 m/s). A noter : les différents paramètres de l’installation (vitesse, température, humidité, etc.) peuvent être adaptés selon les besoins du client final.

Grâce à sa collaboration avec Festo et son expérience de précédents projets, Ciseo a pu optimiser la machine jusqu’aux moindres détails : cadence, fonctionnement, entretien, qualité de soudage, ... Lors du développement, les connaissances de Festo ont donc souvent été sollicitées. Par exemple, les composants pneumatiques et électriques ont été dimensionnés et comparés les uns aux autres. Sur la base de l’espace disponible, du prix et des performances, l’une ou l’autre technologie a été choisie en commun accord et le dimensionnement du composant a été calculé.

Pour Ciseo, le concept ‘clean design’ de Festo était un atout important, parce que la machine est utilisée par une société pharmaceutique, en environnement contrôlé avec des exigences strictes de propreté et de nettoyabilité. Un autre élément décisif pour le choix du fournisseur était le fait que Festo soit considéré comme un partenaire fiable avec un expérience reconnue en ingénierie et des connaissances approfondies des processus industriels.

Ciseo

La société Ciseo, filiale du groupe Cilyx, est spécialisé dans la conception et la fabrication de machines et d’équipements de production pour l’industrie des sciences du vivant (secteurs pharmaceutique, médical et biotechnologique). Elle offre des solutions de production sur mesure aux acteurs internationaux actifs sur les marchés pharmaceutique et biotech, tels que des lignes de production pour seringues préremplies et flacons, des solution d’automatisation de bioprocédés (notamment dans le domaine de la fabrication de vaccins) et des équipements dans le domaine de l’extrusion (découpe, soudage, formage, etc.), notamment dans le domaine de la production d’anneaux vaginaux à diffusion contrôlée.