L’utilisation de solutions d’automatisation pour la manipulation des liquides apporte de nombreux avantages aux fabricants et aux instituts de recherche. Un système de distribution peut remplir avec précision les puits de grandes plaques de microtitration en un temps très court. Les professionnels sont déchargés des tâches répétitives et gagnent du temps pour se consacrer à des tâches à valeur ajoutée, comme l’analyse des résultats ou le développement de nouvelles procédures de test. Contrairement aux opérations de pipetage manuel, les processus sont entièrement standardisés. Le potentiel d’erreurs est réduit, car chaque étape est exécutée de manière uniforme. Le système fermé crée un environnement propre, ce qui minimise les perturbations extérieures sur les cultures cellulaires.
Tous ces facteurs plaident en faveur d’un haut degré d’automatisation dans la manipulation des cellules et des tissus, du dépistage à haut débit aux analyses individuelles de thérapie génique et aux processus de culture cellulaire. Il est essentiel que le processus ait le moins d’impact possible sur la viabilité des cellules. Les cellules varient en taille et en forme et leur concentration dans les solutions peut varier. Lors de la manipulation automatisée de liquides, il est donc important que des paramètres tels que la pression et les temps d’ouverture puissent être réglés et reproduits avec précision. Il est ainsi possible de contrôler et de réduire les contraintes qui s’exercent sur les cellules, comme les forces de cisaillement et les différences de pression.