Qu'est-ce que la maintenance prédictive ?

La maintenance prédictive est une stratégie axée sur les données, l'intelligence artificielle et les capteurs pour prévoir les défaillances potentielles avant qu'elles ne se produisent. Au lieu de s'appuyer sur des intervalles de maintenance fixes ou de simplement réagir aux pannes, les machines et les systèmes sont surveillés en permanence et en temps réel. Des données clés, comme les vibrations, la température, la pression ou le nombre de cycles, sont collectées par des capteurs, analysées par des algorithmes IA et transformées en informations exploitables.

Par cette approche, les entreprises détectent à un stade précoce les anomalies, l'usure ou les écarts insidieux. Par exemple, les cylindres pneumatiques, les entraînements électriques ou les compresseurs peuvent être surveillés en permanence, le système déclenchant des alertes bien avant qu'un dysfonctionnement n'entraîne un temps d'arrêt imprévu. Résultat : une maintenance ciblée et conditionnelle au lieu de réparations réactives et coûteuses.

En bref, la maintenance prédictive fait évoluer la maintenance de simple facteur de coût à réel avantage stratégique. Avec l'IA au cœur, les constructeurs peuvent stimuler la productivité, réduire les risques et rester compétitifs à l'ère de l'industrie 4.0.

La surveillance continue de l'état des machines et des systèmes permet de détecter assez tôt les événements critiques ou les écarts insidieux. Les capteurs intégrés aux machines et aux systèmes collectent des données qui sont ensuite transmises au système ou à l'intelligence artificielle.

À partir de valeurs et des calculs, l'IA propose des mesures de maintenance et de réparation adéquates.

Unlock the future of Predictive Maintenance​

Predictive maintenance is the key to reducing downtime, cutting costs, and boosting equipment performance. But without the right tools and strategy, manufacturers risk unexpected failures, inefficient repairs, and lost productivity.​

In this whitepaper, you’ll discover:​

  • How to increase overall equipment effectiveness and total performance maintenance without major costs and effort​
  • The role of predictive maintenance​
  • Data and AI - the revolution in maintenance​
  • From theory to practice: reduced downtimes on machine tools with AI​

Download now and take the first step toward smarter, AI-driven equipment performance.​

Pourquoi les entreprises doivent s'appuyer sur des solutions IA comme la maintenance prédictive

La concurrence (mondiale) galopante, la pression croissante sur les coûts, la pénurie massive de main-d'œuvre qualifiée et l'industrie 4.0 ne constituent qu'une partie des défis auxquels les entreprises manufacturières sont aujourd'hui confrontées. À cela s'ajoutent les défis du quotidien comme la maintenance et l'entretien des machines et des systèmes.

Pour rester performantes, les entreprises manufacturières doivent s'adapter rapidement et avec souplesse. Les concepts de maintenance classiques englobant les réparations réactives ou les intervalles de maintenance fixes, ne sont plus suffisants pour relever les défis actuels. Elles entraînent souvent des coûts inutiles, une exploitation inefficace des ressources et des immobilisations imprévues.

La maintenance prédictive constitue une solide alternative. En associant les données des capteurs et laes algorithmes de l'IA, les entreprises obtiennent des informations en temps réel sur l'état des machines et des composants. Elles peuvent ainsi identifier assez tôt les anomalies et l'usure afin d'appliquer des mesures ciblées avant la survenue des défaillances. Au lieu de remplacer des pièces trop tôt ou de réagir trop tard, la maintenance se révèle conditionnelle et économique.

Les avantages vont bien au-delà de la prévention des immobilisations. La maintenance prédictive permet de prolonger la durée de vie des machines, de réduire les stocks de pièces détachées et d'optimiser le déploiement du personnel. De plus, l'énergie et les ressources matérielles sont exploitées plus judicieusement, ce qui contribue à la réalisation des objectifs de développement durable.

Les entreprises bénéficient ainsi d'une productivité accrue, d'une plus grande transparence et d'un avantage concurrentiel décisif. Grâce à la maintenance prédictive fondée sur l'IA, les constructeurs ne se contentent pas de réagir aux problèmes, mais bâtissent activement l'avenir de leur production.

Accroître l'OEE : Comment l'IA et l'apprentissage automatique intègrent la maintenance prédictive dans l'industrie manufacturière

Une seule minute d'immobilisation imprévue peut coûter jusqu'à 10000 euros (dans une installation de production coûteuse) ! Soit 10 000 bonnes raisons de revoir et d'optimiser des concepts de maintenance devenus obsolètes. D'autant plus que la plupart des immobilisations imprévues sont dues à la défaillance de composants comme les cylindres pneumatiques et sont aisément évitables avec la maintenance prédictive.

L'intelligence artificielle est la clé de voûte de la maintenance prédictive dans l'industrie manufacturière. Alors que les capteurs fournissent des données brutes comme la pression, les vibrations ou la température, ce sont les algorithmes IA qui décèlent les modèles et les corrélations cachés. Les modèles d'apprentissage automatique analysent en permanence les flux de données entrants, les comparent aux valeurs historiques et identifient les moindres écarts susceptibles d'indiquer une usure ou une défaillance.

La véritable force de l'IA réside dans sa capacité à apprendre et à s'adapter. À chaque cycle, les algorithmes s'affinent, de même que les prédictions s'améliorent avec le temps. Au lieu de simplement réagir aux alarmes, les entreprises reçoivent des recommandations exploitables sur le composant à risque, sur les dates d'entretien et sur les moyens d'éviter les immobilisations.

Cette approche proactive transforme la maintenance en un outil stratégique. Les pannes sont évitées, les pièces de rechange organisées "juste à temps" et les ressources de maintenance déployées précisément là où elles sont nécessaires. L'IA transforme la maintenance prédictive, la faisant passer de concept théorique à solution pratique et évolutive qui stimule l'OEE, réduit les coûts et accroît la compétitivité.

La maintenance prédictive en pratique : la surveillance

Les outils classiques, y compris l'enregistrement des données d'exploitation ou des machines, servent depuis longtemps aux fonctions de diagnostic et d'analyse des causes profondes.

Toutefois, ils présentent certains inconvénients par rapport à la maintenance prédictive :

  • Ils passent à la trappe de nombreuses données et corrélations
  • Ils sont beaucoup trop complexes et trop coûteux en termes de programmation
  • Ils ne fournissent pas de données prospectives
  • Ils ne prennent pas de mesures à un stade précoce

La solution : Festo AX Industrial Apps

Avec des applis IA normalisés dédiées à la maintenance prédictive, Festo rend la maintenance prédictive accessible et évolutive pour tous. L'une de ces applis est Festo AX Motion Insights Pneumatic, l'application IA pour les cylindres pneumatiques de tous les fabricants. L'appli détecte immédiatement les anomalies et les dysfonctionnements des entraînements pneumatiques ou de la chaîne de commande, ce qui éviter les immobilisations liées à la défaillance d'un composant. Une autre appli est Festo AX Motion Insights Electric, une solution prête à l'emploi dédiée à la surveillance des entraînements électriques.

Festo AX Motions Insights Pneumatic points forts :

  • Surveillance continue de l'usure et des anomalies de la chaîne d'entraînement pneumatique
  • Connectivité via un PLC
  • Prêt à l'emploi : aucune expertise en science des données n'est requise
  • Affichage et accès simples à l'aide d'un navigateur
  • Compatible avec les entraînements, quel que soit le fabricant, une seule application standard pour tout