Intégration de l’IA

Chez Festo, nous souhaitons que les entreprises de toutes tailles puissent bénéficier des technologies innovantes telles que l’intelligence artificielle (IA). C’est pourquoi nous permettons aux fabricants d’équipements d’origine (OEM) de mettre en œuvre rapidement de nouveaux modèles commerciaux, sans nécessiter des années de développement.

L’IA ne se limite pas aux nouveaux appareils et contrôleurs. Des solutions de modernisation (rétrofit) sont également disponibles pour les systèmes existants. De nombreuses applications d’IA que nous proposons sont compatibles avec les lignes de production actuelles. Parfois, l’ajout de capteurs est nécessaire, mais souvent, les dispositifs dotés d’IA peuvent fonctionner en mode rétrofit. Cela est particulièrement vrai pour la maintenance prédictive, qui repose sur une surveillance numérique.

Un exemple simple : un composant « non intelligent » peut devenir intelligent grâce à un code QR. En le scannant, il est associé à un jumeau numérique dans une base de données structurée. Ces composants constituent les éléments de base des machines intelligentes.

Rendre l’IA accessible

L’interaction entre l’humain et l’intelligence artificielle – l’interface homme-machine – est essentielle pour son adoption. Les utilisateurs doivent percevoir l’IA comme un complément à leur expertise, et non comme un substitut. En général, cette interaction se fait via un tableau de bord affichant des données claires et structurées.

Dans le cadre de la maintenance prédictive, l’IA aide par exemple à relier les entrées/sorties des automates (PLC I/O) à des actionneurs spécifiques. Toutefois, les compétences humaines restent indispensables pour les ajustements et les réparations sur site.

L’IA contribuera de plus en plus à la performance globale de la production. Ses analyses et recommandations améliorent la prise de décision et optimisent les processus. La technologie est déjà disponible.

Festo Automation Experience (Festo AX) propose des solutions logicielles pour les lignes de production ainsi que pour des applications autonomes. Grâce à ces outils, les entreprises peuvent accroître leur productivité, économiser de l’énergie, éviter les pertes de qualité et développer de nouveaux modèles économiques basés sur l’analyse des données.

La mentalité IA

L’intelligence artificielle (IA) ne représente pas seulement une évolution technologique, mais aussi une transformation organisationnelle. Pour exploiter pleinement son potentiel, une collaboration étroite entre les départements IT et opérations est indispensable.

Les collaborateurs doivent apprendre à connaître l’IA et expérimenter eux-mêmes les bénéfices qu’elle peut apporter. Un modèle d’entreprise axé sur l’IA exige non seulement de nouvelles compétences, mais aussi un changement de mentalité.

Adopter cette nouvelle approche est essentiel pour rester compétitif dans un environnement industriel en constante évolution.

Conclusion

L’intelligence artificielle (IA) va transformer le contrôle des machines en apportant une efficacité, une prévisibilité et une optimisation sans précédent.

La technologie est déjà disponible et permet aux fabricants de produire de manière plus intelligente, en tirant pleinement parti des connaissances et compétences humaines.

Chez Festo, nous continuons à stimuler le progrès technique et à accompagner nos clients dans l’exploration des possibilités offertes par l’IA.