Un bloc de montage en batterie fluidique achemine les liquides ou les gaz dans des canaux internes plutôt que de s’appuyer uniquement sur des tubulures externes, des raccords et des connexions manuelles. Concrètement, cela transforme le circuit fluidique en un composant ou un sous-ensemble clairement défini. Cela permet d’obtenir un circuit plus compact, plus facile à reproduire et à valider avant la mise en production.

Un bloc de montage en batterie peut être un simple bloc d’acheminement ou devenir un élément d’une architecture fluidique intégrée avec des distributeurs, des raccords, des capteurs ou des composants de régulation de pression. Il offre plus de structure que les tubulures seules, c’est pourquoi les ingénieurs évaluent souvent un bloc de montage en batterie fluidique.

Les tubulures ne sont pas dépassées. Impliquez-les dans la comparaison lorsque votre système a besoin de flexibilité plutôt que d’intégration. C’est courant au début du développement, dans les installations de recherche et dans les configurations simples où le circuit fluidique change encore fréquemment.

Une configuration basée sur des tubulures peut encore être efficace si :

  • L’acheminement est simple et facile à inspecter
  • La configuration exige des modifications fréquentes
  • L’appareil reste encore au stade de preuve de concept préliminaire
  • L’effort d’assemblage doit rester gérable
  • L’encombrement n’est pas encore un facteur limitant
  • Le nombre de raccords et d’interfaces externes reste faible
  • La rapidité de mise en place du prototype est plus importante que la répétabilité de la production

Au cours des premières phases de conception et de prototypage, les tubulures peuvent justement vous offrir la liberté dont vous avez besoin. Cela devient risqué lorsque cette liberté se traduit par des variations au niveau de l’assemblage, des contraintes d’espace ou des incertitudes quant au passage à l’échelle.

Un bloc de montage en batterie fluidique convient lorsque les tubulures compliquent la construction, le test, la maintenance ou la mise à l’échelle du système.

Pour déterminer si un bloc de montage en batterie fluidique est la bonne solution, n’oubliez pas de considérer les points ci-dessous. Chaque point pris individuellement peut ne pas justifier un bloc de montage en batterie, mais plusieurs combinés peuvent rendre la comparaison intéressante :

  • Les tubulures sont difficiles à assembler de manière répétable
  • L’encombrement de l’appareil doit être réduit
  • Les connexions externes augmentent le nombre de points de fuite potentiels
  • Le volume mort est plus difficile à gérer
  • Le nettoyage, l’entretien ou l’accès deviennent plus difficiles
  • Les bulles piégées ou les phénomènes d’entraînement nécessitent une analyse de conception plus approfondie
  • Le passage du prototype à la production nécessite des étapes d’assemblage plus reproductibles

En général, le recours aux tubulures diminue lorsqu’un dispositif de DIV ou de diagnostic au point d’intervention passe de la phase de développement du test à une architecture système plus aboutie. Une tubulure ouverte peut être efficace tant que le test est encore en cours d’évolution. Cependant, lorsque la conception doit s’intégrer dans un boîtier plus compact ou exige un assemblage reproductible alors que les volumes de production augmentent, il devient plus difficile de justifier le maintien de la même configuration de tubulures.

À ce stade, la question n’est plus « Pouvons-nous faire fonctionner cette approche ? », mais « Cette approche peut-elle être transposée à grande échelle pour former une architecture d’appareil fiable ? »

Un bloc de montage en batterie fluidique bien adapté peut aider à rendre le circuit fluidique plus clair, plus compact et plus répétable. Cela peut également réduire le nombre de raccordements externes par rapport à une architecture reposant sur de nombreuses tubulures, tout en facilitant la reproductibilité de l’assemblage du bloc de montage en batterie, aussi bien pour les prototypes que pour la production en série. Cela peut s’avérer utile lors de l’analyse de la conception en termes de volume mort, d’interfaces et d’accès pour la maintenance. Cela peut également simplifier l’intégration des composants lorsque des distributeurs, raccords ou capteurs doivent être positionnés près du circuit fluidique.

Le bloc de montage en batterie doit être adapté à l’application. La compatibilité des fluides, les conditions de fonctionnement, la géométrie des canaux, le choix des matériaux, les besoins en validation et la stratégie de production jouent tous un rôle.

Avant de choisir une conception de bloc de montage en batterie fluidique, concentrez-vous sur les choix qui ont une incidence sur l’encombrement, la complexité de l’assemblage, l’adéquation des matériaux et la faisabilité du passage à l’échelle. Une première comparaison claire peut permettre de déterminer quelles options méritent d’être étudiées en détail avant que votre équipe ne consacre du temps à leur développement.

Technologie de bloc de montage en batterie

Commencez par comparer le procédé de fabrication de base. Les approches telles que les blocs de montage en batterie usinés, moulés, imprimés en 3D et assemblés doivent être évaluées en tenant compte des exigences du circuit fluidique, notamment la complexité des canaux, le stade de développement du prototype, l’encombrement et les objectifs de production.

Technologie d’assemblage

Si un bloc de montage en batterie assemblé est envisagé, examinez la manière dont les couches sont assemblées et les conséquences pour votre application. Un bloc de montage en batterie assemblé par diffusion peut mériter une analyse lorsque l’acheminement interne compact et multicouche, les chambres internes ou des couches sans adhésif sont des critères importants.

Choix des matériaux

Le choix des matériaux doit convenir au média et aux conditions de fonctionnement. Un bloc de montage en batterie en PMMA peut convenir lorsque la transparence du matériau ou la possibilité d’une inspection visuelle sont essentielles. Un bloc de montage en batterie en PEI peut être une bonne option si des exigences thermiques ou chimiques élevées doivent être satisfaites.

Modèle de fournisseur

Enfin, comparez les capacités des fournisseurs. Certains projets exigent un seul bloc de montage en batterie. Pour d’autres projets, un accompagnement peut être requis au niveau de l’ingénierie et de l’ensemble de la solution fluidique, notamment pour les distributeurs, les raccords, les tubulures, les capteurs, la régulation de pression, l’assemblage et les essais.