Un collecteur fluidique achemine les liquides ou les gaz dans des canaux internes plutôt que de s’appuyer uniquement sur des tubulures externes, des raccords et des connexions manuelles. Concrètement, cela transforme le circuit fluidique en un composant ou un sous-ensemble clairement défini. Cela permet d’obtenir un circuit plus compact, plus facile à reproduire et à valider avant la mise en production.
Un collecteur peut être un simple bloc d’acheminement ou devenir un élément d’une architecture fluidique intégrée avec des distributeurs, des raccords, des capteurs ou des composants de régulation de pression. Il offre plus de structure que les tubulures seules, c’est pourquoi les ingénieurs évaluent souvent un collecteur fluidique.
Les tubulures ne sont pas dépassées. Impliquez-les dans la comparaison lorsque votre système a besoin de flexibilité plutôt que d’intégration. C’est courant au début du développement, dans les installations de recherche et dans les configurations simples où le circuit fluidique change encore fréquemment.
Une configuration basée sur des tubulures peut encore être efficace si :
Au cours des premières phases de conception et de prototypage, les tubulures peuvent justement vous offrir la liberté dont vous avez besoin. Cela devient risqué lorsque cette liberté se traduit par des variations au niveau de l’assemblage, des contraintes d’espace ou des incertitudes quant au passage à l’échelle.
Ce blog vous donne les premiers points à comparer. Le guide de solution vous accompagne vers l’étape suivante et aide votre équipe à analyser les tubulures, les technologies de bloc de montage en batterie, les méthodes d’assemblage, les matériaux et les modèles de fournisseurs avant de définir une approche de conception.
Utilisez-le comme un filtre pratique pour votre prochaine analyse interne ou votre discussion avec un fournisseur. Vous obtiendrez ainsi des réponses plus précises, une meilleure vue d’ensemble des compromis à faire et une base plus structurée pour déterminer quelle architecture fluidique mérite d’être étudiée plus en profondeur.
Comparez vos optionsUn collecteur fluidique convient lorsque les tubulures compliquent la construction, le test, la maintenance ou la mise à l’échelle du système.
Pour déterminer si un collecteur fluidique est la bonne solution, n’oubliez pas de considérer les points ci-dessous. Chaque point pris individuellement peut ne pas justifier un collecteur, mais plusieurs combinés peuvent rendre la comparaison intéressante :
En général, le recours aux tubulures diminue lorsqu’un dispositif de DIV ou de diagnostic au point d’intervention passe de la phase de développement du test à une architecture système plus aboutie. Une tubulure ouverte peut être efficace tant que le test est encore en cours d’évolution. Cependant, lorsque la conception doit s’intégrer dans un boîtier plus compact ou exige un assemblage reproductible alors que les volumes de production augmentent, il devient plus difficile de justifier le maintien de la même configuration de tubulures.
À ce stade, la question n’est plus « Pouvons-nous faire fonctionner cette approche ? », mais « Cette approche peut-elle être transposée à grande échelle pour former une architecture d’appareil fiable ? »
Un collecteur fluidique bien adapté peut aider à rendre le circuit fluidique plus clair, plus compact et plus répétable. Cela peut également réduire le nombre de raccordements externes par rapport à une architecture reposant sur de nombreuses tubulures, tout en facilitant la reproductibilité de l’assemblage du collecteur, aussi bien pour les prototypes que pour la production en série. Cela peut s’avérer utile lors de l’analyse de la conception en termes de volume mort, d’interfaces et d’accès pour la maintenance. Cela peut également simplifier l’intégration des composants lorsque des distributeurs, raccords ou capteurs doivent être positionnés près du circuit fluidique.
Le collecteur doit être adapté à l’application. La compatibilité des fluides, les conditions de fonctionnement, la géométrie des canaux, le choix des matériaux, les besoins en validation et la stratégie de production jouent tous un rôle.
Avant de choisir une conception de collecteur fluidique, concentrez-vous sur les choix qui ont une incidence sur l’encombrement, la complexité de l’assemblage, l’adéquation des matériaux et la faisabilité du passage à l’échelle. Une première comparaison claire peut permettre de déterminer quelles options méritent d’être étudiées en détail avant que votre équipe ne consacre du temps à leur développement.
Commencez par comparer le procédé de fabrication de base. Les approches telles que les collecteurs usinés, moulés, imprimés en 3D et les Bonded Manifolds doivent être évaluées en tenant compte des exigences du circuit fluidique, notamment la complexité des canaux, le stade de développement du prototype, l’encombrement et les objectifs de production.
Si un Bonded Manifold est envisagé, examinez la manière dont les couches sont assemblées et les conséquences pour votre application. Un Diffusion Bonded Manifold peut mériter une analyse lorsque l’acheminement interne compact et multicouche, les chambres internes ou des couches sans adhésif sont des critères importants.
Le choix des matériaux doit convenir au média et aux conditions de fonctionnement. Un collecteur en PMMA peut convenir lorsque la transparence du matériau ou la possibilité d’une inspection visuelle sont essentielles. Un collecteur PEI peut être une bonne option si des exigences thermiques ou chimiques élevées doivent être satisfaites.
Enfin, comparez les capacités des fournisseurs. Certains projets exigent un seul collecteur. Pour d’autres projets, un accompagnement peut être requis au niveau de l’ingénierie et de l’ensemble du collecteur notamment pour les distributeurs, les raccords, les tubulures, les capteurs, la régulation de pression, l’assemblage et les essais.
Souhaitez-vous échanger sur votre approche de conception fluidique ou commencer à structurer votre projet avant de définir la configuration ? Partagez avec nous vos exigences actuelles, vos questions ou votre concept préliminaire. Nous pouvons vous aider à déterminer quelle architecture, quelles options de matériaux et quel niveau d’intégration examiner en priorité.