La question de savoir si une pneumatique standard suffit ou si une solution régulée est pertinente dépend des exigences réelles du processus. Ce guide montre quels critères sont déterminants lors du choix et quand une analyse approfondie de Controlled Pneumatics est judicieuse.
La pneumatique standard convient aux applications simples et stables avec des positions finales définies et des conditions constantes.
1. Tâches simples de commutation et de déplacement
Elle est généralement suffisante lorsque des positions finales définies suffisent, que la pression reste constante, qu’aucun ajustement continu n’est nécessaire et que les processus sont simples et répétables.
2. Conditions de processus stables
Des réglages fixes suffisent souvent lorsque les pièces à usiner sont constantes, les variations de charge sont faibles, les conditions ambiantes sont stables, les tolérances sont larges et les changements de produits sont rares.
3. Exigences modérées en matière de précision
Ce qui importe, ce n’est pas la précision maximale possible, mais l’écart admissible dans le processus.
4. Quand la pneumatique standard est le meilleur choix
Elle convient lorsque des fonctions simples et stables sont plus importantes qu’une régulation continue, que les données de processus ou qu’une qualité de régulation optimale.
Controlled Pneumatics devient pertinente lorsque les grandeurs du processus doivent non seulement être réglées, mais également régulées activement pendant le fonctionnement. L’application est essentielle, pas la technologie.
1. Exigences strictes en matière de précision et de répétabilité
Une solution régulée est pertinente lorsque des tolérances strictes, des résultats reproductibles et une qualité stable sont nécessaires malgré des conditions changeantes. Le niveau de précision requis pour le processus est déterminant.
2. Charges variables et perturbations
Controlled Pneumatics peut compenser activement les écarts lorsque les conditions de processus évoluent pendant le fonctionnement. Cela concerne par exemple différents types de pièces à traiter, des propriétés variables des matériaux, des charges fluctuantes ou des influences extérieures telles que des variations de pression et de frottement. Malgré ces variations, la régulation garantit que les paramètres de processus souhaités restent stables et que des résultats constants sont obtenus.
3. Produits variables et changements fréquents
En cas de changements fréquents de produits, des paramètres numériques ajustables peuvent réduire les réglages manuels et les erreurs. Cela permet de réduire les temps de changement de série et d’adapter plus rapidement les processus aux nouvelles exigences. L’intérêt dépend fortement de la fréquence des changements et de la charge de travail actuelle.
4. Besoin de régulation continue
Une solution régulée est pertinente lorsque les dimensions du processus varient, que des valeurs intermédiaires sont nécessaires ou que les écarts doivent être corrigés automatiquement. La question centrale est la suivante : une commande fixe suffit-elle ou le processus doit-il réagir ?
5. Données de processus pour plus de transparence
Les données de processus disponibles créent de la transparence et peuvent fournir des informations sur l’état de santé de l’application et de la machine. Les systèmes de régulation favorisent ainsi le diagnostic, la documentation et l’assurance qualité. Ils sont utiles lorsque les valeurs de processus et les états des machines ou installations doivent être compréhensibles, que les écarts doivent être détectés tôt ou que les valeurs réelles des processus doivent être intégrées dans la commande. Cependant, une véritable valeur ajoutée ne peut être générée que si ces données sont activement analysées et utilisées de manière ciblée.
Avant de faire un choix, il est nécessaire de déterminer clairement quelle grandeur régit le processus. Controlled Pneumatics peut piloter la pression, le débit ou le mouvement.
Pression
Pertinent lorsque la pression agit directement sur la force ou la qualité. Il convient de déterminer la plage de fonctionnement, l’écart admissible, le temps de réaction ainsi que les éventuelles grandeurs perturbatrices.
Débit
Détermine la vitesse et l’alimentation. Il convient de déterminer le débit, le comportement de la valeur de consigne, les fluctuations et la dynamique.
Mouvement
L’essentiel est de savoir si seules les positions finales ou également les valeurs intermédiaires sont pertinentes. Il peut notamment s’agir de vitesses variables, de positions intermédiaires, de profils de mouvement différents ou de charges variables.
La pneumatique standard est idéale pour des applications stables et simples avec des états clairs. Controlled Pneumatics devient intéressante lorsque les processus varient, doivent être régulés avec précision ou s’adapter de manière dynamique. La décision ne dépend pas de la technologie, mais de la mesure dans laquelle le processus doit réagir aux variations, en termes de rapidité et de précision.