L’automobile d’aujourd’hui est l’exemple même d'une automatisation parfaite des processus. De la plus petite vis à la plus grande tôle, et de la première seconde de la fabrication au test de performance final du moteur, des milliers d’opérations s’enchaînent parfaitement les unes après les autres. Les progrès de l’automatisation améliorent la qualité des produits. Plus les process sont sûrs et fiables, plus les frais courants de maintenance et d’immobilisation des installations baissent également.

Pour une entreprise telle que NSM Magnettechnik GmbH, constructeur de systèmes de convoyage fabriqués sur mesure, l’accroissement de la sécurité des process est donc un argument concurrentiel de poids dans sa collaboration avec les grandes entreprises du secteur automobile. Pour une nouvelle installation d’empilage de tôles, les experts misent sur une combinaison prête-à-installer constituée du distributeur VUVG et du vérin normalisé DSBC à amortissement de fin de course autoajusté PPS. Cette solution prête-à-installer et produite en 500 exemplaires assure un amortissement exact et des mouvements synchrones.



Petits moyens, grand impact
Ce sont souvent les choses présumées petites qui ont de grands effets, par exemple, le changement de vérins pneumatiques dans une empileuse de flans (découpes de tôle). Si l’on veut qu’ils se transforment ultérieurement en parfaits éléments de carrosserie, tels que pavillons, portières, capots et hayons, la découpe optimale n’est pas la seule à jouer un rôle essentiel.

Il également vital de ne pas commettre d’erreurs à la dépose et à l’empilage des flans. Si un seul des 500 vérins pneumatiques transfère la tôle (transportée par bande magnétique) sur la pile au mauvais moment ou avec la mauvaise course, la forme est défectueuse et la qualité du produit en pâtit. Alors que sur les anciennes installations, l’opération de transfert était assurée par des vérins DNCB à amortissement PPV à réglage manuel, le passage aux nouveaux vérins DSBC à amortissement PPS autoajusté a permis d’augmenter sensiblement la sécurité du processus.