Lors du développement des premiers prototypes, il est crucial d’avoir un certain degré de liberté. Cela permet aux ingénieurs de tester différentes configurations, de modifier la position des composants et d’ajuster les parcours d’écoulement à mesure que le test, le procédé ou le concept d’appareil évolue. Les tubulures offrent cette liberté. Visible, accessible et rapide à modifier.

Cependant, une architecture qui fonctionne sur un banc d’essai peut être moins flexible lorsqu’elle est intégrée dans un appareil compact. Un nombre croissant de canaux, de fonctions, de distributeurs, de capteurs et d’interfaces doit être intégré dans un espace toujours plus réduit. L’acheminement des fluides commence à devenir un frein à l’utilisation, à la facilité de nettoyage et à la répétabilité de la production.

Le problème s’aggrave par étapes :

Une fonction ajoutée nécessite une tubulure, un raccord ou un connecteur supplémentaire.
Un changement de conception modifie l’acheminement et crée de nouveaux rayons de courbure ou des problèmes d’accès.
Une interface supplémentaire crée un autre point de fuite potentiel.
Une étape manuelle ajoute une autre variation potentielle lors de l’assemblage.

Au début, chaque changement semble gérable. Mais une fois réunis, ils peuvent créer un circuit fluidique difficile à assembler, à nettoyer et à reproduire. C’est à ce moment-là que l’acheminement cesse d’être une simple tâche de conception pour devenir un enjeu architectural.

Un trop grand nombre de connexions fluidiques ne pose généralement pas de problème évident dans l’immédiat. Plus souvent, ils ajoutent de petites variations qui sont plus difficiles à gérer avec le temps. Un raccord ici, un tube plus long là, un détour autour d’un capteur, un espace exigu derrière un distributeur. Chaque décision peut avoir du sens individuellement, mais l’effet combiné peut rendre la conception moins fiable et plus difficile à reproduire.

Surveillez ces risques :

  • Risque de fuite : chaque connexion manuelle peut ajouter un nouveau point de fuite potentiel
  • Volume mort : les espaces internes inutilisés peuvent affecter l’utilisation des réactifs, la manipulation des échantillons et le temps de réponse
  • Bulles piégées : des circuits et transitions complexes peuvent nuire à la cohérence du flux et entraîner des résultats peu clairs
  • Contamination croisée : les zones difficiles à nettoyer peuvent augmenter le risque de transfert entre les échantillons ou le média
  • Erreurs d’assemblage : des tubulures similaires, des raccordements répétés et un accès limité peuvent accroître le risque de défaillance
  • Effort de maintenance : un acheminement dense peut ralentir l’inspection, le remplacement ou la maintenance
  • Contrainte liée à l’encombrement : les tubulures peuvent occuper un espace qui devrait être consacré aux fonctionnalités du dispositif, à son ergonomie ou à sa miniaturisation.

Dans les diagnostics et les appareils compacts de sciences de la vie, ces problèmes peuvent compromettre le travail d’ingénierie. Plus important encore, ils peuvent avoir une incidence sur la fiabilité des tests, la confiance des utilisateurs et l’aptitude à la production. L’appareil peut encore fonctionner, mais cela ne signifie pas que l’architecture est réellement fonctionnelle.

Un problème au niveau de l’architecture fluidique entraîne souvent plusieurs petits désagréments. Aucun symptôme à lui seul ne signifie que la conception exige une nouvelle approche. Mais un schéma récurrent devrait indiquer qu’une analyse plus approfondie est nécessaire.

Répondez à ces questions pour un premier diagnostic :

L’acheminement prend-il plus de place que prévu ?

Si les tubulures et les raccords dominent la configuration interne, la miniaturisation peut devenir plus complexe, en particulier lorsque de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées.

Les résultats des tests varient-ils sans raison apparente ?

Les fuites, les bulles piégées, les volumes morts ou un écoulement irrégulier du liquide peuvent générer un bruit de fond pouvant être interprété comme une instabilité de l’essai ou du procédé.

Le nettoyage est-il trop fastidieux ?

Si la facilité de nettoyage dépend de procédures de rinçage complexes ou d’un accès manuel, le circuit fluidique peut ne pas répondre aux futurs besoins de validation.

La réplication ralentit-elle en raison des modifications de l’acheminement ?

Si l’acheminement doit être repensé chaque fois qu’un composant est déplacé, l’architecture peut ne pas être suffisamment stable pour le passage à l’échelle.

L’assemblage devient-il trop dépendant des compétences individuelles ?

Les configurations manuelles des tubulures peuvent être difficiles à reproduire lorsque la production nécessite de la cohérence.

Les distributeurs, capteurs ou composants de régulation de pression sont-ils difficiles à intégrer proprement ?

Si les composants sont placés autour du circuit fluidique plutôt qu’intégrés dans un système cohérent, la configuration peut compliquer l’étape de conception suivante.

Une analyse plus approfondie examine l’architecture fluidique complète : la manière dont les fluides circulent, nettoient et quittent le système, ainsi que la façon dont l’acheminement fluidique soutient l’assemblage, la maintenance et la production. Cela permet à l’équipe d’aller au-delà de la recherche de solutions ponctuelles à des problèmes isolés.

Cela implique de vérifier la pression ou la taille des canaux, les endroits où les fluides changent de direction, les interfaces susceptibles d’entraîner des risques de fuite évitables, ainsi que les zones de volume mort ou de bulles d’air susceptibles d’affecter la répétabilité des résultats. Cela signifie également examiner les sections difficiles à nettoyer, inspecter ou entretenir, et les fonctions qui nécessitent des distributeurs et capteurs intégrés.

L’objectif est de définir les exigences du circuit fluidique avant que l’équipe ne compare les technologies, les fournisseurs ou les options d’intégration. Les équipementiers en phase de démarrage, les équipementiers établis et les prestataires de services d’ingénierie bénéficient ainsi d’une base plus claire pour prendre leur prochaine décision de conception.

Une fois les exigences clairement définies, la prochaine étape n’est pas de choisir immédiatement une technologie. Il s’agit de rassembler toutes les informations permettant une comparaison pertinente des différentes technologies : médias utilisés, plage de pression et de débit, géométrie des canaux, compatibilité des matériaux, besoins en matière de nettoyage, points d’intégration et perspectives de production.

Ceci permet à l’équipe de vérifier si le problème reste gérable avec des améliorations de l’acheminement ou si l’architecture fluidique nécessite une approche plus structurée avant que le projet n’évolue vers la validation et l’outillage ou ne passe en production.

L’équipe peut alors comparer les différentes options d’acheminement. Cela peut inclure une configuration améliorée des tubulures, un bloc de montage en batterie fluidique dédié ou une solution fluidique intégrée plus large. Pour les équipes qui considèrent que les canaux internes compacts et l’assemblage propre des matériaux sont des critères pertinents, une présentation des Diffusion Bonded Manifolds peut les aider à déterminer si cette option doit être incluse dans leur comparaison. L’intérêt réside dans la comparaison des différentes options au regard des contraintes réelles de l’appareil, plutôt que de privilégier une technologie en particulier par principe.