Les pertes d’énergie ne peuvent pas être réduites efficacement si elles restent cachées dans les opérations quotidiennes. Dans de nombreux environnements de production, les données sur l’énergie sont déjà collectées, mais elles sont souvent réparties entre des machines, lignes, capteurs et systèmes locaux variés.
Il devient alors difficile d’identifier où l’énergie est utilisée, où se situent les pertes et quelles actions entreprendre. Une ligne peut consommer plus d’énergie que prévu, mais sans contexte, il est difficile de déterminer si cela est dû aux besoins normaux de la production, à une inactivité, à une fuite d’air comprimé ou à un état de fonctionnement inefficace de la machine.
Le suivi énergétique en production crée cette visibilité. Il connecte les données pertinentes, facilite la comparaison de la consommation et aide les équipes à identifier plus tôt les anomalies.
L’objectif n’est pas seulement d’afficher des données. Il est de transformer les données énergétiques en une base pratique pour l’action : détecter les pertes, hiérarchiser les mesures et vérifier si les améliorations réduisent la consommation au fil du temps.
Dans de nombreux environnements de production, des données utiles sont déjà collectées, notamment sur la consommation d’énergie, le débit d’air comprimé, la pression, les états des machines ou les données au niveau des lignes. Mais ces données sont souvent stockées dans différents systèmes ou uniquement disponibles localement. Ainsi, les équipes disposent de points de données, mais pas d’une vue d’ensemble partagée.
La consommation d’énergie varie en fonction de la vitesse de la ligne, de l’état de la machine, des changements de configuration, des phases d’inactivité et des cycles de production. Sans ce contexte, il est difficile de comparer l’utilisation entre les lignes, les machines ou les équipes. Les équipes peuvent constater que la consommation est élevée, mais pas si elle est attendue ou anormale.
Les équipes énergie, maintenance, production et gestion des installations examinent souvent des données différentes. Il devient alors plus difficile de s’accorder sur les priorités et d’agir rapidement. Une vue commune du suivi énergétique permet aux équipes de disposer des mêmes faits afin qu’elles puissent discuter et décider quelles pertes doivent être analysées en priorité.
Le suivi énergétique devient plus efficace lorsqu’il démarre dans les bonnes zones. Au lieu de tout mesurer en même temps, les entreprises devraient se concentrer sur les systèmes d’alimentation, les machines ou les lignes de production où les pertes sont susceptibles d’avoir le plus grand impact.
Les points de départ courants incluent :
Identifiez les schémas récurrents tels qu’une forte consommation pendant les périodes d’inactivité, une charge de compresseur inattendue ou des différences entre des lignes comparables.
Un point de départ efficace combine pertinence technique avec des valeurs commerciales telles que l’impact sur les coûts, l’effort de maintenance, la fréquence du problème et le potentiel de mise à l’échelle.
Beaucoup d’entreprises n’ont pas besoin de démarrer le suivi énergétique de zéro. Les capteurs de débit, les capteurs de pression, les compteurs d’énergie, les API ou les commandes de machines fournissent peut-être déjà des données très utiles.
Le défi consiste à combiner ces données et à les rendre accessibles dans une structure partagée. Dans les environnements de production complexes, une ligne peut inclure plusieurs sections de machines, chacune ayant ses propres points de données et interfaces.
Lorsque les données sont isolées, la consommation énergétique ne peut être visualisée que localement. Une fois la connexion effectuée, les équipes peuvent comparer la consommation entre les lignes, les machines et les états de fonctionnement.
Ceci facilite la mise en œuvre d’un premier projet pilote ainsi que l’extension de l’approche à d’autres machines, lignes ou systèmes d’alimentation.
Les pertes d’air comprimé se manifestent souvent par des schémas récurrents d’écoulement, de pression ou de consommation inhabituels. Le suivi énergétique aide les équipes à identifier lorsque la demande ne correspond pas à l’état de fonctionnement attendu, par exemple pendant les phases d’inactivité, les phases non productives ou après l’arrêt de la production.
Une perte d’énergie n’est pas toujours causée par une fuite. Une consommation élevée peut également être le signe de frictions, d’inefficacité des machines ou de conditions de fonctionnement variables. En comparant les données énergétiques sur des équipements ou états de production similaires, les équipes peuvent identifier les zones nécessitant une analyse approfondie.
Une consommation élevée ne signifie pas automatiquement qu’il y a un problème. Elle peut être liée à la charge de production, à l’état de la machine, aux changements ou à d’autres conditions de fonctionnement. Le suivi énergétique assisté par l’IA aide les équipes à interpréter les données dans leur contexte, afin de distinguer une demande normale d’un schéma de perte anormal.
La visibilité est bénéfique uniquement si elle mène à une action. Une fois que les pertes énergétiques, les schémas récurrents de consommation inhabituels ou les anomalies liées aux fuites deviennent visibles, les équipes ont besoin d’un processus clair pour décider ce qu’il faut investiguer en premier.
Les actions les plus pertinentes sont généralement celles qui présentent :
Le suivi énergétique associé à la maintenance aide à boucler la boucle : détecter un problème, enquêter sur la cause, prendre des mesures correctives et vérifier si la consommation s’est améliorée.
Au fil du temps, le suivi énergétique se transforme en un processus d’amélioration continue. Il devient plus facile de détecter les pertes, de prioriser les actions et de suivre les résultats.
Un projet pilote devrait commencer par une question spécifique : Quelle perte doit être mise en évidence ? Il peut s’agir d’une fuite d’air comprimé, d’une consommation en période d’inactivité, d’une utilisation énergétique sur des lignes comparables ou des inefficacités dans une zone de production sélectionnée. Un cas d’utilisation clair permet de maintenir le projet sur la bonne voie.
Le premier projet pilote n’a pas besoin de couvrir l’ensemble de l’installation. Il est souvent plus efficace de commencer par une ligne, un appareil ou un groupe de machines où les bénéfices attendus sont importants. Ceci facilite la mise en œuvre des mesures et l’évaluation des résultats.
Avant de lancer le projet pilote, les équipes doivent convenir de la manière dont le succès sera mesuré. Parmi les indicateurs utiles figurent les pertes détectées, la réduction des efforts manuels, un temps de réponse plus rapide, une consommation réduite ou une visibilité améliorée dans les zones de production.
Un projet pilote réussi devrait créer plus qu’un dashboard ponctuel. Il devrait offrir une structure pouvant être étendue à des machines, lignes, systèmes d’alimentation ou sites supplémentaires à mesure que la valeur devient mesurable.
Suivre l’ensemble de l’installation dès le début peut rendre le projet complexe et difficile à évaluer. Une approche plus efficace consiste à commencer avec un cas d’utilisation clair, une zone de production ou un système d’alimentation à forte consommation.
Plus de données n’est pas toujours synonyme de meilleuresdécisions. Avant de collecter des données, les équipes doivent définir ce qu’elles souhaitent comprendre ou améliorer, comme les pertes d’air comprimé, la consommation en phase d’inactivité ou l’utilisation d’énergie sur des lignes comparables.
Les dashboards sont bénéfiques uniquement lorsqu’ils facilitent le travail quotidien. Les équipes énergie, maintenance et production doivent être impliquées très tôt pour que la vue d’ensemble du suivi reflète les véritables enjeux opérationnels.
La consommation énergétique ne peut être interprétée correctement que lorsqu’elle est mise en relation avec les états de fonctionnement, les phases de production et la performance des machines. Sans ce contexte, les équipes peuvent confondre une demande normale avec des pertes anormales.
Le suivi énergétique ne doit pas s’arrêter lorsque le dashboard est en ligne. Le véritable bénéfice réside dans la mise en place d’un processus reproductible : détecter les pertes, prioriser l’action, vérifier les améliorations et mettre à l’échelle ce qui fonctionne.
Le suivi énergétique est bénéfique lorsqu’il transforme des données de production dispersées en une base commune pour l’action.