1. Pourquoi est-il important de réguler la pression ou le débit de manière optimale ?

Ulrich Sixt : Une automatisation efficace nécessite une coordination précise de ces deux grandeurs. Dans les systèmes pneumatiques, la pression et le débit sont indissociables. Un vérin ne se déplace pas seulement parce qu'il y a de la pression, il faut aussi que l'air circule le mettre en mouvement. Une régulation de la pression purement statique ne suffit donc pas.

Une réglementation bien adaptée présente plusieurs avantages à la fois. L'efficacité énergétique joue un rôle central, car un apport d'air comprimé trop important entraîne une consommation inutile et une augmentation des coûts. Les réducteurs de pression proportionnelle peuvent ici aider à contrôler avec précision le flux d'air et à ne fournir que la quantité nécessaire. Enfin, une régulation précise augmente la durée de vie des composants en évitant les variations de pression brusques, ce qui accélère l'usure des distributeurs et des actionneurs.

eBook: Controlled Pneumatics made simple ​

How to make your pneumatics digital, efficient and highly precise.​

Discover how Controlled Pneumatics opens up entirely new areas of application for regulating pressure, flow, and motion. Find out how proportional technology, sensors, and intelligent algorithms work together in a closed control loop to improve your processes. Gain valuable insights into how you can quickly and easily make your pneumatic systems more efficient, cost-effective, and powerful.​

Download now!

2. Quelles sont les évolutions de la régulation de la pression ou du débit et en quoi se distinguent-elles des systèmes conventionnels ?

Ulrich Sixt : La technologie proportionnelle, les capteurs et les algorithmes intelligents des systèmes automatisés modernes optimisent considérablement la précision et l'efficience. Les manodétendeurs à commande pneumatique ou électrique constituent l'un de ces développements. Ceux-ci adaptent le débit et la pression à une valeur de consigne ou à un signal externe, ce qui est intéressant lorsque des pressions différentes sont requises dans le processus. Les manodétendeurs proportionnels maintiennent la pression du système constante en temps réel, indépendamment des variations.

Dans de nombreuses applications, la pression et le débit sont encore contrôlés manuellement ou à l'aide de simples manodétendeurs. Ceux-ci ont fait leurs preuves, mais sont souvent insuffisants pour une plus grande précision et une meilleure efficience. Les distributeurs manuels, par exemple, nécessitent des réajustements réguliers, car ils ne réagissent pas automatiquement aux variations de pression.

3. Quels sont les avantages des distributeurs proportionnels modernes pour l'automatisation ?

Ulrich Sixt : La combinaison intelligente d'actionneurs hautement dynamiques, de capteurs et d'algorithmes de régulation permet une commande très précise de la pression, du débit et du mouvement. Elle devient ainsi automatisée, efficace et adaptable aux exigences de processus les plus diverses. C'est précisément ce principe que Festo a réussi à mettre en œuvre avec Controlled Pneumatics.

Les distributeurs proportionnels modernes fonctionnent en boucle fermée dynamique (Closed Loop), ce qui permet une adaptation continue aux changements de conditions. Des capteurs mesurent en permanence la pression actuelle et transmettent les valeurs à l'électronique. Celle-ci compare la valeur réelle mesurée avec la valeur de consigne prédéfinie et détecte immédiatement les écarts. Le distributeur réagit en temps réel et s'adapte automatiquement en augmentant ou en réduisant la pression afin de maintenir précisément la valeur souhaitée (Flow control). Les régulateurs de débit jouent un rôle crucial dans cette boucle de régulation. Ils veillent à ce que le débit soit dosé avec précision afin d'optimiser la consommation d'énergie tout en garantissant des performances constantes. Cette régulation intelligente assure des conditions de processus stables, réduit les pertes d'énergie et augmente l'efficience de l'ensemble de l'installation.

4. Quels sont les avantages d'une régulation intelligente de la pression ou du débit ?

Ulrich Sixt : Une régulation intelligente de la pression et du débit augmente l'efficience, la stabilité du processus et la disponibilité de l'installation. La régulation précise sans fluctuations optimise la consommation d'énergie et améliore la qualité du produit. Grâce à une pression constante, les composants pneumatiques sont protégés contre une sollicitation et une usure excessives. Cela augmente la sécurité du processus. L'adaptation automatisée permet en outre une régulation flexible pour différents matériaux et processus. Cela permet de réduire les frais d'exploitation sans compromettre les performances.

5. Comment une régulation intelligente de la pression ou du débit améliore-t-elle la sécurité des processus et l'assurance qualité ?

Ulrich Sixt : Dans la pratique, je vois régulièrement des variations de pression ou de débit entraîner des produits défectueux. Dans les secteurs sensibles comme l'industrie automobile, la technique médicale, l'industrie alimentaire et l'emballage, il est essentiel de disposer de processus stables afin d'éviter les rebuts et les retouches.

Voici un problème fréquent : celui des pressions différentes à différents postes de production, qui font qu'un vérin ne positionne pas exactement les composants ou qu'un joint d'étanchéité n'est pas comprimé avec la bonne force. Les distributeurs proportionnels à régulation fermée peuvent faire une grande différence dans ce domaine. Ils maintiennent la pression au niveau requis, indépendamment des variations de charge, de la pression d'entrée fluctuante ou des fuites. Conséquences en pratique:  des processus incohérents peuvent entraîner des taux de rebut élevés, et une régulation intelligente permet de les réduire considérablement.

Ma conclusion : si l'on veut améliorer la sécurité et la qualité des processus, on ne peut pas se passer d'une pression ou d'un débit précis et automatisé. Non seulement ils réduisent les erreurs, mais ils garantissent également une qualité constante des produits, moins de temps d'arrêt et une meilleure efficacité globale de l'installation.

6. Quels sont les potentiels que vous voyez en termes d'efficacité énergétique ?

Ulrich Sixt : L'air comprimé est l'une des formes d'énergie les plus chères dans l'industrie, car sa production par des compresseurs consomme beaucoup d'électricité. Cependant, de nombreux systèmes fonctionnent à une pression plus élevée que nécessaire, ce qui entraîne une consommation d'énergie inutile. Une réduction de la pression du système de 1 bar peut déjà réduire considérablement la consommation d'énergie.

Une régulation intelligente de la pression ou du débit garantit que seule la quantité d'air comprimé réellement nécessaire est fournie à tout moment. Alors que les systèmes traditionnels fonctionnent souvent à la pression maximale du système, les vannes proportionnelles modernes avec rétroaction du capteur adaptent dynamiquement la pression aux besoins réels. Cela permet de minimiser les pertes dues aux fuites, qui peuvent représenter jusqu'à 20 % de la consommation d'air comprimé dans de nombreuses entreprises. De plus, une commande adaptée aux besoins peut optimiser l'utilisation des compresseurs et réduire leur durée de fonctionnement. Cela se traduit directement par une réduction des coûts énergétiques. Dans les grandes installations, cela permet de réaliser des économies à cinq chiffres chaque année. Les entreprises qui misent sur des régulateurs de pression et de débit intelligents ne se contentent pas de réduire leur consommation d'énergie, elles augmentent en même temps la durabilité et l'efficacité opérationnelle.

7. Quel est le rôle de la numérisation dans la régulation de la pression ou du débit ?

Ulrich Sixt : L'un des principaux avantages des systèmes numériques est la disponibilité transparente des données. Grâce à IO-Link® ou à d'autres interfaces de bus de terrain, les valeurs de pression ou de débit peuvent être consultées à tout moment et optimisées de manière ciblée. Les entreprises peuvent ainsi détecter les pertes de pression ou les fuites à un stade précoce, avant qu'elles ne provoquent des défaillances. Dans la pratique, nous constatons que les entreprises équipées de systèmes en réseau peuvent réduire de manière significative leurs temps d'arrêt imprévus.

L'adaptation des processus devient également plus flexible. Dans les lignes de production modernes, les valeurs de pression ou de débit peuvent être ajustées automatiquement en fonction du matériau ou du produit, sans qu'un technicien sur place n'ait à intervenir manuellement.

En bref : les régulateurs de pression ou de débit numérisés garantissent une plus grande sécurité des processus, une réduction de la maintenance et une production flexible et évolutive. Miser sur les systèmes en réseau, c'est bénéficier d'une plus grande efficience, d'une plus grande transparence et d'un meilleur contrôle de l'ensemble de la production.

8. Où va le développement de la régulation de la pression ou du débit ?

Ulrich Sixt : Je vois essentiellement trois exigences pour le développement de la régulation de la pression et du débit : plus de précision, une meilleure efficacité énergétique et une numérisation accrue. L'intégration directe de capteurs dans les manodétendeurs réunit les techniques de mesure et de régulation en un seul composant. Cela permet de gagner de la place, de simplifier les installations et d'améliorer les temps de réaction.

Des secteurs sensibles comme ceux de la fabrication de semi-conducteurs ou de la technique médicale misent sur des technologies de distributeurs avancées. Les technologies piézoélectriques ou à entraînement avec bobine mobile, par exemple, permettent des régulations plus rapides, plus précises et plus efficaces. La troisième évolution est la régulation adaptative de la pression et du débit avec l'IA. À l'avenir, des algorithmes basés sur l'IA pourraient optimiser automatiquement les processus et les adapter aux exigences changeantes de la production.

9. Quelles sont vos recommandations aux entreprises qui souhaitent optimiser la régulation de leur pression ou de leur débit ?

Ulrich Sixt : Quiconque souhaite améliorer l'efficience, la stabilité des processus et les économies d'énergie dans la production devrait se pencher sur des concepts de régulation intelligents. Avec Controlled Pneumatics, Festo propose une solution qui combine la technologie proportionnelle, les capteurs et la régulation numérique afin de réguler la pression et le débit avec précision, efficacité énergétique et flexibilité.

Contrairement aux systèmes classiques avec des réglages fixes, Controlled Pneumatics adapte les valeurs en temps réel de manière dynamique. Cela permet d'améliorer la qualité de la production, de réduire la consommation d'air et de prolonger la durée de vie des composants. Pour tous ceux qui souhaitent approfondir le sujet, notre e-book offre un aperçu de la manière dont la régulation intelligente de la pression et du débit réduit les coûts, stabilise les processus et prépare les entreprises de manière optimale aux exigences futures.

10. Quel est le rôle de la maintenance prédictive dans la régulation de la pression ou du débit, et quels sont ses avantages ?

Ulrich Sixt : La maintenance prédictive joue un rôle crucial pour une régulation stable et efficace de la pression et du débit. Les mesures continues des capteurs de pression, de débit et de température permettent de détecter à temps les moindres écarts. Il est ainsi possible d'identifier rapidement l'usure ou les dysfonctionnements imminents et d'y remédier avant que des défaillances ne surviennent. Au lieu d'intervalles de maintenance rigides, on intervient exactement quand c'est nécessaire, ce qui permet de réduire les arrêts imprévus et les coûts de maintenance tout en prolongeant la durée de vie des composants.

Bien entendu, l'intégration de tels systèmes dans des installations existantes représente un défi, notamment en ce qui concerne le traitement et l'analyse des données. Mais avec les solutions numériques modernes, la maintenance prédictive devient de plus en plus la norme. Cela contribue de manière importante à une plus grande efficience, durabilité et sécurité des processus dans l'automatisation.

Nous remercions Ulrich Sixt pour les perspectives passionnantes qu'il nous a données sur le monde de la régulation de la pression et du débit. Son expertise montre comment les technologies intelligentes permettent non seulement de stabiliser les processus, mais aussi d'économiser de l'énergie et d'améliorer la qualité de la production. Les entreprises qui misent sur les vannes proportionnelles numériques et la technologie de régulation en réseau bénéficient d'une meilleure efficience, d'une maintenance prédictive et d'une flexibilité maximale. L'avenir de la pneumatique est plus intelligent que jamais.