De chirurgische systemen ‘QUBE’ en ‘QUBE pro’ zijn de technische assistenten bij uitstek voor oogchirurgen bij operaties tegen cataract (grijze staar, ook wel phaco genoemd) of aan het netvlies. Tijdens de eerste inbedrijfstelling programmeren de servicespecialisten van BYTEC samen met de oogchirurg elk apparaat, waarbij rekening wordt gehouden met hun individuele werkmethoden. Extra functies kunnen worden opgeroepen via acht voetschakelaars – inclusief veiligheidsfuncties. Hierdoor kunnen de chirurgen op een comfortabele en eenvoudige manier gebruik maken van de zeer nauwkeurige snij- en zuiginstrumenten die door de QUBE pro worden bestuurd. De precieze regeling van de druk in het operatiesysteem zelf wordt mogelijk gemaakt door piëzotechnologie. Snelschakelventielen verhogen de snijsnelheden.

Licht, geruisloos en nauwkeurig

Tijdens een cataractoperatie wordt de vertroebelde lens met behulp van een ultrasoon handvat verbrijzeld. Een uiterst nauwkeurig zuig- en spoelapparaat, dat via het proportionele MPYE-ventiel van Festo wordt aangestuurd, zuigt de lensfragmenten die hierbij ontstaan af. Tijdens deze procedure wordt het gewenste niveau van de infuusdruk geregeld via een Festo VEAB-piëzoventiel. Na spoeling en verwijdering van weefselresten brengt de chirurg de nieuwe heldere kunstlens in. De zeer nauwkeurige drukregeling wordt ook gebruikt bij chirurgie van het achterste segment van het oog, ook wel vitrectomie genoemd.

“Veiligheid komt op de eerste plaats van onze ontwikkelingsdoelen. Voor alle gebruikte componenten en systemen gaan we tot het uiterste van wat technisch haalbaar is tijdens de ontwikkelingsfase om aan het einde van het proces de certificeringen van keuringsinstellingen zoals de FDA te verkrijgen", meldt dipl.-ing. Paul Willi Coenen, Managing Director van BYTEC. Om deze reden zijn er ook extra redundante ventielen beschikbaar voor elke ventielfunctie.

De technische basis voor de meeste functies is een complete pneumatische stuureenheid bestaande uit magneet- en piëzoventielen. Deze zorgt voor de aandrijving van het chirurgisch gereedschap, de vacuümondersteunde afzuiging en het pompen van de vloeistoffen. Positieve eigenschappen van de piëzoventielen: ze zijn licht, geruisloos en nauwkeurig, hebben minder warmteontwikkeling en zijn praktisch slijtvast.

7500 coupes par minute

« Plus la vitesse de coupe est élevée, plus l'opérateur peut travailler en finesse et avec qualité avec le scalpel dans le segment postérieur de l'œil », explique P. W.Coenen, « c'est la raison pour laquelle nous cherchions des distributeurs autorisant ces vitesses de coupe élevées. » Sur la machine QUBE pro, les distributeurs à commutation rapide MHA2 de Festo peuvent atteindre jusqu'à 7500 coupes par minute, ce qui permet d'intervenir précisément avec le scalpel, l'outil de découpe des
tissus.

Harald Pauls, développeur du dispositif d’opération oculaire QUBE pro chez BYTEC, formule le constat suivant : « Nous parvenons à toucher aux limites techniques uniquement parce que nous nous associons à des partenaires pour chercher de nouvelles solutions. » Pour cela, il faut mettre en relation des spécialistes de disciplines extrêmement diverses, par exemple des médecins, des physiciens et des chimistes. « Mais les fournisseurs spécialisés dans les techniques d'automatisation sont particulièrement importants pour nous. Avec des temps de réaction très rapides, ils nous aident, pas à pas et dans le cadre d'une collaboration interactive, à préparer des produits comme QUBE pro pour la production en série », explique H. Pauls.

Technique d’intégration

Pour le système QUBE pro, Festo a développé en partenariat avec BYTEC un bloc de commande de distributeurs compact. L'utilisation de « techniques d'intégration » a ainsi permis de créer une plaque de raccords qui reçoit et protège les différentes connexions pneumatiques, sans tuyau, à l'aide de raccords. De plus, la technologie d'intégration a également permis d'inclure divers espaces vides et des silencieux. Dans un autre contexte, des pièces spéciales de petite taille auraient été nécessaires. Le bloc de commande exige ainsi 50 % d'espace de montage en moins par rapport à une solution conventionnelle comprenant beaucoup de tuyaux séparés pour chaque composant pneumatique. La plaque de raccords comprend une jonction centrale pour toutes les bobines et les signaux de capteur.

Autre avantage : grâce à des connexions prémontées et testées, un bloc de commande peut être intégré rapidement dans le dispositif d’opération QUBE pro. Le bloc de commande est compact, facilement accessible et peu bruyant. « Pour parvenir à ce résultat, notre collaboration avec Festo, notre partenaire pour ce projet, nous a beaucoup aidé. Ils ont su réagir rapidement à nos remarques avec des propositions créatives, contribuant ainsi fortement à la concrétisation de notre objectif commun », analyse H. Pauls, développeur du système QUBE pro chez BYTEC.

BYTEC Medizintechnik GmbH

Hermann-Hollerith-Str. 11
52249 Eschweiler
Allemagne

www.bytecmed.com

Domaine d'activité : fournisseur de services pour le développement et la production de technologies médicales pour dispositifs chirurgicaux, thérapeutiques et diagnostiques

  1. Cet article est paru dans le magazine clients Festo trends in automation 2.2018.