Cirkels in de lucht. Van links naar rechts. Op en neer. Volledig gewichtloos. Vrij als een vogel. Waar jong en oud vaak van dromen kan in Burgenland (Oostenrijk) werkelijkheid worden: Tijdens een luchtige vlucht op 22 meter hoogte met "Leonardo's vliegmachine" – slechts één van de vele attracties in het Familypark in St. Margarethen, die de ogen van de kinderen doet oplichten en plezier brengt voor het hele gezin. Ook de technici van het attractiepark hebben zich vermaakt tijdens een interne workshop die door Festo Training en Consulting direct ter plaatse in St. Margarethen werd georganiseerd. Twee dagen lang draaide alles rond de thema's "pneumatiek en elektropneumatiek" – en dit keer slechts aan de zijlijn rond draaimolens. En draaimolens zijn er genoeg in het Familypark niet ver van het Neusiedlermeer: het grootste pretpark van Oostenrijk biedt ongeveer 60 kleinere en grotere attracties op 145.000 vierkante meter.

Avontuurlijke veelzijdigheid

Van de nostalgische tocht met de stoomlocomotief door bossen en weilanden tot de spectaculaire rit in de achtbaan, het park leeft vooral van zijn veelzijdigheid. Niet voor niets zijn er vier onderwaterspeeltuinen, muziektheaters, restaurants, klimtuinen, die geopend zijn van ongeveer half maart tot eind oktober. Alleen al in 2016 dompelden 633.000 bezoekers zich onder in de avontuurlijke wereld van Burgenland – en de trend is al jaren stijgend. In 2018 viert het familiebedrijf zijn 50e verjaardag en is daarvoor het goed uitgerust. Of beter gezegd: goed opgeleid.

Speciale pneumatische omgeving

Samen met een specialist van Festo Training en Consulting gingen enkele medewerkers van het park op pad met een soort van ‘hoge baan met ventielen’. Twee dagen lang – helemaal zonder hoogtevrees en duizeligheid. Hiervoor zorgde de jarenlange Festo-trainer Nobert Berneck: “De workshop was ook voor mij bijzonder spannend. Omdat pneumatiek hier in een niet alledaagse omgeving wordt gebruikt, van geanimeerde figuren tot grote systemen.”
Ook de basiskennis van de deelnemers, een groep elektriciens, machinetechnici en monteurs, was heel verschillend. Daarom was het des te belangrijker om de inhoud van de cursus af te stemmen op de individuele behoeften van de parkmedewerkers.

Veiligheid op de eerste plaats

Het belangrijkste was: het juiste onderhoud. “De veiligheid van onze gasten heeft altijd de hoogste prioriteit. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle apparaten altijd optimaal worden onderhouden en dat we direct reageren op mogelijke storingen”, zegt Michael Lichtenberger, manager van het Familypark. “De meeste van onze installaties zijn uitgerust met pneumatische componenten zoals cilinders en ventielen, van de achtbaanremmen tot de toegangspoorten. Daarom willen we altijd op het scherpst van de snede trainen.” Hoe werken de pneumatische schakelingen? Hoe ziet de juiste persluchtverzoring eruit? Wat zijn de potentiële gevarenzones voor installaties die altijd buiten worden gebruikt? En hoe kan ik iets sneller of langzamer sturen? Dit waren de centrale vragen. “Het was voor ons belangrijk om onze medewerkers zo goed mogelijk te sensibiliseren. Ook met betrekking tot het thema efficiëntie, zoals de kosten die worden gemaakt wanneer perslucht wordt verspild”, legt Lichtenberger uit.

Veel praktijk, meer aandacht

De tijd die in de training werd gestoken was allesbehalve verspild, zoals de teneur van de deelnemers aan de training laat zien. “Ook al kwamen onze medewerkers uit de meest uiteenlopende disciplines, het was voor iedereen uiterst leerzaam. Dit is te danken aan de zeer bekwame trainer van Festo”, zegt Erik Kovács, technisch manager van het Familypark, en benadrukt vooral het grote praktijkgedeelte op een positieve manier: "Het theoretische gedeelte vervaagt vaak na een bepaalde tijd. Maar wat je echt ziet en uitprobeert, blijft je echt bij.” Dominik Müller – als junior-manager verantwoordelijk voor de arbeids- en bedrijfsveiligheid – beaamt dit: “De onderwerpen waren zeer goed voorbereid. Dat is belangrijk, want de attracties en de veiligheid van onze gasten zijn erg belangrijk voor ons.” Dan voegt hij er met een glimlach aan toe: “Dat weet je nog uit je schooltijd. Bij de theorie vallen de meeste mensen in slaap – als er iets te beleven valt, is iedereen weer wakker. Hier was de mix perfect – niemand viel in slaap.”

Hoge vluchten met individualiteit

Zo bijzonder als elke attractie in het park, zo individueel afgestemd was ook de cursus. “Wat ons interesseerde, werd op een spannende manier aan het team uitgelegd”, zegt manager Michael Lichtenberger, die het positief samenvat: “We hebben gezegd welke knowhow we nodig hadden, en dat is precies wat we van Festo hebben gekregen – optimaal afgestemd op onze behoeften”. En hij is ook blij dat hij met zijn medewerkers een verdere stap voorwaarts heeft gezet om de uitvalrisico's tot een minimum te beperken en de veiligheid verder te verhogen.
Niets staat dus in de weg voor veel plezier voor het hele gezin en nieuwe hoge vluchten in de toekomst. Bijvoorbeeld op de vliegmachine van Leonardo da Vinci, waar de woorden vandaan komen: “Als je eenmaal het vliegen hebt meegemaakt, zul je voor altijd op aarde lopen, met je ogen naar boven gericht. Want dat is waar je geweest bent, en dat is waar het je altijd naar toe zal trekken.”